Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.

Hoe stel ik een set schakelmateriaal samen?

Het assortiment modulair schakelmateriaal voor binnen, bestaat bij Schneider Electric uit een drietal series. Systeem M, Systeem Design en Odace. Om een complete (en werkende) set samen te stellen is er een aantal dingen waar je op moet letten. Bij Odace werkt dat net even anders dan bij Systeem M en Systeem Design. In dit artikel leggen we je uit hoe je moeiteloos een complete set schakelmateriaal kiest die past bij jouw wensen en behoeften.
Hoe stel ik een set van Systeem M of Systeem Design samen?
Wil je een set van Systeem M of Systeem Design samenstellen dan is het goed om te weten dat je zelf een sokkel met een inzetstuk moet combineren. Maar wat is dat precies, een sokkel of een inzetstuk? Een sokkel is de elektronische aansluiting die je monteert in de inbouwdoos in de muur. Daar overheen komt een inzetstuk.
Dit kan een bedieningselement zijn (draaiknop of wip), maar ook een afdekplaat voor bijvoorbeeld een televisie-aansluiting. Dit geheel dek je af met een afdekraam, eigenlijk het frame wat om de inzetstukken heen is geplaatst. Wil je meerdere lichtknoppen naast elkaar, dan kies je voor een groter afdekraam. Daar kan je afhankelijk van je keuze tot vijf sokkels en inzetstukken in plaatsen.


Sokkel
Inzetstuk
Afdekraam
Complete set
Wil je een wandcontactdoos plaatsen, dan werkt het net even anders. Deze bestaat namelijk altijd uit een sokkel en een inzetstuk in één product. Je hoeft dan alleen nog een passend afdekraam te kiezen om het stopcontact netjes af te dekken.


Sokkel + inzetstuk
Afdekraam
Complete set
Hoe stel ik een set van Odace samen?
Wil je een set schakelmateriaal van Odace samenstellen, dan werkt dat precies hetzelfde als bij de wandcontactdozen van Systeem M en Systeem D. De inzetstukken en sokkels zijn altijd aan elkaar gekoppeld. Je kiest dus voor een functie, compleet met bedieningselement. Kies de functies die jij wilt, en combineer ze met een passend afdekraam voor een complete set.


Sokkel + inzetstuk
Afdekraam
Complete set
Eenvoudig sets samenstellen
Kom je er toch niet helemaal uit? Dan hebben we een handige keuzehulp waar je gebruik van kunt maken. Hier stel je nog eenvoudiger completer sets inbouwschakelmateriaal van Systeem M, Systeem Design of Odace samen.