Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Thorsman kabelhaspel sleept prestigieuze designprijs in de wacht

Net als alle andere producten van Schneider Electric staan ook de kabelhaspels van Thorsman bekend om hun innovatieve functies en een uitgebreide veiligheidstoepassingen. Ook het vernieuwende ontwerp van de kabelhaspel is niet onopgemerkt gebleven. De Thorsman kabelhaspel heeft namelijk in 2019 de iF Design Award in de wacht gesleept.


Doordacht en vernieuwend productdesign
De Duitse organisatie rijkt jaarlijks de Design Awards uit aan fabrikanten van industriële producten die een doordacht en vernieuwend productdesign toepassen. De jury van de Design Award prijst de kabelhaspel van Thorsman vanwege de verscheidenheid aan functionele eigenschappen:
“De kabelhaspel is ontworpen volgens innovatieve ergonomische richtlijnen met veelzijdige functies die superieur comfort en slimme functionaliteit bieden. Voorbeelden hiervan zijn de led-indicator, ergonomische handgrepen voor gemakkelijk dragen en oprollen, thermische beveiliging en IP44-afdekkingen.”


Unieke constructie voor betere bescherming
Aanvullend is er ook een vermelding voor de veiligheid die het innovatieve design met zich meebrengt:
“De unieke constructie zorgt voor een betere bescherming van de kabel, stopcontacten en handgreep, en maakt eenvoudig opbergen en transport mogelijk.”
Met de kabelhaspels van Thorsman kies je dus niet alleen voor kwaliteit en veelzijdigheid, maar ook voor een bekroond design. Daar kan je mee gezien worden!