Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
UPS noodstroom: Voorkom dataverlies of schade aan apparatuur

Vind jij het ook zo vervelend als je desktop ermee ophoudt als de stroom even uitvalt? Of dat je gameverbinding wordt verbroken op het moment dat de stroomdip naar je router ervoor zorgt dat het internet even uitvalt? Je kunt dit voorkomen, met een UPS noodstroomvoeding van Schneider Electric. De perfecte oplossing om dataverlies of schade aan apparatuur als gevolg van stroomuitval of veranderingen in de netspanning te voorkomen. Kies voor zekerheid met de Easy-UPS van Schneider Electric.
Wat is een noodstroomvoorziening?
Een noodstroomvoorziening wordt gebruikt als backup stroomvoorziening voor wanneer de netspanning (tijdelijk) niet voldoende toereikend is. Hiermee kan voor korte duur de stroomtoevoer worden overgenomen, waardoor kritische apparatuur, zoals computers of internetmodems niet direct uitvallen bij veranderingen in stroomtoevoer. Een noodstroomvoorziening is ook bekend onder de naam Uninterruptible Power Supply, wat vaak wordt afgekort tot UPS.


Hoe werkt een noodstroomvoorziening?
De UPS noodstroomvoorziening wordt geplaatst tussen het reguliere stroomcircuit in het pand en de apparaten die je erop aansluit. Aan de ene kant steek je de stekker in het stopcontact. De noodstroom accu werkt dus gewoon op 230V. Aan de andere kant plaats je de stekkers van de betreffende apparaten in de noodstroomvoorziening. De UPS noodstroomvoedingen van Schneider Electric zijn voorzien van vier geaarde stopcontacten.
De ingebouwde accu zorgt ervoor dat de aangesloten apparaten ook zonder netspanning tijdelijk worden gevoed. Wanneer de netspanning voldoende toereikend is, wordt de accu van de UPS niet belast. De omschakeling tussen netspanning en noodstroom uit de UPS gebeurt in een fractie van een seconde. Daardoor is de omschakeling onmerkbaar, en blijven de aangesloten apparaten ongestoord werken.


Welke functies heeft een UPS noodstroomvoeding?
Je gebruikt een noodstroomvoorziening als je niet wilt dat bepaalde apparaten uitvallen bij veranderingen in de stroomtoevoer. Daarbij kan je denken aan stroomuitval, maar ook pieken of dips in de stroom. Deze kunnen bijvoorbeeld worden veroorzaakt door blikseminslag of andere factoren die van invloed zijn op de stroomtoevoer. Je kunt dus ook een UPS plaatsen om de stroomtoevoer te stabiliseren wanneer deze niet sterk genoeg is, of kort onderbroken wordt. Deze automatische spanningsregeling wordt ook met AVR aangeduid.


Waarvoor gebruik je een UPS noodstroomvoorziening thuis?
Een noodstroom UPS wordt voornamelijk gebruikt voor hardware zoals computers, media- en telecommunicatieapparatuur op aansluiten zodat je deze veilig kunt afsluiten als de stroom uitvalt. Kies voor de meest kritische apparaten die je wilt beschermen. Bijvoorbeeld wanneer dataverlies of schade aan het apparaat risico’s zijn die op de loer liggen. Ideaal voor de volgende apparaten:
- Desktop(computers) – Vermijd kritieke dataverliezen bij stroomuitval
- Gameconsoles – Voorkom lags en disconnects bij je favoriete games
- NAS – Je netwerkopslag altijd ter beschikking als back-up
- Router of modem – Geen reset bij stroomuitval voor stabieler internet
- Mediabox – Voorkom lang laden bij het afspelen van media
De noodstroomvoorziening kan liggend of hangend worden gemonteerd, in bijvoorbeeld de meterkast, maar ook in de werkkamer, studeerkamer of in een klein kantoor.


Hoe lang blijft een apparaat werken op de noodstroomvoorziening?
Een UPS noodstroomvoeding is niet gemaakt als langdurige stroomvoorziening. Hij kan tijdelijk, maar wel direct de stroomtoevoer overnemen, zodat jij de bedrijfsprocessen veilig kan opslaan of afronden, zonder verlies van data of schade aan de apparatuur. Wel zijn de noodstroomvoorzieningen leverbaar in verschillende sterktes. Deze hebben dan een grotere accu, waardoor ze nét iets langer doorgaan. Afhankelijk van de aangesloten apparaten bedraagt de runtime 30 seconden, tot enkele minuten. Daarmee is het de ideale UPS voor noodstroom thuis.


Zo kies je de beste UPS voor jouw situatie
In het assortiment van de Schneider Electric webshop vind je momenteel vier varianten van de Easy-UPS. Deze werken allemaal met een duurzame en onderhoudsvrije loodzuur-accu op 230V. De verschillende UPS’en zijn voorzien van een accu met een capaciteit van 4.5Ah tot 9Ah en variëren in vermogen: 500VA, 650VA, 800VA of 1000VA. Welke variant het beste bij jou past, is afhankelijk van de vermogens van de apparaten die je erop wilt aansluiten. Op de productpagina’s vind je de exacte runtime van iedere variant. Bekijk het assortiment UPS noodstroomvoorzieningen.