Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Alles over de beltransformator + zo sluit jij hem eenvoudig zelf aan met dit stappenplan

De beltransformator: Wellicht zit er een in je woning, of ben je er naar op zoek. Of wil je gewoon meer weten over de werking en de noodzaak. We hebben de vijf meestgestelde vragen over een beltransformator voor je op een rijtje gezet. En helemaal onderaan vind je een handige stappenplan om hem zelf te installeren.
Wat is een beltransformator?
Een beltransformator is een apparaat dat ervoor zorgt dat je bedrade deurbel goed functioneert. Reguliere netstroom van 230V is veel te sterk voor een deurbel. Deze heeft maar een laag vermogen, en heeft daarom minder elektriciteit nodig. Daarom moet de spanning worden afgezwakt. En dat doet een beltransformator. Deze zet de netstroom om in zwakstroom, zodat je deurbel goed werkt. Je deurbel werkt namelijk op 8, 12 of 24V, dat is flink minder dan 230V waar netstroom uit bestaat! Een beltransformator wordt ook vaak een beltrafo genoemd.
Welke beltransformator heb ik nodig?
Welke beltrafo je nodig hebt, hangt af van het type deurbel dat je wilt aansluiten. Je deurbel werkt meestal op 8, 12 of 24V (Volt). Dat betekent dat de beltransformator minimaal die waarde als uitgangsspanning moet hebben. De handleiding van je bedrade deurbel vertelt je altijd wat het benodigde voltage is.
Sommige complexe videodeurbellen of slimme deurbellen werken op 24V. Maar de meest voorkomende deurbellen werken op 8 of 12V. Daarvoor is de Resi9 beltransformator van Schneider Electric uitermate geschikt. Deze heeft namelijk 8 of 12V als uitgangsspanning. De beltrafo kan zelf deze spanning aanpassen, afhankelijk van het benodigde voltage van je deurbel. De uitgangsspanning wordt ook wel secundaire spanning genoemd.


Beltrafo vervangen? Waar moet ik op letten?
Het belangrijkste waar je op moet letten is dat de uitgangsspanning van de beltrafo overeen komt met de benodigde voeding van je deurbel. Bekijk hierboven de uitleg om te bepalen wat voor beltrafo je nodig hebt. Het merk van je groepenkast maakt verder niet uit. Een beltransformator is universeel, en dat betekent dat je ieder merk beltrafo in elke groepenkast kan monteren.
Ook heb je een aansluitset nodig om een beltransformator te installeren. Niet iedere beltrafo wordt standaard geleverd met een aansluitset, maar de 8-12V beltransformator van Resi9 wel! Verder is het goed om te weten dat er geen beltrafo nodig is als je een draadloze bel hebt.
Waarom moet ik een beltrafo aansluiten in de groepenkast?
Het is erg gebruikelijk om de beltrafo aan te sluiten in de groepenkast. Dat komt omdat je groepenkast vaak vlak achter de voordeur zit, en dus bij de plek waar je je deurbel wilt monteren. Wil je daar een beltrafo plaatsen of vervangen? Dan moet je hem monteren op de DIN-rail. Dit is de rail in je groepenkast waar alle componenten op worden vastgeklikt. En handig om te weten: De Resi9 beltrafo van Schneider Electric neemt 2 modules (van 18mm) op je DIN-rail in beslag.


Hoe sluit ik een beltrafo aan?
Het aansluiten van een beltransformator is niet heel ingewikkeld, maar wel een technische aangelegenheid. Weet je niet precies waar je aan begint, of hoe je een veilige werksituatie voor jezelf creëert? Laat de werkzaamheden dan door een elektriciën uitvoeren. Deze weet altijd waar hij mee bezig is.
Stap 1
De beltrafo dient te worden gemonteerd op de DIN-rail. Deze is eenvoudig vast te klikken. Vervolgens moet deze worden aangesloten op een installatieautomaat of een aardlekautomaat. Zorg ervoor dat de aardlekschakelaar die de automaat beveiligt, of de aardlekautomaat zelf is afgeschakeld. Is je groepenkast niet zo netjes geordend wat betreft bedrading? Zet dan voor de zekerheid de hoofdschakelaar uit. Ga alleen aan de slag als je zeker weet dat de installatie spanningsvrij is. Nu kun je veilig te werk!
Stap 2
Gebruik de aansluitset om de beltransformator te voeden. Dit is dus de ingangsspanning. Hiervoor sluit je de pinnen van de beltrafo aan op de bovenzijde van een aardlekautomaat of installatieautomaat.
Stap 3
Sluit vanaf de onderzijde van beltrafo een beldraad aan op de drukknop van de deurbel. Deze geeft het signaal door als er iemand op de bel drukt. Sluit ook een beldraad aan vanaf de beltransformator naar de bel zelf.
Stap 4
Tenslotte sluit je nog twee beldraden aan. Deze gaan direct van de drukknop naar de bel zelf. Nu heb je het circuit rondgemaakt. Als het goed is ziet je volledige aansluiting er nu uit zoals op de afbeelding.


Stap 5
Zet de stroom er weer op de door de afgeschakelde aardlek, automaat of hoofdschakelaar weer aan te zetten. Test de bel. Doet ie het? Gefeliciteerd, en veel plezier met je nieuwe bedrade deurbel!
5 redenen waarom de beltrafo van Resi9 een slimme keus is
- Handige beltransformator verzorgt zorgeloos de voedingsstroom voor een deurbel
- Deze spanningsomvormer zet standaard 230V netstroom om naar zwakstroom van 8V of 12V
- Ook geschikt voor toepassing met slimme (video)deurbellen zoals Google Nest Home
- Deze beltrafo wordt geleverd inclusief bekabeling zodat deze direct in de groepenkast gemonteerd kan worden
- Geschikt voor montage in iedere groepenkast, zowel 1-fase als 3-fase