Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Antibacterieel schakelmateriaal van Schneider Electric

Wist je dat het op de gemiddelde lichtschakelaar krioelt van de bacteriën? Op iedere vierkante centimeter van je schakelmateriaal zitten er gemiddeld 112. Dat betekent dat er op een lichtschakelaar tussen de 3000 en 4000 bacteriën zitten. En deze kolonievormende bacteriën zijn ook nog in staat om zich te vermenigvuldigen. Gelukkig kan het antibacteriële schakelmateriaal van Schneider Electric dat een halt toeroepen. Hiermee worden alle schadelijke bacteriën op het schakelmateriaal binnen 24 uur afgebroken.
Schakelmateriaal wordt vaak vergeten
Je hoort vaak verhalen over vaatdoekjes, kranen, deurklinken of de toiletbril. Het zijn ware broeihaarden van bacteriën. Schakelmateriaal is een vaak vergeten plek waar ziektekiemen zich ook prima thuis voelen. Om dat tegen te gaan heeft Schneider Electric antibacterieel schakelmateriaal ontwikkeld. Daarmee is het de ideale oplossing voor plaatsen waar veel mensen de lichtknoppen of stopcontacten aanraken.
Hoe werkt antibacterieel schakelmateriaal?
Het kunststof waaruit dit schakelmateriaal is vervaardigd, is verrijkt met actieve zilverionen. Deze natuurlijke stof gaat de ontwikkeling van resistente micro-organismen op het oppervlak tegen. De afgifte van de zilverionen zorgt ervoor dat alle schadelijke bacteriën op het schakelmateriaal zijn binnen 24 uur verdwenen. Zo wordt de verspreiding van ziektekiemen en virussen gereduceerd.


Behoudt altijd zijn antibacteriële werking
De zilverionen zijn toegevoegd aan de samenstelling van het kunststof, en er is dus geen sprake van slechts een coating of oppervlaktebehandeling. Daardoor behoudt het schakelmateriaal zijn antibacteriële werking de gehele levensduur van de producten. De antibacteriële werking is een natuurlijke eigenschap van de toegevoegde stoffen, waardoor het niet schadelijk is voor mens en dier.




Actief Wit schakelmateriaal
Het antibacteriële schakelmateriaal is altijd uitgevoerd in een helder witte kleur die we Actief Wit noemen. Actief Wit is voorzien van de kleur RAL 9016 en is een fris alternatief voor bestaande wittinten. Vanwege zijn hoge helderheid springt Actief wit schakelmateriaal er echt uit, bijvoorbeeld op een gekleurde muur. RAL 9016 is een kleurcode die veel wordt toegepast bij huisrenovaties of nieuwbouwwoningen. Actief Wit is dus altijd voorzien van een antibacterieel oppervlak.
Welk schakelmateriaal is verkrijgbaar als antibacteriële variant?
Actief Wit is verkrijgbaar op de inzetstukken van Systeem M. Deze kunnen worden gecomplementeerd met de Merten Quickflex sokkels. Om het geheel netjes af te werken zijn er drie soorten afdekramen in Actief Wit verkrijgbaar.
Afdekramen van M-Smart in Actief Wit
M-Smart biedt de beste kwaliteit afdekramen tegen een aantrekkelijke prijs. Wanneer je op zoek bent naar functioneel, tijdloos en simpel schakelmateriaal, zijn de afdekramen van M-Smart de beste oplossing. Het schakelmateriaal van M-Smart is te herkennen aan de vlakke voorzijde en de afgeronde hoeken.




Afdekramen van M-Pure in Actief Wit
Geef je interieur een hoogwaardige afwerking en een strakke look met de afdekramen van M-Pure. Deze serie afdekramen is gemaakt voor de veelzijdige inzetstukken van System M. Het schakelmateriaal is te herkennen aan de vlakke voorzijde en de kleine opstaande rand. Deze opstaande rand is afgewerkt met strakke hoeken voor een moderne uitstraling.
Afdekramen van Atelier M in Actief Wit
Geef je interieur een hoogwaardige afwerking en een klassieke look met de afgeronde afdekramen van Atelier-M. Deze serie afdekramen is gemaakt voor de veelzijdige inzetstukken van System M. Het schakelmateriaal is te herkennen aan afgeronde hoeken en een aflopende rand, wat zorgt voor een klassiek design.




Complete wandcontactdozen in Actief Wit
Naast deze modulaire componenten heeft M-Smart ook een aantal complete producten die geschikt zijn voor directe installatie. Je hoeft niks meer samen te stellen, maar kiest simpelweg de functies die jij graag wilt bedienen. Zeer functioneel, lekker makkelijk en direct in te bouwen in de muur.
Waar kan ik antibacterieel schakelmateriaal toepassen?
Actief Wit is de ideale oplossing voor plaatsen waar veel verschillende mensen het schakelmateriaal aanraken. Met antibacterieel schakelmateriaal ga je de verspreiding van bacteriën in je woning actief tegen. Uiteraard is het ook een verstandige oplossing voor openbare plaatsen zoals ziekenhuizen, scholen of horecazaken.
Verklein het risico op de overdracht van ziekten. Ga voor de beste hygiëne, en kies voor Actief Wit schakelmateriaal van Schneider Electric!
Eenvoudig wisselen van stijl
Wil je graag van stijl wisselen zonder al te serieus te moeten klussen? Dan zijn de innovatieve QuickFlex sokkels van Schneider Electric een mooie uitkomst. Op deze universele sokkels kun je al het schakelmateriaal van Merten (Systeem D en Systeem M) eenvoudig monteren. Hierdoor kan je relatief voordelig van stijl wisselen zonder dat je alle sokkels moet vervangen.


Eenvoudig antibacterieel schakelmateriaal samenstellen
Wil je complete of meerdere sets antibacterieel schakelmateriaal samenstellen, gebruik dan de handige schakelmateriaal keuzehulp gebruiken. Met de keuzehulp selecteer je in een handomdraai complete sets schakelmateriaal in Actief Wit, of een andere kleur. Ideaal wanneer je meerdere sets schakelmateriaal nodig hebt. Kies jouw stijl, vul het afdekraam met stopcontacten, lichtschakelaars of een van de andere talloze functies, en voeg deze eenvoudig toe aan je besteloverzicht.