Oprit van woning verlicht dankzij Argus schemerschakelaar

In dit artikel leggen we stap voor stap uit hoe je de Argus schemerschakelaar van Schneider Electric probleemloos aansluit. Het plaatsen en correct aansluiten van een schemerschakelaar is voor de ene persoon een eenvoudige klus, en voor de ander een lastig karwei. Weet je niet precies of je wel het juiste doet? Laat de klus dan uitvoeren door een elektricien of installateur. Deze heeft ervaring met het aanleggen van schakelaars en kan jouw klus eenvoudig klaren!

Ben je nog niet zover dat je de schemerschakelaar direct kunt plaatsen, maar wil je eerst iets meer weten over de werking en alle voordelen van een schemerschakelaar? We hebben ook een artikel geschreven waarin we je alles vertellen.

Kantoor verlicht in de nacht Kantoor verlicht in de nacht

Waar plaats je de Argus schemerschakelaar?

Een van de belangrijkste dingen om rekening mee te houden bij het plaatsen van de schemerschakelaar is de locatie waar hij wordt geplaatst. Hieronder een aantal tips om de beste montagelocatie te kiezen voor jouw Argus schemerschakelaar.

1. Monteer het apparaat, indien mogelijk, aan een wand aan de noord- of oostzijde van het gebouw.

2. Monteer het apparaat, indien mogelijk, onder afdaken of soortgelijke overdekkingen. De schemerschakelaar is waterdicht (IP54), maar krijgt het zwaarder te verduren onder weersinvloeden. Het plaatsen van de schemerschakelaar op een droge plaats komt de levensduur ten goede.

3. Voer het aansluitsnoer, indien mogelijk, van onderen in het apparaat in. Als het aansluitsnoer van boven in het apparaat wordt ingevoerd, dient een bijzonder goede afdichting gewaarborgd te worden.

4. Monteer de aan te sluiten verlichting zodanig, dat het licht hiervan niet in de opening van de lichtsensor schijnt. Anders kan de sensor de omgevingslichtsterkte niet correct detecteren, waardoor de verlichting ongewenst aan of uit kan schakelen.

Met behulp van deze tips heb je de beste montageplaats voor de Argus schemerschakelaar kunnen kiezen. Nu is het tijd om de schemerschakelaar daadwerkelijk te monteren.

Veilig een schemerschakelaar aansluiten

Als je met elektra aan de slag gaat, is er veiligheid het meest belangrijke aspect. Daarom moet je altijd eerst de spanning ervan af halen voordat je aan de slag kunt. Je doet dit door de betreffende installatieautomaat (groep) in de groepenkast uit te schakelen. Controleer dit altijd met een spanningszoeker om er zeker van te zijn dat de stroomaansluiting die je wilt gebruiken echt spanningsvrij is. Staat er geen spanning meer op? Dan kan je veilig aan het werk!

Huis met buitenverlichting in de avond Huis met buitenverlichting in de avond

Dit stappenplan voor het aansluiten van de Argus schemerschakelaar geldt voor alle beschikbare varianten:

> Argus schemerschakelaar zonder schakelvertraging – Wit (MTN544819)

> Argus schemerschakelaar zonder schakelvertraging – Grijs (MTN544829)

> Argus schemerschakelaar met schakelvertraging – Grijs (MTN544894)

> Argus schemerschakelaar met tijdfunctie - Grijs (MTN544890)

Huis aan het water met buitenverlichting in het donker Huis aan het water met buitenverlichting in het donker

Stappenplan Argus schemerschakelaar aansluiten

1. Schroef met een platkop schroevendraaier beide schroeven aan de voorzijde van de schemerschakelaar los en open de behuizing. Trek de schemertijdschakelklok eruit.

De condenswateropening aan de onderzijde van de behuizing dient normaal gesproken geopend te zijn. De uitzondering hierop is wanneer de schemerschakelaar wordt gebruikt in ruimten met een hoge stofvorming. Dan dient de opening gesloten te blijven.

2. Open de condenswateropening (A) van binnen naar buiten en breek de wand uit.

Achteraanzicht van condenswateropening Argus schemerschakelaar Achteraanzicht van condenswateropening Argus schemerschakelaar
Achteraanzicht van de condenswateropening.

3. Bevestig de behuizing met robuust bevestigingsmateriaal, zoals pluggen en schroeven, via de openingen zodanig aan de wand dat het informatieveld "TOP" zich aan de bovenkant bevindt.


4. De invoeropening bevindt zich normaal gesproken aan de onderzijde van de schemerschakelaar. Om deze aan de bovenzijde te krijgen, dien je het afdekplaatje aan de bovenzijde (A) om te wisselen met het afdekplaatje aan de onderzijde (B), zodat de invoeropening zich nu aan de bovenkant bevindt. Wordt de bedrading vanaf de onderzijde ingevoerd, dan hoef je deze afdekplaatjes niet om te wisselen.

Omwisselen van de Invoeropening van Argus schemerschakelaar Omwisselen van de Invoeropening van Argus schemerschakelaar
Verwissel de invoeropeningen als de kabel van boven ingevoerd moet worden.

5. De volgende stap is het aansluiten van de schemerschakelaar. Dit doen we aan de hand van het aansluitschema, ook wel bedradingsschema genoemd. Hiervoor leggen we twee mogelijke aansluitingen uit.

Directe aansluiting op het stroomcircuit, of de aansluiting met een extra wisselschakelaar. Door een extra wisselschakelaar in het stroomcircuit te monteren, kan de schemerschakelaar met een druk op de knop (wisselschakelaar). Deze manier van aansluiten is handig als je de schemerschakelaar regelmatig in of uit wilt schakelen.

Aansluitschema Argus schemerschakelaar

Dit aansluitschema geeft de bedrading aan voor het direct aansluiten van de schemerschakelaar op het stroomcircuit.

Aansluitschema Argus schemerschakelaar zonder wisselschakelaar Aansluitschema Argus schemerschakelaar zonder wisselschakelaar
Aansluitschema Argus schemerschakelaar zonder wisselschakelaar

Aansluitschema Argus schemerschakelaar met extra wisselschakelaar

Dit aansluitschema geeft de bedrading aan voor het aansluiten van de schemerschakelaar op het stroomcircuit met een extra wisselschakelaar. We adviseren om bij deze constructie te kiezen voor een waterdichte wisselschakelaar, bijvoorbeeld van de series Mureva Styl of Aquastar

Aansluitschema Argus schemerschakelaar met extra wisselschakelaar Aansluitschema Argus schemerschakelaar met extra wisselschakelaar
Aansluitschema Argus schemerschakelaar met extra wisselschakelaar

6. Plaats de schemertijdschakelklok in de behuizing en schroef de behuizing met schroeven dicht.

Argus schemerschakelaar van Schneider Electric

Ook Schneider Electric heeft een gevarieerd aanbod aan schemerschakelaars. De Argus schemerschakelaars zijn in verschillende varianten verkrijgbaar. Naast een standaard-variant is er ook een type met schakelvertraging, en een type met een tijdfunctie verkrijgbaar. Dankzij zijn hoge duurzaamheid en nauwkeurigheid is de Argus bovendien de meest verkochte schemerschakelaar van Nederland.

Handleiding Argus schemerschakelaar downloaden

Kom je er met deze uitleg nog niet helemaal uit, of wil je weten hoe je de Argus schemerschakelaar moet instellen? Download dan hieronder de handleiding voor jouw Argus schemerschakelaar.

 

Download handleiding Argus schemerschakelaar met/zonder schakelvertraging

Download handleiding Argus schemerschakelaar met tijdfunctie