Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Blogger Interior Junkie test onze Bluetooth led dimmerkit

Interior Junkie (Interiorjunkie.com) is het online interieurblog van Elisah Jacobs. Voor haar blog is ze altijd op zoek naar de laatste trends op het gebied van wonen. We vroegen haar om onze Bluetooth led dimmerkit te testen en te beoordelen. Ze schreef twee blogs over onze dimmerkit waarin ze uitgebreid beschrijft wat haar bevindingen zijn.
De eerste impressie van Elisah
Waar Elisah direct heel blij mee was, is dat je in principe je verlichting niet hoeft te vervangen wanneer je de dimmerkit installeert. De bluetooth-functionaliteit zit in de sokkel, en niet in de lamp zelf. Dat betekent dat je je huidige gloei-, halogeen- of ledlampen (minimaal 14W) gewoon kunt behouden. Je hoeft ze niet te vervangen door dure ‘slimme’ lampen.
“Ook in dit huis geldt: Zelfs de meest functionele apparaten moeten er mooi uit zien dus ook slimme verlichting. Ook al kan het nog zo goed werken, als het niet mooi is, komt het ook zeker mijn huis niet in.”


Een eerste impressie en haar mening over het design lees je in Elisah haar eerste blog.


De dimmerkit in gebruik
Nadat we de dimmerkit bij Elisah hadden geïnstalleerd, kon ze alle functionaliteiten van de dimmer en van de gratis Wiser Room app ontdekken.
“Via de Wiser Room app kun je heel gemakkelijk de verlichting in huis bedienen. Per ruimte sla je in de app de lampen op zodat je precies ziet welke lampen er in welke ruimte zijn. Selecteer je er één, dan kun je meteen met de knop deze dimmen of feller maken.”


Ook vertelt Elisah hoe de Bluetooth led dimmerkit bijdraagt aan een veiligere woonomgeving.
“Of dat alle lampen in de woonkamer ‘s avonds na 23.00 uur uitgaan, maar dat de lamp in de hal nog een uurtje blijft branden. Ideaal ook als je op vakantie gaat, want dan stel je je verlichting zo in dat het net lijkt dat er iemand thuis is.”
Wil je meer weten over de functies van de app en hoe eenvoudig het is om deze in te stellen? Je leest het in Elisah haar tweede blog.