Jaloezieschakelaar voor optimale elektrische zonwering

Een van de criteria die we het belangrijkst vinden voor onze leefruimtes is dat er voldoende licht binnenkomt. Helemaal gek is dat niet. Ons lichaam is namelijk dol op licht. Een lichte huiskamer of thuiskantoor zorgt ervoor dat je stemming beter wordt en bovendien raak je er minder snel door vermoeid. Ook nodigt een lichte kamer uit om lekker tijd in te spenderen. Niet voor niets bouwen we onze huizen vol met ramen. Want daglicht geeft ons een nog fijner gevoel dan kunstmatig licht.

Jaloezieschakelaar-Daglicht-Huiskamer-Fijne-Stemming Jaloezieschakelaar-Daglicht-Huiskamer-Fijne-Stemming

Toch is direct zonlicht niet altijd gewenst in je woning. Bijvoorbeeld als je ergens op moet concentreren, thuiswerken bijvoorbeeld, of als je televisie zit te kijken. Want als de felle, laagstaande zon direct in je ogen schijnt, kan dat als erg vervelend worden ervaren. Voor dat soort momenten is het goed als je de lichtinval kunt weren, en gelukkig zijn daar tal van oplossingen voor.

De mogelijkheden voor zonwering zijn eindeloos. Denk bijvoorbeeld aan jaloezieën of screens die tegenwoordig helemaal in zijn. Of oplossingen die we al wat langer kennen, zoals lamellen, een zonnescherm of gewoon gordijnen. Met de juiste jaloezieschakelaar kan je al deze vormen van zonwering ook elektrisch bedienen. In deze blog vertellen we alles over de elektrische jaloezieschakelaar voor inbouw- en opbouwmontage.

Jaloezieschakelaar-Zonwering-Zonlicht-Elektrisch Jaloezieschakelaar-Zonwering-Zonlicht-Elektrisch

Wat is een jaloezieschakelaar? 

Een jaloezieschakelaar of zonweringschakelaar is een schakelaar die je helpt om jouw zonwering elektrisch te bedienen. Elektrische jaloezieschakelaars zijn verkrijgbaar in verschillende varianten. Je kunt kiezen om je gemotoriseerde jaloezieën, rolluiken of screens te bedienen met een draaiknop, maar ook met drukknoppen. Er zijn twee verschillende manieren hoe jaloezieschakelaars geïnstalleerd kunnen worden. De zonweringschakelaar kan in de muur worden ingebouwd of op de muur opgebouwd. Een inbouw zonweringschakelaar is mooi weg te werken in de muur. Hierbij bevindt de elektrische sokkel van de schakelaar zich in de muur. Dit wordt gezien als de meest nette oplossing om een schakelaar te installeren. Alleen de drukknop of draaiknop bevindt zich op de muur.

Jaloezieschakelaar-Zonwering-Antraciet-3standenschakelaar Jaloezieschakelaar-Zonwering-Antraciet-3standenschakelaar

Een andere mogelijkheid is de zonweringschakelaar opbouw. Dit houdt in dat de jaloezieschakelaar in een opbouwbehuizing volledig op de muur wordt geplaatst. Je kiest hiervoor als je bijvoorbeeld niet in de muur kan zagen of boren, of wanneer de stroomtoevoer naar de schakelaar zich niet in de muur bevindt. In dat laatste geval kan je veel tijd en geld besparen door voor een zonweringschakelaar opbouw te kiezen. Deze oplossing is wellicht iets minder mooi, omdat de schakelaar wat verder uitsteekt. Voor sommige toepassingen is dit echter een passende oplossing. Ideaal voor bijvoorbeeld in de schuur of de garage.

Wat zijn de voordelen van een elektrische jaloezieschakelaar?

Elektrische jaloezieschakelaars bieden tal van voordelen. Het grootste voordeel is uiteraard de eenvoudige en simpele bediening van jouw zonwering. Daarnaast zorgt een elektrische schakelaar voor een luxe uitstraling in je interieur. Bovendien wekt een elektrische bediening van zonwering een opgeruimde indruk. Touwtjes of stokjes om het zonnescherm, lamellen of jaloezieën mee te bedienen kunnen worden verwijderd. Deze slingeren dus niet meer rond in je raamkozijn.

Elektrische-Zonwering-Jaloezieschakelaar-Lamellen Elektrische-Zonwering-Jaloezieschakelaar-Lamellen

Waarom zou ik kiezen voor een elektrische jaloezieschakelaar?

Ook zorgt een elektrische bediening van gemotoriseerde zonwering voor minder kracht op de installatie. Hierdoor is de kans op schade een stuk kleiner ten opzichte van handmatige bediening. Naast de voordelen van elektrische bediening zijn er nog vijf redenen om voor de elektrische zonweringschakelaar van Schneider Electric te kiezen:

  • De schakelaar zorgt voor een optimaal gebruiksgemak
  • Ze zijn voorzien van een prachtig design dat naadloos aansluit bij het overige schakelmateriaal van Schneider Electric
  • Ze zijn vervaardigd uit duurzame en recyclebare materialen
  • De montage van de jaloezieschakelaar is eenvoudig
  • Met Schneider Electric kies je voor hoogstaande en robuuste kwaliteit in huis
Elektrische-Zonwering-Jaloezieschakelaar-Zonnescherm-Opbouw Elektrische-Zonwering-Jaloezieschakelaar-Zonnescherm-Opbouw

Welke verschillende jaloezieschakelaars zijn er? 

De bestverkochte Merten QuickFlex-sokkel voor de bediening van zonwering is de Jaloezie Draaischakelaar 2-polig. Met deze sokkel wordt de zonwering bediend met een draaiknop die twee standen heeft. Een stand voor naar boven en een stand voor naar beneden. Deze schakelaar kan ook worden gebruikt om verticaal geplaatste lamellen mee te bedienen. De draaiknop waarmee je deze sokkel kunt combineren, is verkrijgbaar in de series Systeem M en Systeem Design.

De Jaloezie Draaischakelaar is ook verkrijgbaar als aantrekkelijk geprijsde bundel. Daarmee kies je direct voor een complete set en krijg je op alle onderdelen 5% korting!

Jaloezieschakelaar-Zonnewering-Drukknop-Systeem-Design Jaloezieschakelaar-Zonnewering-Drukknop-Systeem-Design

Merten Jaloezieschakelaar (voor dubbele wip)

Het alternatief voor de jaloezie draaischakelaar is deze Merten Jaloezieschakelaar. In tegenstelling tot de eerder besproken sokkel, wordt deze schakelaar bediend met een dubbele drukknop. Deze drukknop noemen we een Dubbele Wip Jaloezieschakelaar. Dit inzetstuk is alleen als Systeem Design verkrijgbaar. Met deze jaloezieschakelaar zet je de motor van de zonwering aan of uit. Je hoeft de knop dus niet ingedrukt te houden om de zonwering te bedienen.

 

Ook de Jaloezieschakelaar met dubbele wip is ook verkrijgbaar als aantrekkelijk geprijsde bundel. Daarmee kies je direct voor een complete set en krijg je op alle onderdelen 5% korting!

Merten Jaloezie Impulsdrukker

Ten slotte is er de Jaloezie Impulsdrukker van Merten. Ook deze sokkel kan achter een Dubbele Wip Jaloezieschakelaar worden geplaatst. Dit inzetstuk is alleen als Systeem Design beschikbaar. De jaloezieschakelaar kan worden gebruikt voor het elektrisch bedienen van jaloezieën, rolluiken of andere zonwering.

In tegenstelling tot een reguliere jaloezieschakelaar wordt er met een impulsdrukker alleen een puls gegeven als de wip wordt ingedrukt. Wanneer je de schakelaar loslaat, stopt ook de besturing van de zonwering.

 

Ook de Jaloezie Impulsdrukker met dubbele wip is ook verkrijgbaar als aantrekkelijk geprijsde bundel. Daarmee kies je direct voor een complete set en krijg je op alle onderdelen 5% korting!

Jaloezieschakelaar-Elektrisch-Zonwering-Bundel-Merten Jaloezieschakelaar-Elektrisch-Zonwering-Bundel-Merten

Het maakt niet uit of je liever draait of drukt. Voor de perfecte jaloezieschakelaar ben je bij Schneider Electric aan het juiste adres. Bedien eenvoudig alle zonwering in huis met de slimme schakelaars van Merten. Kies voor inbouw of opbouw. Kies jouw stijl en laat je zonweringschakelaar naadloos aansluiten bij je interieur. Stel je eigen bundels samen met onze handige keuzehulp. Of kies direct voor een complete bundel en ontvang 5% korting!

Elektrisch-Zonnescherm-Jaloezieschakelaar-Buiten Elektrisch-Zonnescherm-Jaloezieschakelaar-Buiten