Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Het verschil tussen controleverlichting en oriëntatieverlichting

De wisselschakelaar en de serieschakelaar zijn zonder twijfel de meest gebruikte schakelaars in huis. Deze twee schakelaars zijn ook verkrijgbaar met een lampje erin. De werking van deze verlichting kan echter verschillen. Er is namelijk verschil tussen een schakelaar met controleverlichting of met oriëntatieverlichting. In dit overzicht leggen we daarom uit wat het verschil is tussen deze twee schakelaars.
Schakelaar met oriëntatieverlichting
Een schakelaar met oriëntatieverlichting is uitgerust met een klein oriëntatielampje. Dat betekent dat je kunt oriënteren waar de schakelaar zich bevindt. Dat is bijvoorbeeld erg handig in het donker. Het lampje in de schakelaar brandt als de verlichting is uitgeschakeld. Zet je met de schakelaar de verlichting aan, dan gaat het lampje in de schakelaar uit.
Schakelaar met indicatielampje of indicatieschakelaar
Er zijn ook andere termen die worden gebruikt om zo’n schakelaar met oriëntatielampje aan te duiden. Het wordt ook wel een schakelaar met indicatielampje genoemd omdat het lichtje een indicatie geeft waar de schakelaar zich bevindt. Om die regen wordt dit product soms ook een indicatieschakelaar genoemd.


Hiervoor gebruik je de schakelaar met oriëntatielampje
De schakelaar met oriëntatieverlichting wordt vaak toegepast op plekken waar weinig natuurlijk licht is. Anders is het uiteraard niet noodzakelijk om de schakelaar op te laten lichten middels het oriëntatielampje. Bij plaatsen met weinig tot geen natuurlijk licht kun je denken aan:
- Badkamer
- Toilet
- Gang of overloop
- Bijkeuken
- Schuur, garage of tuinhuis
Beschikbaarheid van de oriëntatieschakelaar
De schakelaar met oriëntatieverlichting is alleen beschikbaar voor de inbouwreeks van Merten schakelmateriaal.
Inbouw
Schakelaar met controleverlichting
Deze sokkel is uitgerust met controleverlichting. Dat betekent dat je kunt controleren of de schakelaar is ingeschakeld. Het lampje in de schakelaar brandt als de verlichting is ingeschakeld. Zet je met de schakelaar de verlichting uit, dan gaat het lampje in de schakelaar ook uit.
Controleschakelaar
Ook de schakelaar met controleverlichting kan je soms onder een andere naam tegenkomen. Deze schakelaar wordt ook wel een controleschakelaar genoemd.


Hiervoor gebruik je de schakelaar met controlelampje
Een schakelaar met controlelampje wordt vaak toegepast op plekken waar je vanaf de plek van bediening (waar de schakelaar zit) niet kan zien of de geschakelde verlichting aan of uit staat. Vaak bevindt de schakelaar zich dan in een andere ruimte dan waar de verlichting hangt. Doordat de schakelaar is uitgerust met een controlelampje, kan je toch eenvoudig zien of de verlichting aan of uit staat. Voorbeelden hiervan zijn:
- Kamers met een lichtknop aan de buitenzijde van de kamer
- Buitenverlichting die van binnenuit wordt bediend
- Andere apparaten voor buiten die van binnenuit worden bediend, zoals sproeisystemen of vijverpompen
Beschikbaarheid van de controleschakelaar
De schakelaar met controleverlichting is zowel beschikbaar voor de inbouwreeks van Merten schakelmateriaal, voor opbouwmontage (Contura) en in diverse waterdichte schakelaars voor buiten.
Inbouw
Opbouw binnen
Waterdicht opbouw buiten
Mureva Styl wisselschakelaar met controleverlichting
Mureva Styl pulsschakelaar met controleverlichting
Slagvast wisselschakelaar met controleverlichting