Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Hoe design en gebruiksgemak samenkomen bij de producten van Schneider Electric

Als het gaat om innovatie in huis dan leven we in een nieuw tijdperk waarin de ontwikkelingen elkaar in rap tempo opvolgen. Alledaagse producten worden opnieuw uitgevonden en brengen nieuwe functies met zich mee. Bijvoorbeeld een zelfreinigende waterfles die UVC LED-licht gebruikt om op een biologische wijze verontreiniging te elimineren.
Of muren die volledig aanpasbaar zijn aan onze eigen wensen, afhankelijk van hoe we ons voelen. Het leidt ons naar een pad waar de mogelijkheden eindeloos lijken. We zijn binnengetreden in een tijdperk waarin een ingenieus ontwerp eenvoudig lijkt. Maar het daadwerkelijk is vervaardigd van milieuvriendelijke en herbruikbare materialen die bovendien rijk zijn aan innovatieve functionaliteiten.
Op het gebied van woninginrichting is vindingrijkheid door productontwerp een van de kernfilosofieën van Schneider Electric. Onze toegewijde ingenieurs houden bij het ontwerpen van producten niet alleen rekening met het comfort en het gemak van de eindgebruiker. We houden ook rekening met eenvoud en veiligheid voor de elektriciens of doe-het-zelver die de producten moet installeren. Zo worden onze producten de meest gebruiksvriendelijke en slimste om te installeren in nieuwe of gerenoveerde woningen.


Inventiviteit en aandacht voor details maken het verschil
Onze ontwerpers schenken tijdens de ontwerpfase veel aandacht aan het combineren van gebruiksgemak, een mooi design en handige functionaliteiten. Dat zie je bijvoorbeeld terug bij onze slimme USB-stopcontacten. Simpelweg een stopcontact dat voorzien is van twee USB-aansluitpunten. De USB-stopcontacten zijn ontworpen voor werkruimten zoals op kantoor of de thuiswerkplek, maar ook op de slaapkamer of woonkamer komt hij goed van pas. Het biedt de consument veel vrijheid, gebruiksgemak en verhoogt het comfort in huis of op de werkplek.
Ook ons Merten D-Life schakelmateriaal draagt bij aan een fijne binnenhuisarchitectuur. Bij deze producten wordt de nadruk gelegd op het design van de producten. Ook de materiaal- en kleurkeuze geeft een hoogwaardig gevoel in de verschillende ruimtes in de woning. Tegelijkertijd is dit schakelmateriaal net zo eenvoudig te monteren als de andere schakelmateriaal series van Schneider Electric. Daarmee gaat het design niet ten koste van het gebruiksgemak.
Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de filosofie van Schneider Electric. Jij als gebruiker profiteert van een fraai design en vormgeving. En aanvullend zijn de producten ontworpen vanuit het oogpunt innovatie, waardoor de gebruiker geniet van ergonomisch comfort en de beste veiligheid.


Dankzij de modulaire ontwerpen profiteren elektriciens en doe-het-zelvers daarnaast van slimme functies die de installatie vereenvoudigen. Door een universele compatibiliteit van de producten, bestaat het assortiment uit minder producten die zorgen voor een bredere inzetbaarheid. De Merten QuickFlex sokkels zijn zo ontworpen dat ze kunnen worden gebruikt met meerdere series afdekramen en inzetstukken.
We doen dit dankzij een nauwe samenwerking met onze vaste community van interieurontwerpers, elektriciens en eindgebruikers. Wij vragen hun input over wat zij nodig hebben. Dat stelt ons in staat om de mooiste producten te ontwerpen met het beste gebruiksgemak. Als resultaat hiervan heeft Schneider Electric talloze prijzen gewonnen in de interieurbranche, waaronder de 2019 RED DOT Design Award voor de Thorsman kabelhaspels.
Onze nieuwsgierigheid en aandacht voor details helpt niet alleen onze interieurpartners om flexibeler te zijn, maar biedt ook onze elektriciens en consumenten de zekerheid dat onze producten veilig en gemakkelijk te installeren zijn.


Een aantal feiten over Schneider Electric:
- We hebben 30 in-house ontwerpingenieurs
- Onze kantoren bevinden zich in meer dan 100 landen op vijf continenten
- We werken samen met 26 ontwerpbureaus
- Ontvanger van 23 design team awards
- Jaarlijks brengen we meer dan 150 nieuwe producten op de markt
- Onze wereldwijde netwerk bestaat uit 2 miljoen elektronicapartners