Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Hoe moet ik een buitenstopcontact aansluiten?

Het aanleggen van elektra is ook buiten het huis een slimme zet! Of het is bestemd voor de vijverpomp, de elektrische grasmaaier of de kerstverlichting, een buitenstopcontact komt het hele jaar door van pas! Het aansluiten van een buitenstopcontact werkt net even anders dan een regulier stopcontact voor binnen. Dit handige stappenplan legt je stap voor stap uit hoe je een wandcontactdoos buiten monteert.
Eenvoudig een buitenstopcontact of buitenschakelaar aansluiten
Niet alle schakelmateriaal voor buiten is even makkelijk te monteren. Met de buitenstopcontacten van Schneider Electric maak je wat dat betreft een goede keus. Deze zijn namelijk ontworpen met gebruiksgemak tijdens de installatie, en ongekende duurzaamheid als uitgangspunt. Dit geldt zowel voor Mureva Styl als voor Aquastar, de krachtpatsers voor buiten van Schneider Electric.
Wat het monteren van Mureva Styl en Aquastar zo eenvoudig maakt is onder andere het bevestigingsmechanisme. Dit bestaat slechts uit een gering aantal onderdelen die simpel kunnen worden vastgeklikt of vastgeschroefd. Hierdoor is het monteren van de behuizing, maar ook het aansluiten van de bekabeling bijzonder intuïtief en eenvoudig. Hieronder lees je een overzicht van de stappen voor het monteren van een wandcontactdoos buiten.




Let op: Bij al het buitenschakelmateriaal van Schneider Electric zit een duidelijke handleiding. Lees deze goed door en gebruik hem om de installatie mee uit te voeren. Naast het stappenplan en de handleiding hebben we ook een slimme instructievideo voor je gemaakt. Deze vind je onderaan deze pagina.
Stap 1: Schakel de stroom uit
Het belangrijkste als je buitenstopcontacten (of andere elektra) gaat monteren is dat je altijd als eerste stap de stroom uitschakelt. Dat doe je door de betreffende groep in de groepenkast uit te schakelen. Test dit altijd met een spanningzoeker om er zeker van te zijn dat de stroom echt uitgeschakeld is.
Stap 2: Veilige waterdichte aansluiting via een kabeldoos
Als je het stopcontact buiten kunt aansluiten op de plek waar de kabel door de muur komt dan komt dat perfect uit. Helaas is dat niet altijd mogelijk en moet de kabel naar de juiste plaats worden geleid. Omdat je buiten te werk gaat, is het van belang dat de aansluiting goed waterdicht is. Hiervoor gebruik je dus smalle PVC-pijpjes. Om meerdere stroomkabels op elkaar aan te sluiten, heb je een waterdichte kabeldoos nodig. Dit is het punt waar de kabels samenkomen en ze in een droge omgeving op elkaar zijn aangesloten. Zo weet je zeker dat je geen kans hebt op kortsluiting.
Schneider Electric heeft diverse kabeldozen voor de waterdichte geleiding van elektra. Afhankelijk van het aantal kabels dat je samen wilt laten komen, kan je voor een grotere variant kiezen. De tules (aansluitingen) zijn voorzien van een waterdicht membraan voor de beste veiligheid. Naast de kabeldoos heb je ook PVC-pijpjes en een aantal montageklemmetjes nodig. Daarmee monteer de volledige bekabeling eenvoudig op de muur.
Stap 3: Monteer de behuizing op de muur
Monteer de behuizing op de muur, vlak onder de aanvoer van de bedrading. Dit doe je door op de gewenste plek twee gaten te boren, en deze op te vullen met twee pluggen. Zorg dat je nog genoeg bedrading hebt om in de behuizing de kabels te kunnen aansluiten. Schroef de behuizing op de muur. Strip de draden een stukje zodat je ze goed aan kan sluiten.


Steek de bedrading door de waterdichte wartel aan de bovenzijde van de behuizing. Zo kan je de behuizing goed waterdicht houden en zorg je dat er geen water in het buitenstopcontact loopt.
Tip: Voor de beste veiligheid plaats je een kabeldoos of stopcontact buiten altijd minimaal 30 centimeter boven de grond. Op die manier vormen grote hoeveelheden opspattend water of een overstroming geen gevaar voor de elektra in jouw tuin.
Stap 4. Het aansluiten van de bedrading


Sluit nu de bedrading aan op het stopcontact volgens de instructie in de handleiding van het product. In het geval van een stopcontact is er sprake van een bruine draad. Dit is de fasedraad en moet als L worden aangesloten. De blauwe draad is de nuldraad, die als N moet worden aangesloten. In het geval van een stopcontact is er ook nog een geel/groene aardedraad, die met PE of een aardesymbool wordt aangeduid.
Gaat het om een schakelaar, dan moet je ook een zwarte draad aansluiten als schakeldraad. Deze is aangeduid met een T. In de schakelaar of het stopcontact van Schneider Electric zijn deze symbolen zeer duidelijk aangegeven, waardoor je geen risico loopt op een foutieve aansluiting van de elektra.
Stap 5. Het afdekken van de sokkel
Nu de aansluiting van de kabels op de juiste manier is gedaan, kan de sokkel worden gemonteerd en de behuizing worden afgedekt. Plaats de sokkel netjes in de behuizing en klik deze eenvoudig vast. Pas wanneer je een duidelijke klik voelt en hoort, is de sokkel correct gemonteerd. Het inzetstuk voor het buitenstopcontact monteer je hier met twee schroeven op vast.


Gaat het om een schakelaar, dan is het inzetstuk simpelweg vast te klikken op de voorzijde. Gefeliciteerd, je hebt zojuist een prachtig spatwaterdicht stopcontact of schakelaar van Schneider Electric gemonteerd! Dankzij de hoge duurzaamheid heb je er voorlopig zeker geen omkijken naar. Oh, en vergeet niet de stroom weer aan te zetten!
Instructievideo: Zo plaats je een buitenstopcontact
In deze video zie je stap voor stap hoe je een Schneider Electric buitenstopcontact plaatst.
Breed assortiment buitenschakelmateriaal van Schneider Electric
Schneider Electric heeft een gevarieerd aanbod buitenschakelmateriaal. De series Aquastar, Mureva Styl en Slagvast van Schneider Electric kunnen buiten of op andere elektrische kwetsbare ruimtes (zoals schuren, tuinhuisjes, garages of overkappingen) worden toegepast. Ze zijn robuust en zorgen dat je jarenlang geen omkijken hebt naar het schakelmateriaal voor buiten.
Aquastar: Krachtpatser in lichtgrijs
De Aquastar serie van Schneider Electric is een serie buitenschakelmateriaal geschikt voor opbouwmontage. De lichtgrijze schakelaars en stopcontact zijn altijd complete producten die direct op de muur te plaatsen zijn. Alle producten van Aquastar zijn voorzien van een IP44 beschermingsgraad, waarmee het schakelmateriaal spatwaterdicht en stofdicht is. Of het nu gaat om regen, sneeuw, spatwater of vocht, Aquastar is een duurzame en een betrouwbare keuze.
Mureva Styl: Modulair, voor inbouw en opbouw
De veelzijdige Mureva Styl serie van Schneider Electric gaat nog een stapje verder. Deze serie design buitenstopcontacten is voorzien van een IP55 beschermingsgraad en heeft een stijlvol ontwerp, dat verkrijgbaar is in de kleuren polarwit en antraciet. Uniek aan Mureva Styl is dat het assortiment naast complete producten ook volledig modulair is samen te stellen. Daarmee kies je uit duizenden combinaties van functies en afdekramen, precies in lijn met jouw wensen!
Verder is het ook zeer onderscheidend dat de het buitenmateriaal van Mureva Styl verkrijgbaar is voor zowel opbouw- als inbouwmontage. Al het opbouwschakelmateriaal is bovendien voorzien van een flexibel siliconen membraan aan de achterzijde. Dat zorgt voor een volledige waterdichte afsluiting als de producten op een minder vlakke ondergrond worden gemonteerd.
Slagvast: Voor de zwaarste omstandigheden
Hoe zwaarder de omstandigheden, des te meer reden je hebt om te kiezen voor Slagvast. De producten in deze serie zijn niet alleen bestand tegen mechanische belastingen, maar geven ook spatwater, kou, vaste voorwerpen en vocht geen kans. Alle producten van Slagvast zijn voorzien van een IP44-beschermingsgraad. Slagvast is berekend op extreme weersinvloeden en zware omstandigheden en kunnen ook zonder problemen buiten worden gemonteerd.
Wil je weten waar je op moet letten bij het kopen van buitenstopcontacten? Lees dit artikel:
Vijf handige tips voor je zoektocht naar de beste buitenstopcontacten