Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Hoe moet ik zelf een inbouw stopcontact aansluiten?

Wil je een inbouwstopcontact aansluiten of vervangen? In dit artikel beschrijven we exact hoe je te werk moet gaan. Het installeren van een stopcontact is voor de ene persoon een eenvoudige klus, en voor de ander een moeilijk karwei. Weet je niet precies of je wel het juiste doet? Laat de klus dan uitvoeren door een elektriciën of installateur. Deze heeft ruime ervaring met stopcontacten aanleggen en kan jouw klus eenvoudig klaren!
Deze blog gaat over het aansluiten van een enkelvoudig stopcontact voor inbouwmontage.
Wil je een dubbel stopcontact aansluiten? De aansluiting hiervan is nét iets anders als bij een enkelvoudig inbouwstopcontact. Klik op de button hiernaast om de aansluitinstructie voor een dubbel stopcontact te bekijken.
Heb je een opbouw stopcontact gekocht, bijvoorbeeld van onze serie Contura? Via de knop hiernaast kom je bij een eenvoudig stappenplan voor het aansluiten van een opbouwstopcontact.


Veilig werken als je een inbouw stopcontact gaat aansluiten
Als je met elektra aan de slag gaat, is veiligheid het belangrijkste aspect. Daarom moet je altijd eerst de spanning van het stopcontact halen voordat je aan de slag kunt met de aansluiting. Je doet dit door de betreffende installatieautomaat (groep) in de groepenkast uit te schakelen. Weet je niet welke automaat je moet uitschakelen? Schakel dan de hoofdschakelaar uit. Controleer dit altijd met een spanningszoeker om er zeker van te zijn dat het stopcontact echt spanningsvrij is. Staat er geen spanning meer op? Dan kan je veilig aan het werk!
Kies je voor inbouw- of opbouwstopcontacten?
Een inbouwstopcontact is altijd prachtig weggewerkt in de muur. Je hebt dan veel keuze uit verschillende kleuren en stijlen. Maar om een inbouwstopcontact in de muur in te bouwen, is het noodzakelijk dat er een inbouwdoos is gemonteerd. Hierin moeten de aansluitkabels/stroomdraden zitten die zijn doorgetrokken vanaf de groepenkast. Deze inbouwdoos is in het stucwerk ingebouwd en zit aan de voorzijde vlak op de muur gemonteerd.
Is er geen inbouwdoos voorgemonteerd op de plek waar jij een stopcontact wil aanleggen? Dan heb je twee keuzes. Je kunt kiezen voor opbouwstopcontacten, of je kiest ervoor om inbouwdozen te monteren. Het laatste betekent waarschijnlijk wel dat je wat serieuzer moet klussen, aangezien je de draden moet aanleggen. Niet bij alle ondergronden is het mogelijk om inbouwdozen in te bouwen. Gelukkig heb je bij Schneider Electric ook genoeg keuze in opbouwschakelmateriaal.
Welke kleuren stroomdraad heb ik nodig?
Wanneer je zelf stopcontacten gaat monteren of vervangen, is het belangrijk dat je goed weet wat de kleuren van de draden betekenen. Voor het aanleggen van een stopcontact heb je drie kleuren draad nodig, namelijk een bruine, blauwe en een geel/groen gestreepte draad. Deze draden kunnen vanuit de groepenkast komen, of worden doorgetrokken vanuit een bestaand stopcontact.
De bruine draad is de fasedraad. Een bruine draad is altijd de aanvoerdraad van de stroom.
De blauwe draad is de nuldraad. Een blauwe draad is altijd de afvoerdraad van de stroom.
De geel/groene draad is de aardedraad. Een geel/groen gestreepte draad heb je nodig voor het aarden van een stopcontact. De aardedraad zorgt voor ontlading en de afvoer van spanning in het geval van kortsluiting of overbelasting. Ligt er geen aardedraad? Dan is het raadzaam om deze aan te leggen. Een geaard stopcontact is namelijk veel veiliger voor jou en je woning!
Ook kun je een zwarte draad tegenkomen. Deze wordt gebruikt voor het schakelen, bijvoorbeeld bij een wisselschakelaar. Je gebruikt deze draad niet bij het aanleggen van een inbouwstopcontact.


Om prettig te kunnen werken, is het belangrijk dat je een beetje speelruimte hebt. Zorg daarom dat van alle draden grofweg 10 centimeter draad uit de inbouwdoos steekt. Zijn alle benodigde draden beschikbaar? Dan kun je beginnen met het aanleggen van het stopcontact. Kies je voor de innovatieve QuickFlex stopcontacten van Schneider Electric, dan ervaar je direct de vele voordelen. We hebben er ook een artikel over geschreven. Lees hier alles over QuickFlex-sokkels!
Stap voor stap een stopcontact aansluiten
Een inbouw stopcontact aansluiten: Stap 1
We hebben het al eerder benoemd, maar veilig werken is het belangrijkste wat er is. Zorg dat de stroom is uitgeschakeld door de betreffende groep of de hoofdschakelaar om te zetten in de groepenkast. Check met een spanningszoeker of de stroom daadwerkelijk is afgeschakeld.
Een inbouw stopcontact aansluiten: Stap 2
Strip nu de draden in de inbouwdoos op ongeveer één centimeter af. Zo heb je voldoende ruimte om de draden in het stopcontact te steken.
Een inbouw stopcontact aansluiten: Stap 3
Je kunt nu het stopcontact op de inbouwdoos plaatsen en de stelschroeven aandraaien. Maak je gebruik van een QuickFlex stopcontact dan is het kinderspel om het stopcontact volledig horizontaal op de muur te monteren. Met slechts 3 draaibewegingen is de sokkel van het stopcontact moeiteloos vast te zetten in de inbouwdoos. Handig om te weten: Kies je voor het monteren van de innovatieve USB-wandcontactdoos van Schneider Electric, dan installeer je deze op dezelfde manier als een normaal stopcontact. Je hoeft dus geen extra draden te trekken.
Als het goed is ziet de achterzijde van de stopcontactsokkel er nu als volgt uit:


Bekijk je het inbouwstopcontact vanaf de voorzijde dan ziet de aangesloten bedrading er zo uit:


Een inbouw stopcontact aansluiten: Stap 4
Heb je toch een foutje gemaakt met aansluiten of heb je de draden te ver gestript? Dan moet je de aangesloten draden loshalen. Je doet dit eenvoudig door de veerklemmen aan de voorzijde van de sokkel in te drukken. Knip eventueel een extra stukje van de kabel af en strip deze op de juiste lengte. Steek de draden vervolgens in de juiste openingen.


Een inbouw stopcontact aansluiten: Stap 5
Je kunt nu het aangesloten stopcontact terugduwen in de inbouwdoos. Met de stelschroeven links en rechts zorg je ervoor dat het stopcontact mooi recht hangt. Met slechts 3 draaibewegingen zet je het stopcontact stevig vast in de inbouwdoos. Dat is één van de voordelen van het Schneider Electric QuickFlex stopcontact.
Een inbouw stopcontact aansluiten: Stap 6
Met het schroefje in het midden monteer je de centraalplaat weer op het stopcontact. Vergeet niet eerst het afdekraam te plaatsen. Deze wordt door de centraalplaat op zijn plek gehouden.
Een inbouw stopcontact aansluiten: Stap 7
Nu kun je de stroom er weer op zetten. Schakel de groep of hoofdschakelaar weer aan in de groepenkast. Je hebt nu succesvol een stopcontact aangelegd.
De stopcontacten van Schneider Electric zijn voorzien van een robuuste 1mm verzinkte metalen draagring, voor de beste stabiliteit op minder vlakke ondergronden. De draagring is volledig geïsoleerd, en komt niet in aanraking met de kabels of klemmen. Zo haal je op de meest veilige manier stroom uit jouw QuickFlex-stopcontact! Dankzij de handige markeringen en inkepingen is het erg eenvoudig om het stopcontact uit te lijnen met andere stopcontacten of schakelaars.




Hoe moet ik een stopcontact vervangen?
Wil je een bestaand of een oud stopcontact vervangen? Niet alle stopcontact zijn op dezelfde manier aan te sluiten. Wel hebben nagenoeg alle stopcontacten kunststof centraalplaat die met een schroef in het midden vast zit. Draai je deze los, dan kijk je tegen de sokkel aan. Ook deze haal je doorgaans met een schroevendraaier los.
Haal de draden los en verwijder de oude sokkel. Je kunt nu het bovenstaande stappenplan weer vanaf het begin volgen. Monteer de draden op de juiste plek in het nieuwe stopcontact, en schroef de sokkel weer op de muur. Monteer de centraalplaat en het afdekraam. Weet je toch niet zo goed wat je moet doen? Laat deze klus dan door een elektriciën uitvoeren.




Veelgestelde vragen over stopcontacten
Met de instructie hierboven kun je waarschijnlijk zelf een stopcontact aanleggen, of weet je in ieder geval wat erbij komt kijken. Naast het installeren van een wandcontactdoos zijn er nog een aantal vragen die vaak gesteld worden.
Levert een stopcontact gelijkspanning of wisselspanning?
De stroom die uit het stopcontact komt is altijd wisselspanning. Dit wordt ook aangeduid met AC (alternating current).
Wat is het verschil tussen gelijkspanning en wisselspanning?
Er zijn twee soorten spanning te onderscheiden: wisselspanning (AC) en gelijkspanning (DC). Bij gelijkspanning is de spanning die wordt geleverd constant. Bij wisselspanning fluctueert de spanning een bepaald aantal keer per seconde tussen positieve en negatieve spanning. De frequentie waarmee dit gebeurt, wordt uitgedrukt in Hertz (Hz).
Gelijkspanning komt uit stroomvoorzieningen zoals accu's, batterijen of zonnepanelen. Deze hebben vaak een maximumspanning van 48V. Wisselspanning is wat er uit het stopcontact komt. De sterkte hiervan is 230V met een frequentie van 50Hz. Dat betekent dus dat de stroom uit het stopcontact 50 keer per seconde wisselt tussen positieve en negatieve spanning.
Hoeveel watt kan ik op een stopcontact aansluiten?
Als het stopcontact is gemonteerd achter een 16A installatieautomaat, dan kan er maximaal 3600W (220V * 16A) op worden aangesloten. Wordt dit wattage overschreden door alle stopcontacten op dezelfde installatieautomaat, dan knalt deze groep eruit. Een van de functies van de installatieautomaat is namelijk het voorkomen van overbelasting het stroomcircuit. Als veiligheidsmaatregel wordt deze groep dan afgeschakeld.
Wil je apparaten met meer dan 3600W aansluiten, dan heb je daarvoor een speciale groep nodig. Dit heet een krachtgroep. Een krachtgroep wordt vaak toegepast bij apparaten zoals een inductiekookplaat of een 3-fase laadpaal voor een elektrische auto.
Kan ik stopcontacten ook gewoon buiten monteren?
Wanneer je stopcontacten buiten wilt monteren, dan kies je voor speciaal schakelmateriaal dat daarvoor geschikt is. Vocht in de wandcontactdoos kan kortsluiting opleveren en voor gevaarlijke situaties zorgen.
Schneider Electric heeft diverse series stopcontacten die geschikt zijn voor montage in de buitenlucht. De krachtpatsers voor buiten zijn de Mureva Styl, Aquastar en Slagvast serie. Deze wandcontactdozen zijn spatwaterdicht en zijn bestand tegen zware weersinvloeden en mechanische belasting. In dit artikel lees je alles over het monteren van buitenstopcontacten.