Vrouw geniet in haar slimme woning

Hoe ziet een slimme woning eruit die klaar is voor de toekomst? En welke stappen kan je daar nu al voor nemen? Zomaar wat vragen die opkomen als je denkt aan onze huisvesting in de komende tien of twintig jaar. Als vooraanstaand leverancier van connected producten en toekomstbestendige oplossingen hebben wij daar uiteraard een antwoord op. Met deze vier aandachtspunten kan jij nu al een slag slaan om jouw huis van de toekomst te ontwerpen! 

Bij de term smart home, of “slimme woning” denk je al gauw aan innovatieve technologie om het de gadgetliefhebber naar zijn zin te maken. En dat is ook wat het begrip vandaag de dag vaak inhoudt. Maar gezien alle maatschappelijke en technische ontwikkelingen, kan en gaat een slimme woning in de toekomst nog veel meer voor ons doen. De technologie wordt vanzelfsprekender en raakt meer ingeburgerd in onze huizen. Daarmee kunnen we ons in de nabije toekomst ook op andere speerpunten richten. We benoemen vier aandachtspunten die voor jou relevant kunnen zijn:

  • Neem de controle over jouw woning van de toekomst
  • Leer op een efficiënte manier omgaan met energie en warmte
  • Pas leefruimtes aan op het tijdstip van de dag, de activiteit en je stemming
  • Wat kan je nu al doen om in de toekomst je woning eenvoudig slimmer te maken?

Stuk voor stuk onderwerpen die bij jouw huis van de toekomst een belangrijke rol spelen. Aan de hand van vier aandachtpunten gaan we iets verder in op de details.

Groene woning van de toekomst animated Groene woning van de toekomst animated

1. Neem zelf de controle

Iedere slimme woning begint met een ambitie, gevolgd door een plan. Bijvoorbeeld wanneer je je woning verduurzaamt, smarter wil maken of een complete renovatie doorvoert. Je bedenkt hoe je het graag wil hebben, en welke gevolgen dat heeft. Hiervoor maak je een plan en neem je initiatief. Pas wanneer je een einddoel voor ogen hebt, weet je waar je naartoe werkt.

Zo zorg je ervoor dat het niet alleen bij een wens blijft, maar dat het echt een levend project wordt. Neem zelf de controle en richt je op de factoren die voor jou belangrijk zijn. De technologie is in grote lijnen al beschikbaar, en anders kun je nu alvast de eerste voorbereidende stappen nemen.

Het aspect “neem zelf de controle” komt ook terug in de functies van je slimme huis. Dankzij innovatieve functionaliteiten is het mogelijk om personalisatie toe te passen. Op dit moment bieden de veelzijdige Smart Home-oplossingen van Schneider Electric je deze controle met je vingertoppen. De technologie in de slimme dimmers of slimme schakelaars zorgt ervoor dat je eenvoudig het licht kunt bedienen met je smartphone.

Daarnaast kunnen scènes worden ingesteld die zorgen voor automatische in- en uitschakeling van je lampen. Zo heb je de controle over het gebruik van energie en hoef je je geen zorgen te maken dat er per ongeluk nog iets aan staat. 

2. Jouw woning, jouw keuzes voor het beste comfort

Een gevoel van tevredenheid thuis en op de werkplek. Dat willen we allemaal! Invloed hebben op de kwaliteit van de omgeving is daarvoor een bepalende factor die bijdraagt aan onze tevredenheid. In huis hebben we namelijk allemaal verschillende behoeften, of het nu gaat om verlichting, temperatuur, luchtkwaliteit of geluid. Deze persoonlijke wensen zijn in de nabije toekomst met grote nauwkeurigheid in te stellen.

In staat zijn om deze behoeften aan te passen, draagt dus zeker bij aan het woongenot. Het zorgt ervoor dat je huis voelt als een thuis. Deze controle kan bestaan uit het aanpassen van de temperatuur per ruimte in je woning. Of het verbeteren van de luchtkwaliteit als de sensoren aangeven dat dat nodig is. Inzicht in de data van de woonomgeving stelt je in staat om comfortniveaus gemakkelijker te regelen en in te stellen.

Dat begint dus met meetbaarheid, en heeft zijn uitwerking in het kunnen aansturen (of automatisch laten aansturen) van apparatuur. Op die manier heb je er nooit veel werk aan, maar geniet jij wel van de instellingen die jou een fijn gevoel geven. Volledig aangepast op de mood die je wilt creëren, welke activiteit je onderneemt of welk moment van de dag het is.

Toepassingen in een slimme woning in de toekomst Toepassingen in een slimme woning in de toekomst

3. Aandacht voor duurzaamheid in huis

Slimme huizen helpen ons in brede zin om inzicht te krijgen in de keuzes die we maken. Bijvoorbeeld bij onze impact op het milieu. Duurzaamheid is daarom een belangrijke pijler. Onze smart home laat ons in de toekomst zien welke apparaten veel energie gebruiken en waar we het beste kunnen besparen. In de toekomst gaan we verspilling van warmte en energie tegen door apparaten uit te schakelen als we deze niet nodig hebben.

Een alternatief is dat we apparaten zo instellen dat ze alleen energie gebruiken als dat voordelig voor handen is. Bijvoorbeeld overdag, wanneer de energie wordt opgewekt door zonnepanelen. Het beste moment om bijvoorbeeld goedkoop een wasje te draaien, of de elektrische auto op te laden. Ook kunnen we intuïtief reageren op het klimaat en het seizoen. Denk bijvoorbeeld aan verlichting die in de zomer later aangaat dankzij schemerschakelaars.

Daarnaast ontwikkelt Schneider Electric allerlei technologie die ervoor zorgt dat je huis klaar is voor de toekomst. Je kunt dan denken aan laadpalen voor elektrische auto’s of een groepenkast die geschikt is voor een warmtepomp. Ook tools voor energiemonitoring in je groepenkast helpen je in kaart te brengen waar veel stroom verbruikt wordt, en waar je dus kunt besparen.

4. Toekomstbestendigheid

Een ander aandachtspunt is de toekomstbestendigheid van je woning. Oftewel, welke aanpassingen moet je nu aan je woning doen, zodat je straks eenvoudig je woning slimmer kan maken? Technologie evolueert voortdurend en het is lastig om te voorspellen wat het huis van de toekomst inhoudt. Aanpassingsvermogen vergroot dus de veerkracht en biedt kansen.

Wellicht ga je binnen nu en vijf jaar elektrisch rijden. Of wil je binnen afzienbare tijd van het gas af, wellicht in combinatie met een elektrische warmtepomp. Al deze upgrades hebben effect op de energievoorziening in je woning. En ook al doe je de investeringen nog niet direct. Ze komen er misschien wel aan binnenkort. Het is verrassend handig om bij de volgende verbouwing hier alvast over na te denken. Bijvoorbeeld bij de keuze van een groepenkast.

Terwijl sommige zaken juist meer complexiteit met zich meebrengen, zijn er ook elementen die toegankelijker worden. Denk bijvoorbeeld aan slimme draadloze functies, waarvoor juist geen bekabeling meer nodig is. Deze plug-en-play oplossingen zorgen ervoor dat slimme technologie bereikbaarder wordt voor iedereen. Elk huishouden kan prioriteit geven aan wat prioriteit verdient en stapsgewijs uitbreiden. En de mobiele telefoon of tablet worden nog meer een verlengstuk voor het aansturen van onze slimme woning. 

Elektrische voorzieningen in een slimme woning Elektrische voorzieningen in een slimme woning

Conclusie

We kunnen tot de conclusie komen dat een woning van de toekomst niet alleen slim is, maar ook een toonbeeld van duurzaamheid. Deze duurzaamheid kan je bekijken in twee opzichten: Enerzijds zo efficiënt mogelijk omgaan met energie, warmte en andere grondstoffen. En anderzijds de keuze voor duurzame grondstoffen en een lange levensduur. Twee speerpunten waar we ons als Schneider Electric volledig op richten.

Als we onze woningen duurzamer willen maken, moeten we de manier veranderen waarop we ze bouwen. Meer toekomstgericht en sneller aan te passen aan veranderingen. Zo bewaken we de kwaliteit van ons leven en beschermen we de planeet waarop we leven. De hoeveelheid elektriciteit die we gebruiken wordt steeds groter. En dat heeft ook gevolgen voor jouw woning.

Het huis van de toekomst is dus niet alleen iets van de toekomst, maar ook van het nu! Neem jij de controle over je woning? Creëer ruimtes waar jij en je gezin in optimaal welzijn van genieten, met inachtneming van energie en milieu. Ook al lijkt het soms ver weg, de toekomst is hier! De producten van Schneider Electric zijn ontworpen om jouw stroomgebruik te reduceren of zo efficiënt mogelijk te leveren. Wil je daar meer over weten? Lees dan deze blog over hoe wij onze producten ontwerpen