Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Japandi: Dé interieurtrend waar iedereen het over heeft

Hou jij ervan om alle laatste designtrends te volgen? Dan ben je op de inspiratiepagina van Schneider Electric aan het juiste adres. Naast blogs over het installeren en gebruik van onze producten delen we ook graag de nieuwste interieurtrends met je. Deze keer zoomen we in op de trend waar iedereen het over heeft: Japandi! De booming interieurtrend waarbij Scandinavië en Japan elkaar aanvullen.
Deze blog helpt je om de leefruimtes om je heen opnieuw in te richten met slechts een paar kleine aanpassingen. Maar wel op een manier waarbij je direct het verschil ziet. Dat is de kracht van details!
Wat is Japandi?
Japandi brengt het beste van twee verschillende kanten van de wereld - Scandinavië en Japan - samen in één kalmerende stijl. Het woord Japandi komt uit de samevoeging van de twee gebieden, namelijk Japan en Scandi. De interieurstijl is gestoeld op een symbiose van Japanse rust gecombineerd met Scandinavisch minimalisme. Dat maakt Japandi een trend die je graag wilt omarmen in jouw leefruimtes.
Eenvoud en natuur samengebracht
Japandi heeft bewezen een interieurstijl te zijn die symbool staat voor een perfect huwelijk tussen eenvoud en natuur. Dit alles terwijl de functionaliteit van je interieur wordt verhoogd, en overbodige aspecten worden weggelaten. Geen wonder dat het een van de populairste designtrends is op dit moment.


Hygge en Wabi-Sabi als uitgangspunten
De Japandi trend komt voort uit de culturen van beide gebieden, die hun oorsprong eeuwen geleden al vonden. Vanuit Japan is de Wabi Sabi een rustgevende stijl, die ook als levensfilosofie wordt gezien. Het motto is te leven in het nu. En de pure schoonheid en (im)perfectie van de natuur te waarderen voor wie ze is. Vanuit Scandinavië kennen we de term Hygge, wat ook verder gaat dan alleen een interieurstijl. Hygge laat zich ongeveer vertalen als een gevoel van knusheid en gezelligheid.
Danshari: De Japanse manier van opruimen
Het Japandi-concept betekent niet alleen spullen toevoegen aan je interieur. Een belangrijk credo is ook het opruimen van spullen en het creëren van minimalisme. Dat gebeurt volgend het principe van Danshari, wat staat voor het weigeren, scheiden of weggooien van voorwerpen die een negatieve energie in huis creëren. Door spullen te bewaren die echt een doel dienen of een betekenis voor je hebben, vergroot je de waarde van deze spullen. Dit zorgt voor veel rust en harmonie in huis.
In ruil voor veel producten, kies je voor mooie en duurzame producten in huis die lang meegaan. Toekomstbestendigheid is een element dat daarbij een grote rol speelt. Het schakelmateriaal van Schneider Electric is gemaakt om lang mee te gaan. Kwaliteit staat voorop en duurzaamheid hebben we hoog in het vaandel. Het zeer succesvolle D-Life ontwerp zorgt er voor dat jouw interieur minimalisme, stijl en duurzaamheid uitstraalt.
Is minimalisme niet slechts een modegril?
Een Japandi-interieur bevat slechts enkele opvallende sculpturen, in plaats van een overvloed aan decorstukken. In een tijd waarin we overspoeld worden met keuzes en invloeden is het van essentieel belang dat ons thuis een knusse plek is (Hygge) die minimalisme en rust uitstraalt. Tover je een of meerdere ruimtes om via het Japandi-principe en je vindt weer rust op de plekken waar je vaak en graag bent.
Zo herken je een Japandi-interieur
Vanuit Hygge en Wabi Sabi worden verschillende elementen gecombineerd om samen te smelten in Japandi. Gebruik van natuurlijke materialen en organische vormen zijn elementen die vanuit Japan worden ingebracht. Scandinavische kenmerken zijn minimalisme en eenvoud. Qua kleurgebruik vind je in ieder geval geen schreeuwerige kleuren. Een Japandi-interieur bevat natuurlijke kleuren (en materialen) zoals hout en steen. Deze worden vaak ondersteund door lichte tinten zoals parelgrijs en wit. Ook kom je lichtroze, hemelsblauw en lichtgeel of andere pasteltinten tegen als steunkleur.


Wat maakt Japandi zo anders?
Als stijl is Japandi sterk gericht op eenvoud en het creëren van een rustige en warme omgeving met een minimalistische lay-out. Scandinavisch design brengt helderheid door de lijnen van de architectuur en een gezellige maar opgeruimde inrichting. Terwijl de Japanse stijl draait om kalmerend, elegantie. Zo wordt de perfecte mix van minimaal en functioneel gecreëerd. Dit vind je in veel andere stijlen niet terug, waardoor Japandi een zeer unieke uitstraling heeft.
Japandi-uitstraling met stijlvol schakelmateriaal
Schakelmateriaal is tpyisch zo’n stijlelement waarmee je de balans in je woning brengt. Kies je voor natuurlijke materialen zoals hout of leisteen, die de ziel van Japandi belichamen. Of ga je voor een vloeiende overloop van kleuren, waardoor het schakelmateriaal niet opvalt. Dit laatste komt ten goede aan de minimalistische uitstraling van je leefruimtes. De duurzame schakelaars en stopcontacten van Schneider Electric versterken het organische gevoel in jouw woning. De perfect combinatie tussen minimalistisch en functioneel.
In vier stappen Japandi in jouw woning toepassen
Hier zijn vier eenvoudige manieren die het makkelijker maken om jouw kamers te voorzien van de Japandi-vibes. Volg deze vier principes en je voegt doordacht de minimale en opgeruimde uitstraling toe aan je interieur.
1. Less is more – Meer is niet altijd beter. Ruim op, verberg spullen uit het directe zichtveld, geef al je spullen een vaste opruimplek. Zo creëer je rust en minimalisme.
2. Omarm imperfectie – Niet alles hoeft peperduur of perfect te zijn. Wanneer imperfecties samenkomen, creëren ze een eigen stijl en uitstraling.
3. Blend binnen en buiten – In Japandi-interieurs is de overgang van binnen naar buiten naadloos. De connectie met de natuur wordt eenvoudig gemaakt door objecten, kleuren en andere stijlelementen binnen en buiten met elkaar af te stemmen.
4. Subtiel gebruik van groen – Hoewel natuur een belangrijke pijler is in de Japandi-stijl, kan een overdosis aan groen de balans ook verstoren!
Organische materialen en rustgevende kleuren
Ben je op zoek naar minimalisme en pure elegantie, dan komt niets in de buurt van de luxueuze look en feel van D-Life. Je leest meer terug over de succesvolle D-Life serie in onze blog over de mooiste design stopcontacten. Het strakke, vierkante ontwerp van deze schakelmateriaalserie straalt minimalisme en duurzaamheid uit. Kies uit verschillende (organische) materialen en stijlvolle kleuren. En het spreekt voor zich dat een Japandi-huis er het beste uitziet met D-Life.
Op zoek naar meer tips en inspiratie voor jouw interieurontwerp?
Het Schneider Electric assortiment omvat alle energiebeheeroplossingen die je nodig hebt om de stijl, het comfort en de veiligheid van jouw woning te verbeteren. Of het nu gaat om het dimmen van verlichting, zonwering of gebruik van stopcontacten of het opladen van al je devices. Onze producten zijn klaar om te voldoen aan jouw huidige en toekomstige behoeften op het gebied van stroomvoorziening in huis.