Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Kies in vier stappen het schakelmateriaal dat bij jou past

Schakelmateriaal: Je gebruikt het elke dag, maar slechts weinigen staat erbij stil hoe het eruit ziet. Maar als je een nieuwbouwwoning betrekt of je gaat renoveren, dan is het toch noodzakelijk om bij je keuze stil te staan. Het juiste schakelmateriaal uitkiezen kan een lastige zaak zijn. Daarom helpen we graag, omdat we net zoveel oog voor detail hebben als jij. Om de gewenste sfeer in huis te creëren is de keuze voor schakelmateriaal een belangrijke overweging.
Schakelmateriaal is immers niet alleen functioneel, maar kan ook een belangrijk onderdeel zijn van het interieurdesign. Het kiezen van het verkeerde schakelmateriaal kan afbreuk doen aan de algehele uitstraling van de woning. Of het kan zijn dat je je er zelf niet prettig bij voelt. In deze blog gaan we dieper in op het belang van het vinden van het juiste schakelmateriaal. Daarmee creëer je altijd een passende sfeer in huis. We geven je de beste tips mee om de juiste keuze voor schakelmateriaal te maken.
Een van de belangrijkste overwegingen bij het kiezen van schakelmateriaal is de stijl en uitstraling ervan. Schakelmateriaal is er in vele verschillende stijlen, van modern tot minimalistisch. Het is belangrijk om schakelmateriaal te kiezen dat past bij de stijl van de rest van de woning. Daarmee kan het een waardevolle bijdrage leveren aan de sfeer die jij graag in je woning toepast. Zo kan klassiek schakelmateriaal bijvoorbeeld een romantische sfeer creëren. Terwijl modern schakelmateriaal een strakke en minimalistische uitstraling heeft.


Naast de stijl en uitstraling is ook de kleur van het schakelmateriaal van groot belang. Het kiezen van de juiste kleur kan het verschil maken tussen een naadloze integratie in het interieur of juist een storend element. Het is daarom belangrijk om rekening te houden met de kleuren van de muren of de vloer. Je kunt ervoor kiezen om van schakelmateriaal een onopvallend element te maken in de woning. Dit doe je bijvoorbeeld door wit schakelmateriaal op een witte muur te plaatsen. Of je maakt er juist een eyecatcher van. Kies dan een bijzondere kleur, of een contrasterende kleur vergeleken met de muur.
Het perfecte schakelmateriaal kiezen in vier stappen
Van een enorm groot aanbod op zoek naar het schakelmateriaal dat bij jou past. Dat doe je simpelweg door de vier onderstaande vragen voor jezelf te beantwoorden.
1. Welke stijl of uitstraling zoek je?
2. Welke kleur schakelmateriaal past bij je interieur?
3. Welke functies wil je graag toepassen?
4. Welke mate van duurzaamheid past bij jou?
Uit welke lijnen schakelmateriaal kan ik kiezen bij Schneider Electric?
Allereerst is het goed om duidelijk te maken dat we het hebben over modulair schakelmateriaal voor inbouwmontage in de muur. Dit is het meest voorkomend in moderne woningen. En bovendien heb je daarbij ook de meeste keus. Het schakelmateriaal bij Schneider Electric is onderverdeeld in drie series: Systeem M, Systeem Design en Odace.
Bekijk het overzicht hieronder voor alle verschillen tussen deze series.
Wat is een brugdeel bij een afdekraam?
Sommige series schakelmateriaal hebben een zichtbaar brugdeel en anderen niet. Dit verschil komt naar voren wanneer er een 2-voudig of groter afdekraam wordt gekozen. Een zichtbaar brugdeel betekent dat de inzetstukken van twee functies elkaar niet raken, zoals bij de serie Systeem M. De inzetstukken gaan in een opening die volledig omsloten wordt door het afdekraam. Bij Systeem Design is er geen zichtbaar brugdeel. De inzetstukken van de functies liggen visueel tegen elkaar aan, wat zorgt voor een luxere uitstraling.
Dit is mogelijk omdat de inzetstukken bij Systeem Design groter zijn dan de inzetstukken bij Systeem M. Systeem Design inzetstukken meten 71 x 71 mm, en Systeem M slechts 55 x 55 mm. Wat heeft jouw voorkeur? Met of zonder brugdeel.


Systeem M
Systeem M biedt een compleet assortiment inzetstukken die kunnen worden afgedekt met de bijpassende afdekramen van M-Smart, M-Pure en Atelier M. Je kunt hierbij dus kiezen voor verschillende stijlen afdekramen. Daarmee creëer je eenvoudig de mooiste sets schakelmateriaal die passen bij jouw interieur! Het schakelmateriaal van Systeem M is te herkennen aan de iets kleinere inzetstukken (55 x 55 mm) en het brugdeel in de afdekramen.
De producten zijn eenvoudig te installeren dankzij de klem-/schroefbevestiging. Daardoor heb je nooit ander gereedschap nodig dan een schroevendraaier. De inzetstukken van Systeem M zijn altijd uitgevoerd in hoogwaardig kunststof en zijn verkrijgbaar in vijf aantrekkelijke kleuren: polarwit, actief wit, mat antraciet, aluminium en de nieuwste uitbreiding matzwart.




Het meest duurzame schakelmateriaal van Schneider Electric
Systeem M in matzwart is niet alleen een trendkleur, maar is ook nog eens het meest duurzame schakelmateriaal ooit. Het is namelijk vervaardigd met gerecycled kunststof uit de oceaan. Samen met de (eveneens gerecyclede) afdekramen is dit een serie waarmee je een statement maakt. Niet alleen vanwege de kleur, maar ook de hoge mate van duurzaamheid.


Systeem Design
Systeem Design biedt een ruim aanbod van inzetstukken die kunnen worden afgedekt met de bijpassende afdekramen van D-Life. Het schakelmateriaal is te herkennen aan een slank en elegant ontwerp en optioneel fraaie natuurlijke materialen. Je hebt keuze uit zeven harmonieuze kleuren. Het opvallende ontwerp bevat geen brugdeel en heeft slanke randen die zorgen voor een zo groot mogelijk bedieningsvlak van de schakelaar.
Om helemaal aan jouw designwensen te voldoen, heb je keuze uit zeven verschillende kleuren. Schakelmateriaal in de standaardkleuren is vervaardigd uit hoogwaardig kunststof. Terwijl de luxe kleuren zijn gemaakt van gecoat edelstaal. Ook Systeem Design is eenvoudig te installeren dankzij de klem-/schroefbevestiging. Daardoor heb je nooit ander gereedschap nodig dan een schroevendraaier.




Odace
Het Odace schakelmateriaal is herkenbaar aan het opmerkelijke ronde design. Daarmee is Odace uniek in de markt, al moet het natuurlijk wel passen bij jouw designwensen. Het maakt Odace modern, maar tijdloos. Het design van de stijlvolle Odace-reeks is zelfs bekroond met de Janus de l'Industrie, een Franse designprijs die behoort tot een van de meest prestigieuze designprijzen ter wereld! De inzetstukken zijn verkrijgbaar in de kleuren aluminium en wit en er is keus uit veel soorten afdekramen.




Stijl gekozen? Nu op zoek naar de juiste functies
Ook de functionaliteit en mogelijkheden zijn belangrijke overweringen bij de keuze voor schakelmateriaal. Het aanbod beperkt zich zeker niet alleen tot lichtschakelaars en stopcontacten. Afhankelijk van de specifieke toepassing kan het nodig zijn om een specifiek type schakelaar te kiezen. Zoals een ventilatieschakelaar, trekschakelaar, (led)dimmer of bewegingssensor.
Of kies voor de stopcontacten die zijn uitgebreid met functies zoals een dubbele USB-poort of een klapdeksel. Uiteraard kan je voor dat soort producten ook bij Schneider Electric terecht. Naast een grote variatie aan stijlen en kleuren, vind je dus ook de meest uiteenlopende functies bij ons. Je kiest daarmee altijd schakelmateriaal dat qua kleur en functionaliteit past bij de jouw specifieke behoeften.
Duurzaamheid belangrijk bij het kiezen van schakelmateriaal
Tot slot is ook de duurzaamheid van het schakelmateriaal van belang. Het kiezen van duurzaam schakelmateriaal kan helpen om kosten en onderhoud op de lange termijn te besparen. Het is daarom belangrijk om te letten op het materiaal waaruit het schakelmateriaal is gemaakt en of het bestand is tegen slijtage en energiezuinig is.
Ook daarvoor ben je bij Schneider Electric aan het juiste adres. In 2022 lanceerde we een lijn schakelmateriaal die perfect aansluit bij hen die voor de beste duurzaamheid in huis willen gaan. De Merten Ocean Plastic serie is gebaseerd op de serie Merten M-Pure. Deze lijn bestaat, zoals de naam al doet vermoeden, uit schakelmateriaal dat is vervaardigd met gerecycled kunststof uit de oceaan. De opgehengelde en afgedankte visnetten uit Azië krijgen dankzij een uniek recyclingsproces een tweede leven als lichtknop of stopcontact. Dat is nog eens duurzaam! Bekijk alle producten vervaardigd met hergebruikte visnetten.
Iets minder duurzaam maar toch een bewuste keuze maken? Dan kies je met het overige schakelmateriaal van Schneider Electric namelijk ook voor een bekroonde serie. Het volledige Merten portfolio haalde in 2021 een zilveren cradle-2-cradle certificaat binnen. De zilveren certificering geldt als een erg belangrijke onderscheiding voor de producten van Merten.
Het bevestigt de vooruitstrevende ontwikkeling en streven naar circulaire, verantwoorde productontwerpen door Schneider Electric. De Cradle to Cradle-certificering wordt uitgereikt aan producenten die goed scoren op diverse vlakken van de duurzaamheid van hun producten.
Conclusie
Heb jij je keuze al gemaakt? Wordt Systeem M, Systeem Desgin of Odace het uitgangspunt voor jouw nieuwe schakelmateriaal? Klik naar je favoriete serie en ontdek alle mogelijkheden. We verklappen alvast, dat zijn er best veel. Met de gevarieerde lijnen schakelmateriaal van Schneider Electric is er altijd een serie die goed bij jou en je interieur past.