Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.

Mureva breedstralers: Verander de nacht in de dag

Een lust voor het oog, zeer efficiënt en kinderlijk eenvoudig te installeren. Dat is de nieuwe serie breedstralers van Mureva. Deze schijnwerpers zijn ontworpen om je jarenlang van betrouwbare verlichting te voorzien. Je past hem toe rondom je woning, op de werkplaats of in je loods of garage. Ze verhogen niet alleen de veiligheid van jouw pand, maar zorgen ze ook voor een comfortabele entree in het donker. De Mureva floodlights zijn bestand tegen de meest extreme weersomstandigheden en zorgen voor een krachtige en gelijkmatige verlichting.
Stijlvol uiterlijk
Je herkent de breedstralers van Mureva aan een stijlvol en extreem slank design. Het gevarieerde assortiment is voorzien van dezelfde stijlkenmerken over de gehele range. Zo is de robuuste behuizing, net als de bijpassende serie opbouwschakelmateriaal van Mureva Styl, uitgevoerd in modern antraciet (RAL7016).


Het verlichtingsarmatuur is altijd afgedekt met een solide glasplaat met een matte, berijpte afwerking. Dit geeft de schijnwerper een high-end design dat prachtig integreert in iedere omgeving.
Hij hangt binnen no-time


Net als bij alle andere producten van Schneider Electric staat gebruiksgemak ook bij de Mureva breedstralers hoog in het vaandel. De schijnwerpers zijn ontworpen voor een razendsnelle en intuïtieve installatie. Dankzij het ergonomische ontwerp van de lamp, hang je hem binnen no-time op.
De beugel aan de achterzijde is niet in het midden, maar aan de onderkant van de armatuur bevestigd. Je klapt de lamp simpelweg naar voren en hangt hem direct aan de beugel op. Dankzij de lange stroomkabel (0.5m) heb je altijd genoeg ruimte om hem aan te sluiten, en dankzij de afgewerkte kabelschoen is de installatie kinderlijk eenvoudig. Zo bespaar je tot 50% installatietijd!


De meest efficiënte LED-verlichting
Met de breedstralers van Mureva ben je met een lichtopbrengst van 100lm/W verzekerd van de hoogste licht-efficiëntie. Je ervaart een hoge en kwalitatieve lichtopbrengst tegen een gering energieverbruik (Energielabel A+). Dankzij het gebruik van een nieuwe LED-chip in niet alleen de efficiëntie, maar ook de levensduur en betrouwbaarheid van schijnwerpers geoptimaliseerd.


Schneider Electric garandeert daarmee een levensduur van maar liefst 50.000 branduren. Uniek aan de Mureva breedstralers is bovendien de straalbreedte van 110 graden. Met een kleurtemperatuur van 4.000K stralen de floodlights een natuurlijk wit licht uit.


Extra veiligheid dankzij de bewegingssensor
Mureva breedstralers zijn verkrijgbaar in drie verschillende lichtsterktes, als variant met zonder bewegingssensor.
De varianten met bewegingsmelder zijn uitermate geschikt om in combinatie als aanvulling op een camera- of beveiligingssysteem. Breedstralers met bewegingsmelder bieden extra hulp bij het afschrikken van ongenode gasten, ook voor grotere terreinen. De bewegingssensor onderscheidt zich doordat hij beweging kan detecteren op een lange afstand tot maar liefst 12 meter, met een detectiehoek van 120 graden. Met drie simpele draaiknoppen op de achterzijde van de bewegingsmelder stel je eenvoudig de inschakelhelderheid, sensitiviteit en de brandduur van de schijnwerper in.






Toepassingen
Tegenwoordig zie je dat LED-schijnwerpers steeds vaker worden gebruikt in openbare ruimtes. Dankzij de krachtige verlichting worden voetpaden en parken een stuk veiliger. Maar ook op bedrijfsterreinen of sportparken is efficiënte en betrouwbare LED-verlichting een aanwinst. Daarnaast zijn de kleinere modellen ideaal om te dienen als tuinverlichting of voor de verlichting van een woning of bedrijfspand.




Maar ook als binnenverlichting komen LED breedstralers steeds beter tot hun recht. Naast sporthallen en voetbalstadions kunnen de schijnwerpers ook worden toegepast in warenhuizen en fabrieken. Daarmee zorgen ze voor een comfortabele en veilige werkomgeving. Doordat de LED-armaturen minder warmte afgeeft dan conventionele lampen, hebben ze geen impact op een comfortabel binnenklimaat.
Kortom, ben je op zoek naar een flexibele, stijlvolle en efficiënte schijnwerper voor verlichting van de tuin, bedrijfspand of openbare ruimte. Met de breedstralers van Mureva ben je jarenlang verzekerd van betrouwbare verlichting.