Mureva Styl buitenstopcontact gemonteerd op schuur

Wellicht ben je al bekend met de stijlvolle buitenstopcontacten en schakelaars van Mureva Styl. Deze serie spatwaterdicht schakelmateriaal was voorheen alleen verkrijgbaar als compleet product voor opbouwmontage. Inmiddels is het assortiment uitgebreid en hebben we talloze modulaire componenten toegevoegd aan ons aanbod. Het allermooiste: Met de modulaire componenten stel je snel en simpel jouw sets samen. Daarnaast zijn er inbouwbehuizingen verkrijgbaar die geschikt zijn voor inbouwmontage in de muur!

Nieuwe functies Mureva Styl

De modulaire componenten bestaan niet alleen uit de eerder beschikbare functies, maar vergroten het aanbod van Mureva Styl enorm. Nieuwe functionaliteiten waaraan je kan denken zijn bijvoorbeeld pulsschakelaars, tweepolige of dubbelpolige schakelaars, sleutelschakelaars of een tijdvertragingsschakelaar. Daarnaast is er voor diverse schakelaars de mogelijkheid om deze te verlichten.

Ook zijn er wipschakelaars verkrijgbaar die zijn voorzien van een tekstveld (te gebruiken met een label/etiket) of van een symbool (bijvoorbeeld lamp of bel) voor een betere indicatie van de functie die ze bedienen. Uiteraard zijn alle nieuwe functies beschikbaar in de kleuren antraciet en polarwit. De componenten zijn geschikt voor zowel opbouw als inbouw, en zijn volledig waterdicht.

Mureva Styl modulair stopcontact antraciet voor inbouw en opbouw Mureva Styl modulair stopcontact antraciet voor inbouw en opbouw
Mureva Styl modulaire tweepolige schakelaar polarwit voor inbouw en opbouw Mureva Styl modulaire tweepolige schakelaar polarwit voor inbouw en opbouw
Mureva Styl modulaire schakelaar met verlichting antraciet voor inbouw en opbouw Mureva Styl modulaire schakelaar met verlichting antraciet voor inbouw en opbouw
Mureva Styl modulaire dubbele schakelaar in polarwit inbouw en opbouw Mureva Styl modulaire dubbele schakelaar in polarwit inbouw en opbouw

Inbouwbehuizingen voor Mureva Styl inbouw

Om deze nieuwe functies te monteren heb je een behuizing nodig. Dat kan een opbouwbehuizing zijn wanneer je de componenten op de muur wilt monteren. Zeer vernieuwend zijn de inbouwbehuizingen, waarmee je jouw buitenstopcontacten en buitenschakelaars eenvoudig inbouwt in de muur. Het schakelmateriaal wordt prachtig weggewerkt in de muur, wat zorgt voor een zeer hoogwaardige look and feel.

Het assortiment inbouwbehuizingen bestaat uit varianten die 1, 2 of 3 functies kunnen afdekken. Net als alle functies zijn ook de inbouwbehuizingen verkrijgbaar in de kleuren antraciet en polarwit. Prachtig weggewerkt design, en uiteraard nog steeds 100% waterdicht (IP55 beschermingsgraad). Dat is de kracht van Mureva Styl!

Mureva Styl modulaire inbouwbehuizing in polarwit Mureva Styl modulaire inbouwbehuizing in polarwit
Mureva Styl modulaire inbouwbehuizing in antraciet Mureva Styl modulaire inbouwbehuizing in antraciet

Mureva Styl: Eindeloos combineren

Met alle nieuwe modulaire componenten is het Mureva Styl portfolio niet alleen veel uitgebreider geworden. Maar ook heb je de mogelijkheid om nog beter jouw perfecte set voor buiten samen te stellen. Dit spatwaterdichte schakelmateriaal kan zonder problemen buiten of op andere elektrische kwetsbare ruimtes (zoals schuren, tuinhuisjes, garages of overkappingen) worden toegepast.

De serie is voorzien van een robuust ontwerp en een afgerond design die een moderne stijl combineert met een maximale degelijkheid. En dankzij de nieuwe inbouwbehuizingen kunnen jouw is jouw inbouw buitenstopcontact of inbouw buitenschakelaar ook nog eens mooi afgewerkt. Uitgevoerd in stijlvol polarwit of antraciet is Mureva Styl een echte aanwinst voor jouw tuin!

Mureva Styl Inbouw Schakelaar en stopcontact Antraciet Mureva Styl Inbouw Schakelaar en stopcontact Antraciet
Mureva Styl Inbouw Schakelaar en stopcontact Polarwit Mureva Styl Inbouw Schakelaar en stopcontact Polarwit

Alle voordelen van Mureva Styl op een rijtje: 

Een ander essentieel punt bij de degelijkheid van buitenstopcontacten is de roestgevoeligheid. De vochtige omstandigheden waarin de wandcontactdozen worden geplaatst, kunnen ook van invloed zijn op de levensduur. Zowel bij de Aquastar en Mureva Styl series van Schneider Electric zijn alle metalen componenten vervaardigd uit roestvrijstaal. Ook de veren van het afdekklepje zijn niet roestgevoelig. Daardoor blijft alles tot in lengte van jaren naar behoren werken, zelfs als de buitenlucht vochtig.

Mureva Styl is robuust en waterdicht

Met Mureva Styl inbouw en opbouw buitenschakelmateriaal haal je een echte krachtpatser in huis, of eigenlijk in de tuin. Het robuuste ontwerp van de Mureva Styl serie zorgt er namelijk voor dat de lichtschakelaars en wandcontactdozen wel tegen een stootje kunnen. De sterke thermoplast behuizing is spatwaterdicht en verweert niet onder invloed van de zon. Al het schakelmateriaal van Mureva Styl is zodoende voorzien van een IP55 beschermingsgraad.

Mureva Styl: Elegant schakelmateriaal voor buiten

Ben je op zoek naar waterdicht schakelmateriaal met een mooi design? Dan zit je met Mureva Styl helemaal goed! Mureva Styl is een serie buitenschakelmateriaal met een prachtig ontwerp. De serie combineert een afgerond design met een maximale degelijkheid. Uitgevoerd in stijlvol wit of antraciet is Mureva Styl een aanwinst voor je tuin!

Mureva Styl is eenvoudig te monteren

En omdat de interne componenten en het besvestigingsmechanisme is versterkt, zijn alle producten zelfs voorzien van een IK08 slagvastheidsgraad. Ondanks dat is het intuïtief en eenvoudig om de producten van Mureva Styl op de muur te monteren. Het bevestigingsmechanisme bestaat uit een gering aantal onderdelen die simpel kunnen worden vastgeklikt. Dat is nog eens slim!

Voorzijde van Mureva Styl stopcontact wordt vastgeschroefd Voorzijde van Mureva Styl stopcontact wordt vastgeschroefd

Wil je weten hoe je stopcontacten en schakelaars van Mureva Styl moet monteren? We hebben een handig stappenplan voor je gemaakt, waarmee je stap voor stap jouw buitenstopcontact kan installeren. Ook voorzien van slimme installatie video! Bekijk het artikel: Hoe moet ik een buitenstopcontact aanleggen?

Mureva Styl: Waterdichte voor inbouw en opbouw

Ook slim: De opbouwbehuizingen van Mureva Styl is uitgerust met een siliconen membraan aan de achterzijde. Dat zorgt op haar beurt weer voor een volledige waterdichte afsluiting als de producten op een minder vlakke ondergrond worden gemonteerd. Ook bij de inbouwbehuizingen is een siliconen membraan te monteren, wat de schakelaar beschermt tegen het binnendringen van vocht. 

Ontdek het uitgebreide assortiment van Mureva Styl

Het assortiment van de veelzijdige Mureva Styl-serie bestaat uit een grote hoeveelheid modulaire en complete producten:

Altijd de beste keuze voor buitenstopcontacten

Wil je weten waar je op moet letten bij de aanschaf van buitenschakelmateriaal? We hebben vijf tips op een rijtje gezet, zodat je exact weet waar je op moet letten. Zo maak je altijd beste keuze als het aankomt op buitenstopcontacten. Bekijk het artikel: Vijf tips voor de beste spatwaterdichte buitenstopcontacten.

Dubbel stopcontact van Mureva Styl met een stekker Dubbel stopcontact van Mureva Styl met een stekker