Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Eenvoudig zelf een opbouw stopcontact aansluiten: Bekijk het stappenplan

Een opbouwstopcontact is een populair stopcontact dat je in veel woningen tegenkomt. Grote kans dat jij in je woning een opbouwstopcontact hebt. Het kan dus ook voorkomen dat je deze wilt vervangen, of een nieuwe wilt aansluiten. Met dit aansluitschema voor een opbouwstopcontact nemen we je in een aantal simpele stappen mee. Na het lezen van dit artikel weet je exact hoe jij een opbouw stopcontact installeert.
Waarom is een opbouwstopcontact zo populair?
Een opbouwstopcontact is misschien niet altijd de mooiste oplossing voor het aanleggen van een stopcontact. Een inbouwstopcontact is immers veel mooier. Alleen kun je niet in alle gevallen een inbouwstopcontact aanleggen. Bijvoorbeeld omdat de ondergrond bestaat uit een materiaal waar je moeilijk kunt inbouwen, zoals baksteen of hout.
Ook kan het in sommige gevallen veel extra werk met zich mee brengen om een stopcontact in te bouwen. Dit is wellicht omdat je bekabeling moet doortrekken achter de muur. Kies je voor een opbouwstopcontact dan is het aanleggen een stuk eenvoudiger. De muur hoeft niet te worden opengebroken en het opbouwstopcontact kan simpelweg op de muur worden geplaatst.
Voor welke opbouwstopcontacten is deze handleiding?
Deze blog kun je als uitgangspunt gebruiken voor het aansluiten van alle opbouwstopcontacten van Schneider Electric die geschikt zijn voor binnenmontage. Dit zijn de stopcontacten van Contura. Deze reeks stopcontacten en schakelaars is altijd bestemd voor montage op de muur. Deze handleiding is ook te gebruiken als je een opbouwstopcontact wilt installeren van een ander merk. Bekijk hier alle opbouwstopcontacten van Contura.
Andere soorten stopcontacten aansluiten?
Wil je een enkelvoudig inbouwstopcontact monteren? Bekijk dan dit stappenplan voor aansluiten.
Ten slotte hebben we ook een handig stappenplan geschreven voor het aansluiten van dubbele inbouwstopcontacten. Bekijk dit stappenplan.
Wil je buiten een opbouwstopcontact monteren. Bijvoorbeeld van de series Mureva Styl of Aquastar? Gebruik dan deze handleiding.




Deze onderdelen vind je in de verpakking
- Sokkel voor stopcontact
- Breukvaste kunststof opbouwbehuizing
- Kunststof grondplaat
Bestel je een opbouwstopcontact van Contura bij Schneider Electric, dan vind je in de verpakking het complete stopcontact. Deze bestaat uit de sokkel, een opbouwbehuizing en een kunststof grondplaat. De sokkel is de elektrische aansluiting waarin de aansluitkabels worden gemonteerd. Deze past perfect in de kunststof opbouwbehuizing van Contura die ook wordt meegeleverd. Ten slotte vind je ook de kunststof grondplaat in het pakket. Deze gebruik je om de opbouw wandcontactdoos op een minder vlakke ondergrond te installeren.


Hoe sluit je een opbouwwandcontactdoos aan?
Het aansluiten van een opbouwstopcontact is niet heel anders dan het aansluiten van een inbouwstopcontact. Dat komt omdat de aansluitingen op de sokkel nagenoeg gelijk zijn. Technisch komt het allemaal heel erg overeen, alleen is de behuizing van deze sokkel bestemd voor montage op de muur.
Kom je er met behulp van deze handleiding niet goed uit? Of weet je niet zeker of je wel veilig te werk gaat? Laat de klus dan uitvoeren door een elektriciën of installateur. Deze heeft ruime ervaring met het aanleggen van opbouwstopcontacten en kan jouw klus eenvoudig klaren!
Zorg altijd voor goede veiligheid
Ook als je een opbouwstopcontact gaat aansluiten, is veiligheid het belangrijkste aspect. Daarom moet je altijd eerst de spanning van het stroomcircuit halen voordat je aan de slag kunt. Schakel daarvoor de betreffende installatieautomaat (groep) uit in de groepenkast. Weet je niet welke automaat je moet uitschakelen? Schakel dan de hoofdschakelaar uit.
Controleer altijd met een spanningszoeker om er zeker van te zijn dat het stopcontact echt spanningsvrij is. Staat er geen spanning meer op? Dan kan je veilig aan het werk!
Kleuren draden opbouw stopcontact
Het is belangrijk dat je goed weet welke kleuren draden je nodig hebt als je een opbouw stopcontact gaat aansluiten. Voor het aanleggen van een opbouwstopcontact heb je twee of drie kleuren draad nodig. Een bruine en een blauwe draad heb je altijd nodig. Als je een geaard opbouwstopcontact gaat monteren, heb je ook een geel/groen gestreepte draad nodig. Deze draden komen vanuit de groepenkast, of zijn doorgetrokken vanuit een bestaand stopcontact.
De bruine draad is de fasedraad. Een bruine draad is altijd de aanvoerdraad van de stroom.
De blauwe draad is de nuldraad. Een blauwe draad is altijd de afvoerdraad van de stroom.
De geel/groene draad is de aardedraad. Een geel/groen gestreepte draad heb je nodig voor het aarden van het opbouwstopcontact. De aardedraad zorgt voor ontlading en de afvoer van spanning in het geval van kortsluiting of overbelasting. Ligt er geen aardedraad? Dan is het raadzaam om deze aan te leggen. Een geaard stopcontact is namelijk veel veiliger voor jou en je woning!
Bepaal de plaats van je opbouw stopcontact
Om prettig te kunnen werken, is het belangrijk dat je een beetje speelruimte hebt. Zorg daarom dat je de draden niet te kort afknipt. Markeer de plaats waar het opbouwstopcontact moet komen. Knip de draden op gelijke lengte, maar niet te kort af. Sluit de draden aan en controleer of het stopcontact op de gewenste hoogte hangt. Als hij niet goed uitkomt, kan je altijd nog een stukje van de draden afknippen.
Stap voor stap een opbouwstopcontact aansluiten
Een opbouwstopcontact aansluiten: Stap 1
We hebben het al eerder benoemd, maar veilig werken is het belangrijkste wat er is. Zorg altijd dat de spanning van de installatie af is. Je doet dit door de betreffende groep of de hoofdschakelaar om te zetten in de groepenkast. Check met een spanningszoeker of de stroom daadwerkelijk is afgeschakeld.
Een opbouwstopcontact aansluiten: Stap 2
Strip nu de draden op ongeveer één centimeter af. Zo heb je voldoende ruimte om de draden in het opbouw stopcontact te steken. Op de sokkel vind je daarvoor een inkeping, die precies aangeeft op welke lengte je de draden moet strippen.


Een opbouwstopcontact aansluiten: Stap 3
Nu is het tijd om de draden aan te sluiten op de sokkel. De sokkel twee aansluitpunten die linksboven en rechtsonder aan de lange kant van de sokkel zitten. In de ene opening steek je de bruine draad. In de andere opening steek je de blauwe draad. Het maakt niet uit welke kleur je in welke opening plaatst. Je merkt dat de draden vanzelf vastklemmen in de sokkel. Je merkt dat de draden vanzelf vastklemmen.
Heb je een stopcontact met randaarde gekocht, dan vind je nog een extra opening op de sokkel. Je herkent deze aan het aardesymbool dat hiernaast is weergegeven. Klem hierin de geel/groen gestreepte draad om het stopcontact te aarden.
Als het goed is, heb je de draden op de sokkel als volgt aan gesloten.


Vanaf de zijkant zie je precies hoe de draden in de opening moet worden gestoken.


Een opbouwstopcontact aansluiten: Stap 4
Heb je toch een foutje gemaakt met aansluiten of heb je de draden te ver gestript? Haal dan de aangesloten draden weer los. De sokkel van het opbouwstopcontact is niet voorzien van veerklemmen, maar je kunt de draden er gewoon uit trekken. Knip eventueel een extra stukje van de kabel af en strip deze op de juiste lengte. Steek de draden vervolgens in de juiste openingen.
Een opbouwstopcontact aansluiten: Stap 5
Nu je de draden er op de juiste manier in hebt gestoken, kun je de het stopcontact monteren op de muur. Monteer eerste de grondplaat op de muur. Deze kun je vastzetten door de sokkel vast te schroeven. Hiervoor gebruik je de twee openingen links en rechts in het groene kunststof van de sokkel. De schroeven passen hiermee precies in de openingen in de grondplaat.
Plaats de behuizing hier bovenop, en schroef deze vast met de schroefopeningen aan de voorzijde. Deze vlotte en feilloze montage is één van de voordelen van de Contura stopcontacten van Schneider Electric.
Een opbouwstopcontact aansluiten: Stap 6
Vervolgens kan de stroom weer worden ingeschakeld. Schakel de groep of hoofdschakelaar weer aan in de groepenkast. Je hebt nu succesvol een opbouwstopcontact aangelegd.


We hopen dat het je met deze handleiding is gelukt om zelf een Schneider Contura opbouw stopcontact aan te sluiten. Weet je toch niet zo goed wat je moet doen? Laat deze klus dan door een elektriciën uitvoeren. Heb je nog een vraag? Neem dan contact op met onze klantenservice. Wij zitten voor je klaar om je zo goed mogelijk te helpen.
Heb je nog meer stopcontacten van Schneider Electric gekocht die je wilt aansluiten? Kies uit de andere handleidingen voor het aansluiten van stopcontacten, of andere producten in het algemeen.
Wil je een enkelvoudig inbouwstopcontact monteren? Bekijk dan dit stappenplan voor aansluiten.
Ten slotte hebben we ook een handig stappenplan geschreven voor het aansluiten van dubbele inbouwstopcontacten. Bekijk dit stappenplan.
Wil je buiten een opbouwstopcontact monteren. Bijvoorbeeld van de series Mureva Styl of Aquastar? Gebruik dan deze handleiding.