USB-stopcontact Type AC D-Life RVS USB-kabel

Een stopcontact met twee ingebouwde USB-poorten is iets wat we al een tijdje kennen. Met onze nieuwste innovatie ben je nog iets beter voorbereid op de toekomst. Het nieuwste stopcontact van Merten is namelijk voorzien van een Type A USB-aansluiting en een razendsnelle Type C USB-aansluiting. Daarmee laad je al je moderne devices binnen no-time op!

Met de Merten wandcontactdoos met dubbele USB-poort ben je klaar voor een razendsnelle toekomst! Naast een regulier SCHUKO®-stopcontact zijn er ook twee USB-aansluitingen voorhanden. Deze zijn stijlvol verwerkt in het prachtige design van deze slimme wandcontactdoos. 

Razendsnel opladen met USB Type C

De twee USB-poorten zijn een USB Type A oplaadpoort, en een superkrachtige USB Type C oplaadpoort. Perfect voor het razendsnel opladen van de nieuwste telefoons, tablets en andere USB-apparaten. Zo is onder andere de iPhone 12 voorzien van zo’n handige USB Type C oplaadpoort. Steeds meer (mobiele) apparaten worden uitgerust met dit nieuwe stukje technologie. Deze apparaten laad je nu zorgeloos op, en dat terwijl het stopcontact gewoon beschikbaar blijft. Dat is nog eens handig!

Man geniet van USB stopcontact in zijn huis Man geniet van USB stopcontact in zijn huis

USB Type C: Apparaten opladen tot wel 3A

Uniek aan deze wandcontactdoos is het maximale vermogen van de USB-poorten. De USB Type A aansluiting heeft een maximaal vermogen van 2.4A. Daarmee is het een van de meest krachtige USB-stopcontacten met Type A op de markt. De krachtige en innovatieve USB Type C aansluiting gaat zelfs nog een stapje verder. Deze heeft een maximaal vermogen tot 3A. Daarmee is deze USB-wandcontactdoos niet alleen innovatief, maar ook de sterkste op de markt!

USB-stopcontact met de hoogste veiligheid

Wanneer het op de elektriciteitsvoorziening in huis aankomt, is veiligheid het belangrijkste punt om rekening mee te houden. De USB-stopcontacten zijn daarom standaard voorzien van randaarde. Dit zorgt voor ontlading wanneer er sprake is van kortsluiting of overbelasting. Ook is dit innovatieve stopcontact standaard uitgerust met kinderbeveiliging. Hierdoor wordt ongewenst contact met de gevaarlijke onderdelen van het stopcontact voorkomen.

USB Type C stopcontact aansluiten 

 Je verwacht misschien dat het aansluiten van het USB-stopcontact wat lastiger is dan het aansluiten van een normaal stopcontact. Niets is minder waar. De technologie zit volledig weggewerkt aan de achterzijde van de sokkel, waardoor je alleen de standaard bedrading hoeft aan te sluiten. En dankzij de geringe inbouwdiepte van slechts 32mm kan hij gewoon in een standaard inbouwdoos worden geplaatst. Daarmee is het installeren van het USB-stopcontact echt kinderspel! Wil je meer weten over het aansluiten van een stopcontact? Lees het artikel.

Merten USB-Stopcontact achterzijde eenvoudig aansluiten Merten USB-Stopcontact achterzijde eenvoudig aansluiten

USB-stopcontact van Systeem M en Systeem Design

De innovatieve wandcontactdoos met USB Type A+C aansluiting is verkrijgbaar voor zowel de Systeem M serie als de Systeem Design serie van Merten.

USB Type A+C stopcontact Merten Systeem M Actief Wit USB Type A+C stopcontact Merten Systeem M Actief Wit
USB Type A+C stopcontact Merten Systeem Design zwart USB Type A+C stopcontact Merten Systeem Design zwart

Kies je voor Merten Systeem M, dan meet het stopcontact 55mm bij 55mm. Het USB-stopcontact is af te werken met de afdekramen van M-Smart, M-Pure en Atelier M.

Het inzetstuk van de Merten Systeem Design wandcontactdoos meet 71mm bij 71mm en past daarmee in alle afdekramen van D-Life

De veelzijdige stopcontacten zijn daarmee te combineren met alle Merten afdekramen voor inbouwmontage binnenshuis. Je kunt kiezen uit 11 spraakmakende en kleuren. Zo weet je zeker dat je schakelmateriaal, inclusief het handige USB-stopcontact, altijd perfect past bij jouw interieurwensen!

Stel eenvoudig sets samen

Met de keuzehulp schakelmateriaal

Alle voordelen van USB Type C op een rijtje

  1. Met de USB Type C, ook wel USB 3.1 genoemd, kan je sneller dan ooit tevoren apparaten opladen en data overbrengen.

  2. In tegenstelling tot de USB Type A is het stekkertje van de USB Type C wel symmetrisch. Je hoeft de kabel dus niet drie keer meer te draaien voordat hij er eindelijk in gaat. Dat gaat een hoop ergernis schelen.

  3. Één universele USB-poort voor alle merken apparaten. Naast Android-apparaten is bijvoorbeeld ook de iPhone 12 voorzien van een USB Type C aansluiting. Ook externe drives, mediaboxen hebben tegenwoordig vaak een Type C aansluiting.

  4. Een veel compactere fysieke connector zorgt voor een bredere toepassing in productdesign. Het is eenvoudiger om deze snelle USB-poort toe te passen in het productontwerp van bijvoorbeeld smartphones en smartwatches, simpelweg omdat de USB Type C veel minder ruimte in beslag neemt.

  5. Dankzij de krachtige aansluiting kunnen in de toekomst ook veel grotere apparaten met USB Type C worden opgeladen. Het is niet ondenkbaar dat ook laptops zijn op te laden via een USB Type C aansluiting.
Close up USB type C kabel Close up USB type C kabel

Stopcontact met USB Type A+C toepassen

Het stopcontact met USB Type A+C komt op veel plekken in huis van pas. Denk bijvoorbeeld aan de slaapkamer of de keuken. Je kan eenvoudig apparaten opladen, terwijl je het stopcontact kunt gebruiken voor een nachtlampje of het koffiezetapparaat. Ook een slimme plek om dit stopcontact toe te passen is de werkplek thuis of op kantoor. Zo kost het opladen van je telefoon geen kostbaar stopcontact.

Slimme technologie op je (thuis)werkplek

Dit slimme stopcontact is slechts een kleine greep uit alle producten om je (thuis)werkplek zo optimaal mogelijk in te richten. Bekijk het volledige overzicht met alles voor jouw kantoor of thuiswerkplek.

Twee mensen werken op hun thuiswerkplek Twee mensen werken op hun thuiswerkplek

Schrijf je in en voor de nieuwsbrief krijg direct €5 korting!

Bij Schneider Electric zit innoveren in ons bloed. Daarom breiden we regelmatig ons assortiment uit met duurzame productinnovaties. Wil jij als eerste op de hoogte zijn van onze nieuwe innovaties? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief en ontvang direct €5,- korting op je eerstvolgende aankoop!