Huis met buitenverlichting in de avond verlicht door Argus schemerschakelaar

De schemerschakelaar, wellicht heb je er wel eens van gehoord. Een schemerschakelaar is het perfecte apparaat waarmee je geen omkijken meer hebt naar je (buiten)verlichting. Dat is niet alleen heel comfortabel, maar ook nog eens goed voor je energierekening. Het licht hoeft immers niet te branden als het toch niet donker is. In dit artikel lees je alles over de schemerschakelaar. Van de werking tot de mogelijkheden en de montage aan toe.

Wat is een schemerschakelaar?

Om te beginnen is het goed om uit te leggen wat een schemerschakelaar is. Een schemerschakelaar is een apparaat dat automatisch verlichting inschakelt als het donker wordt. En wordt het weer lichter, dan zorgt de schemerschakelaar ervoor dat de verlichting weer uitgaat. Zo ben je altijd voorzien van verlichting in het donker, maar brandt hij niet wanneer dat niet nodig is. Op die manier kan je met een schemerschakelaar ook flink besparen op je energierekening.

Huis aan het water met buitenverlichting in het donker Huis aan het water met buitenverlichting in het donker

Hoe werkt een schemerschakelaar? 

Een schemerschakelaar is voorzien van een lichtgevoelig component. Deze sensor meet continu de hoeveelheid licht erop terechtkomt. Is de hoeveelheid licht minder dan de (ingestelde) drempelwaarde, dan sluit hij het stroomcircuit. Op die manier gaat de verlichting branden. Een schemerschakelaar dankt zijn naam aan het feit dat hij doorgaans wordt gebruikt om bij schemering in te schakelen, en weer automatisch uit te schakelen als het weer lichter wordt.

Waar kun je het voor gebruiken?

De beste toepassing voor een schemerschakelaar is voor verlichting waar je eigenlijk geen omkijken naar wilt hebben. Hierbij kan je denken aan alle vormen van tuinverlichting, zoals spotjes, gevelverlichting, kerstlampjes of verlichting rond de vijver. Een schemerschakelaar is ook ideaal om te combineren met de stijlvolle breedstralers van Schneider Electric.

Ook voor sommige binnentoepassingen is een schemerschakelaar een handige toevoeging. Denk bijvoorbeeld aan het verlichten van een fietsenstalling of de entree of galerij van een appartementencomplex. Ook is een schemerschakelaar uitermate geschikt om verlichting in een etalage of winkelpand te activeren wanneer het donker is.

Buitenlamp aan een woning met een garage Buitenlamp aan een woning met een garage
Oprit van woning verlicht dankzij Argus schemerschakelaar Oprit van woning verlicht dankzij Argus schemerschakelaar

Een schemerschakelaar in plaats van een schakelklok

Ook een schakelklok is een handig apparaatje waarmee je de verlichting automatisch aan of uit kan laten gaan. Het grote voordeel van een schemerschakelaar ten opzichte van een schakelklok is dat je deze nooit meer hoeft te verzetten. Bijvoorbeeld in het najaar, wanneer de dagen weer korter worden. Dat kan zo rap gaan, dat je ieder weekend je schakelklok aan het bijstellen bent.

Of wat te denken van de overgang van zomer- naar wintertijd of andersom? Een schemerschakelaar werkt dankzij het lichtgevoelige component alleen op basis van de hoeveelheid licht. En zal dus altijd branden als het donkerder wordt, zonder dat hij rekening houdt met het tijdstip.

Kantoor verlicht in de nacht Kantoor verlicht in de nacht

Alle voordelen van een schemerschakelaar op een rijtje

  1. Geen omkijken naar je verlichting
  2. Werkt energiebesparend, omdat je verlichting nooit onnodig brandt
  3. Je hoeft geen rekening te houden met kortere of langere dagen
  4. Automatisch aanpassen aan zomer en wintertijd

Argus schemerschakelaar van Schneider Electric

Ook Schneider Electric heeft een gevarieerd aanbod aan schemerschakelaars. De Argus schemerschakelaars zijn in verschillende varianten verkrijgbaar. Naast een standaard-variant is er ook een type met schakelvertraging, en een type met een tijdfunctie verkrijgbaar. Dankzij zijn hoge duurzaamheid en nauwkeurigheid is de Argus bovendien de meest verkochte schemerschakelaar van Nederland.

Wil je weten hoe je voor de Argus schemerschakelaar van Schneider Electric de beste montagelocatie kiest en hoe je deze probleemloos aansluit. Met dit stappenplan leggen we het je stap voor stap uit.