Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Slim en veilig in de tuin: Thorsman verlengsnoer voor buiten

Een mooie tuin vraagt om goed onderhoud en regelmatige verzorging. Denk aan het snoeien van de heg of grasmaaien. Maar ook het schoonspuiten van de stoep met een hogedrukreiniger. Stuk voor stuk klussen waarbij stroom nodig is. Voor de minder bereikbare plekken in de tuin komt een verlengsnoer dan goed van pas. En uiteraard doe je deze klussen het liefst op een veilige en slimme manier. Met het Thorsman verlengsnoer op haspel kies je voor de beste veiligheid. En weet je zeker dat je overal in de tuin stroom bij de hand hebt!
Verlengsnoer met 25 meter kabel voor alle hoeken van de tuin
Het Thorsman verlengsnoer op haspel is voorzien van een kabel van maar liefst 25 meter lang. Deze kabel is opvallend groen. Daarmee herken je hem duidelijk en rijd je niet per ongeluk over de kabel met de grasmaaier. De kabel is van hoge kwaliteit (HO5 VVF 3G1.5) en is erg flexibel. In tegenstelling tot andere merken raakt een Thorsman verlengsnoer nooit in de knoop! Je rolt hem eenvoudig op met het soepele oprolmechanisme. De haspel is ook uitgerust met een kleine haspel voor de stekker die in het stopcontact moet. Hierdoor heb je extra flexibiliteit voor het aansluiten van het verlengsnoer buiten.
Veiligheid staat hoog in het vaandel
Veiligheid van de gebruiker staat altijd voorop bij Schneider Electric. Vanuit die gedachte is ook die dit verlengsnoer ontworpen. Alle kabelhaspels en verlengsnoeren beschikken over stopcontacten met randaarde. Ook hebben ze een beveiliging tegen het binnendringen van kleine objecten. Dit geeft een geruststellend gevoel wanneer je aan het werk bent in de tuin of elders buiten.




Spatwaterdicht verlengsnoer voor buiten
Het verlengsnoer op haspel is voorzien van een IP44 beschermingsgraad. Dat betekent dat hij spatwaterdicht is. Hierdoor hoef je je geen zorgen te maken over mogelijke kortsluiting. Alle stopcontacten zijn spatwaterdicht af te sluiten met klemmende klapdeksels. De kabel is geïsoleerd en ontwikkelt geen warmte. Daardoor kan hij zelfs gebruikt worden als hij volledig is opgerold op de haspel.
En mocht het toch even te warm worden, dan schakelt de stroom vanzelf uit. De thermische beveiliging in de stroomhaspel zorgt ervoor dat er geen oververhitting plaatsvindt. De stroom wordt dan automatisch uitgeschakeld.
Zeer ergonomisch en uniek ontwerp
Het verlengsnoer voor buiten van Thorsman biedt de beste ergonomie voor de gebruiker. Naast de veiligheid en het gebruiksgemak draagt ook de levensduur van de haspel hieraan bij. Bijvoorbeeld de vaste trommel waarvan de haspel is voorzien. Deze zorgt ervoor dat je de kabel eenvoudig in- en uitrolt en dat de kabel niet in de war raakt.
De zachte siliconen handvatten ondersteunen bij het verplaatsen of oprollen. Ze geven je meer grip en voorkomen pijn aan de hand. De slimme kabelklemmen op de trommel zorgen ervoor dat de kabel niet onverhoopt afrolt. Het stalen frame is niet alleen zeer robuust. Naast een goede bruikbaarheid zorgt het ook voor een onderscheidend ontwerp.




Thorsman haspels winnen iF Design Award
Met de kleuren donkergrijs en groen komt de signatuur van Schneider Electric goed naar voren. Daarmee hebben de kabelhaspels van Thorsman in 2019 de iF Design Award veroverd. Naast het slimme ontwerp werden ook de innovatieve functies geprezen. Met andere woorden, de kabelhaspels van Thorsman hebben niet alleen slimmigheden. Maar ook zeker de beste looks van alle kabelhaspels.
Duurzaamheid voorop bij Thorsman kabelhaspels
Naast een (gedeeltelijk) groen uiterlijk, hebben de haspels van Thorsman ook een groen hart. Ze zijn namelijk volledig opgebouwd uit duurzame en recyclebare componenten. Daarmee lopen ze helemaal in de pas met de duurzaamheidsfilosofie van Schneider Electric. Alle Thorsman stroomhaspels beschikken over het Green Premium Label.
Het Green Premium Label is het ecologische label van Schneider Electric. Dit label wordt toegekend aan producten die zijn vervaardigd uit duurzame en recyclebare materialen. Dit verlengsnoer voor buiten draagt zijn steentje bij aan het leefbaar houden van onze planeet.


Het slimme verlengsnoer voor elke (buiten)toepassing
Net als de andere kabelhaspels van Thorsman sluit ook dit verlengsnoer op haspel perfect aan bij onze filosofie. We maken graag veilige en betrouwbare elektrische accessoires voor iedere omgeving. De kabelhaspels zijn perfect voor klussen in en om het huis, maar ook voor professionele toepassingen.
Naast het verlengsnoer op haspel zijn de kabelhaspels in verschillende formaten beschikbaar. Voor elke klus is er een geschikte kabelhaspel inzetbaar. Hoe groot, klein, licht of zwaar de klus in jouw woning of tuin mag zijn. Met Thorsman kabelhaspels haal je altijd het juiste product in huis.


Alle voordelen van het verlengsnoer buiten op een rijtje
De kabelhaspels van Thorsman zijn slimme producten die erg handig en veilig zijn voor zowel binnen als buiten. De voordelen zijn:
- Een ergonomisch ontwerp zorgt ervoor dat het verlengsnoer op haspel eenvoudig te gebruiken is.
- De vaste trommel voorkomt dat de kabel in de war raakt. Het soepele oprolmechanisme zorgt voor een prettige gebruikservaring.
- De haspels beschikken over een led-indicator. Daarmee zie je in één oogopslag of de stroom is ingeschakeld.
- Een stevige stekkerhouder voorkomt dat de kabel onverhoopt van de haspel afrolt. De kans dat de kabel blijft haken en de kans op struikelen worden verminderd.
- Ontworpen om zo lang mogelijk mee te gaan. Onder andere vanwege de robuuste kabel en de stopcontacten met spatwaterdichte afdekkappen.
- Dankzij een stevig metalen frame en duurzame bouwkwaliteit gaat jouw verlengsnoer jarenlang mee.


Ben je door deze blog geïnspireerd geraakt om jouw tuin weer eens onder de loep te nemen? Overweeg dan de kabelhaspels voor buiten om op een slimme en veilige manier te werken.
Toch liever vaste stopcontacten in de tuin?
Heb je toch vaker stroom nodig dan verwacht? Dan kan het handig zijn om een of meerdere buitenstopcontacten aan te leggen. Mureva Styl is een stijlvol alternatief voor de Thorsman kabelhaspels. Minstens net zo robuust, uiteraard ook waterdicht, maar dan gemonteerd op een vaste plek. Mureva Styl buitenstopcontacten en schakelaars zijn zowel voor inbouw- als opbouwmontage verkrijgbaar.