Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Slimme bureaustopcontacten voor het ideale thuiskantoor

Nu thuiswerken de norm is geworden, is het inrichten van de ideale thuiswerkplek belangrijker dan ooit tevoren. Met de slimme deskunits van Unica tover je ieder bureau om tot een veelzijdige thuiswerkplek. Diverse soorten opladers en stroomaansluitingen zorgen voor connectiviteit die altijd binnen handbereik is. De bureaustopcontacten hebben een hoogwaardig design en zijn volledig verzonken in het bureau weg te werken. Naast de verschillende stekker- en USB-aansluitingen kan je ook kiezen voor de innovatieve draadloze QI-oplader.
Het grootste gemak op je thuiswerkplek
Voor veel werkende mensen in Nederland is thuiswerken de norm geworden. Dit is een grote verandering, waarbij het belangrijk is dat je een fijne thuiswerkplek hebt. Het liefst werk je aan een opgeruimd bureau waarbij je de meest essentiële benodigdheden binnen handbereik hebt. Aansluitingen voor connectiviteit, zoals stroom en oplaadvoorzieningen komen daarbij erg goed van pas. Het is vervelend als je laptop zomaar uitvalt, of als er geen USB-oplaadpoort in je computer meer vrij is om je telefoon op te laden.


Slimme bureau stekkerdoos van Unica
De slimme deskunits van Unica bieden hierbij uitkomst. Met de bureaustekkerdozen, krachtige USB-aansluitpoorten of zelfs een draadloze QI-oplader heb je altijd de gewenste stroomvoorziening binnen handbereik. Prachtig weggewerkt in jouw bureau of werktafel. Zo slingeren er geen onnodige kabels op je werkplek, en kun je je goed focussen op wat echt belangrijk is.
Toepassing van de bureaustopcontacten
Met de slimme deskunits van Unica tover je ieder bureau om tot een veelzijdige werkplek. Dit kan bijvoorbeeld je thuiskantoor zijn, maar ook op vergadertafels, flexwerkplekken of vaste werkplekken op kantoor komen de bureaustopcontacten van pas. Ook voor de kantinetafel (op de werkplek) of thuis in het keukenblad zijn de oplaadpunten van Unica een waardevolle aanvulling.


Inbouw stopcontact bureau
De Unica deskunits zijn verkrijgbaar in verschillende varianten. De meest eenvoudige is het reguliere bureaustopcontact dat voorzien is van randaarde. Hiermee kan je snel je laptop opladen wanneer de situatie daarom vraagt, en hoef je niet direct onder het bureau te kruipen om de stekker in het stopcontact te doen.
Inbouw bureaustopcontact met USB
Ook is er een variant die een regulier stopcontact en Type A USB-aansluiting heeft. Daarmee kan je een normale stekker plaatsen om een apparaat van stroom te voorzien, en heb je ook nog een USB-oplader ter beschikking. Handig als je naast je laptop ook een smartphone, tablet of bijvoorbeeld draadloze koptelefoon wilt opladen.
Bureaustopcontact met innovatieve USB Type C
De derde variant is de deskunit met twee USB-opladers. Daarvan is er één de USB Type A, en één de USB Type C. Deze heeft een maximaal vermogen van 3A waarmee je razendsnel al je moderne apparaten kunt opladen. Met deze deskunit heb je altijd twee oplaadpoorten binnen handbereik.
Draadloze QI-oplader voor bureau
Naast de veelzijdige stekkeraansluitingen is er ook een draadloze QI-gecertificeerde oplader verkrijgbaar. Hiermee laad je binnen no-time al je apparaten op die voorzien zijn van inductief laden, zoals de nieuwste iPhone of Samsung smartphones. De draadloze oplader is voorzien van LED-indicatoren en geluidssignalen om de laadstatus van je apparaat aan te geven.




Slimme bureau stekkerdozen in wit en antraciet
Voor de deskunits kun je kiezen uit twee stijlvolle kleuren, voor de beste harmonie met je werkplek. Kies voor strak polarwit of voor stijlvol antraciet. De verschillende bureaustopcontacten met stekker- of USB-aansluitingen zijn in beide kleuren verkrijgbaar. De draadloze QI-oplader is alleen in de kleur antraciet verkrijgbaar.
Bureaustopcontact plaatsen in een handomdraai
De deskunits van Unica zijn compleet voorbedraad met kabel en stekker en voldoen daarmee helemaal aan het plug & play-principe. Je hoeft slechts de stekker in het stopcontact te steken en je bent klaar! De deskunits zijn eenvoudig vanaf de bovenkant in het bureau te steken.
Aan de onderzijde kan het bureaustopcontact of bureau-oplader zonder gereedschap worden vastgezet, dankzij de kunststof vergendelring. Hiermee zit de deskunit stevig verankerd in het bureau, en blijft hij mooi verzonken in je bureau liggen.
Slechts één stuk gereedschap nodig
Voor het monteren van de bureau stekkerdozen heb je slechts één stuk gereedschap nodig. Alleen voor het maken van een opening in het bureaublad is een ronde gatenzaag noodzakelijk. Heb je hier niet de juiste boor voor in huis, dan kan je deze direct met de deskunits mee bestellen. Met de gatenzaag maak je probleemloos binnen enkele seconden jouw bureau geschikt voor de montage van het bureaustopcontact. Verder worden de stekkerdozen volledig gereedschapsloos in het bureau gemonteerd.


Waterdicht bureaustopcontact met deksel
Voor de beste veiligheid en extra bescherming op je werkplek kun je de stopcontacten en USB-opladers afdekken met een handige transparante deksel. Het deksel beschermt de aansluitpunten van het bureaustopcontact tegen stof en vloeistof met een IP42-beschermingsgraad.
Extra voordelige bureaustopcontacten
Alle deskunits van Unica zijn ook verkrijgbaar als aantrekkelijk geprijsde bundel. Kies je voor een van de bundels dan zit daarbij de gatenzaag en het deksel (m.u.v. draadloze oplader) inbegrepen. Door te kiezen voor een handige bundel krijg je direct 5% korting op alle producten die in de bundel zitten. Je vindt de bundels op de productpagina’s van alle deskunits.


Alles voor je thuiskantoor
Naast deskunits hebben we ook andere slimmigheden voor je thuiskantoor. Neem ook eens een kijkje bij de Easy UPS noodstroomvoorzieningen. Deze zorgen voor een korte overbrugging wanneer pieken, dalen of uitval van de stroomvoorziening zich voordoen. Of bekijk het slimme en innovatieve Merten stopcontact met USB Type A+C aansluiting voor inbouwmontage in de muur.