Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.

Thorsman kabelhaspels: Stijlvol en robuust voor buiten en binnen

Ontworpen voor dagelijks gebruik
Een uitgebreid assortiment stijlvolle en robuuste kabelhaspels voor buiten- en binnengebruik. Thorsman kabelhaspels combineren slimme, praktische functionaliteiten met de beste veiligheid en een opvallend stijlvol design. Uitgerust met led-indicatoren, ergnomische handgreep, thermische beveiliging en een vast frame.




Briljante ergonomie
De nieuwe geavanceerde kabelhaspels van Schneider Electric combineren innovatieve functies met een slimme ergonomie en een uitgebreid pakket aan veiligheidstoepassingen. Dankzij het brede assortiment voldoen de kabelhaspels van Thorsman zowel aan de behoefte van de handige doe-het-zelver als die van de professional op de bouwplaats.


Veiligheid voorop
Alle kabelhaspels van Thorsman zijn uitgerust met vier stopcontacten met randaarde en kinderbeveiliging. Ook thermische beveiliging (schakelt automatisch uit bij warmte-ontwikkeling) en een led-indicator zijn standaard op alle haspels.




Green Premium Label
Een belangrijke eigenschap van de Thorsman kabelhaspels is dat deze zijn opgebouwd uit materialen die volledig te recyclen zijn. Hierdoor zijn de kabelhaspels voorzien van het Schneider Electric Green Premium label, een productlabel voor duurzame en volledig recyclebare componenten.


Met Thorsman haal je altijd het juiste product in huis
De kabelhaspels van Thorsman zijn onderdeel van een compleet aanbod aan gereedschappen die ideaal zijn voor gebruik op bouwplaatsen, voor het renoveren van gebouwen of woningen of voor installatiewerkzaamheden. Met het uiteenlopende assortiment van Thorsman is er altijd wel een kabelhaspel die past bij jouw project. Of het nou gaat om kleine of grote projecten, binnen of buiten, onder lichte of zware omstandigheden.




Toepassingen
De kabelhaspels zijn geschikt voor uiteenlopende gebruikers en toepassingen waaronder:
- De handige doe-het-zelver
- Renovatieprojecten in woningen en gebouwen
- Installatie-, montage- en onderhoudsbedrijven
- Werkplaatsen, zowel binnen als buiten
- Werkplaatsen met zware omgevingsomstandigheden
Meest betrouwbaar, innovatief en veilig
De nieuwe serie kabelhaspels is ontworpen met praktische innovatie en een hoogstaand design als belangrijke kernwaarden. De serie is ontworpen door Schneider Electric's Design Lab en bieden naast een mooie esthetiek ook een vooraanstaande ergonomie en vooruitstrevende techniek.
Het assortiment kabelhaspels past volledig binnen de filosofie om de meest betrouwbare, innovatieve en veilige elektrische accessoires voor elke omgeving te bieden.




Bekroond design
Met het doordachte en vernieuwende ontwerp heeft de Thorsman kabelhaspel in 2019 de iF Design Award in de wacht gesleept.