Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Vier veelgestelde vragen over kabelhaspels voor binnen en buiten

De lente komt er weer aan. De zon gaat meer schijnen en de bloemen en planten bloeien weer op door het mooie lenteweer. Door de aangename temperatuur wordt het werken buiten in de tuin weer mogelijk gemaakt, en dat is nodig. Jouw tuin heeft flink wat te verduren gehad afgelopen winter een heeft een frisse opknapbeurt nodig zodat jouw tuin er weer tegen aan kan. Je loopt naar de garage om je elektrische snoeier te pakken, maar dan kom je erachter dat de afstand tot de heg te groot is voor het aansluiten van je snoeier. Een verlengsnoer voor buiten helpt jou om deze afstand te overbruggen. In dit blog vertellen wij je vier dingen die je moet weten over de kabelhaspel, een onmisbaar hulpmiddel voor het werken buiten in de tuin en binnen in huis.
Wat is een kabelhaspel?
Een kabelhaspel – in de volksmond ook wel een verlengsnoer genoemd – is een elektriciteitskabel die de afstand tussen een stopcontact en een te gebruiken apparaat helpt te overbruggen.
Een verlengsnoer bestaat uit meerdere koperdraden voor goede geleiding van stroom en met veelal een rubberen omhulsel voor de bescherming van jouw apparaten. Door het gebruik van een kabelhaspel kan het snoer van een apparaat verlengd worden. Een verlengsnoer voor buiten wordt meestal aangeduid als een kabelhaspel.
Welke soorten kabelhaspels zijn er?
Kabelhaspels komen in verschillende vormen, maten en toebehoren. Er zijn verlengsnoeren voor buiten, verlengsnoeren voor binnen, maar ook geaarde verlengsnoeren op haspel en waterdichte verlengsnoeren. De afstand die een kabelhaspel voor buiten moet overbruggen is vaak groter dan een kabelhaspel voor binnen gebruik. Dit zijn redenen om te overwegen voordat je een keuze maakt voor een geschikte kabelhaspel.


Thorsman kabelhaspels
De professionele kabelhaspels van Thorsman combineren slimme, praktische functionaliteiten met de beste veiligheid en een opvallend stijlvol design. Ook is de kabelhaspel waterdicht, wat de veiligheid enorm vergroot tijdens klussen.
De verlengsnoer haspels zijn uitgerust met een ergonomische handgreep, led-indicatoren, thermische beveiliging en een vast frame. Hierdoor zijn de verlengsnoeren erg veilig en handig in gebruik, ideaal voor het gebruik voor zowel binnenshuis als buiten in de tuin. Welke kabelhaspel je ook zoekt, het uitgebreide assortiment van verlengsnoeren op haspel van Thorsman biedt voor zowel de handige doe-het-zelver als de professional op de bouwplaats een veilige en betrouwbare keuze.
Wat zijn de voor- en nadelen van een kabelhaspel?
Voordelen van een kabelhaspel
- Een kabelhaspel is een verlengsnoer en stekkerdoos in één, ook wel een verlengsnoer op haspel genoemd.
- De lengte van de kabel is flexibel in te stellen
- Netjes werken op een gestructureerde en ordelijke manier zonder wirwar van kabels
- Kabelhaspels zijn zowel binnen en buiten te gebruiken
- Kabelhaspels kunnen een grote afstand overbruggen. Er zijn kabelhaspels van 15 meter, maar ook kabelhaspels van 25 meter en 40 meter.




Nadelen van een kabelhaspel
- Het gewicht van een kabelhaspel kan zwaar zijn, dit is afhankelijk van het materiaal en de lengte van het snoer
- Er bestaat een risico op oververhitting bij een automatische kabelhaspel door het terugspoelen van de kabel
Waar gebruik je een kabelhaspel voor?
Een kabelhaspel is op veel plekken te gebruiken, dit geldt voornamelijk voor een waterdicht verlengsnoer op haspel. Doordat de haspel waterdicht is, kan het veilig gebruikt worden op veel plekken. Bijvoorbeeld als geen stopcontact in de buurt is op een bouwplaats, of wanneer je van plan bent om met de camper op vakantie te gaan en een veilige stroomtoevoer nodig hebt voor jouw elektrische apparatuur. Een kabelhaspel is dus erg geschikt voor het gebruik binnenshuis, maar ook voor buiten gebruik.
Een verlengsnoer voor buiten verschilt in een aantal opzichten van een kabelhaspel die gebruikt kan worden voor binnen. Allereerst verschilt de lengte van de kabel van een kabelhaspel voor buiten dan die van een kabelhaspel voor binnen. Kabelhaspels voor buiten beschikken over een langere kabellengte, variërend van 25 meter tot 40 meter in lengte. Een tweede verschil is de grootte en het gewicht van de kabelhaspel. Door de langere kabellengte is er een grotere haspel nodig om de kabel volledig te kunnen op- en afrollen.
Een kabelhaspel voor buitengebruik
Voor het gebruik buiten zijn kabelhaspels robuust gebouwd en zijn ze voorzien van spatwaterbescherming. De waterdichte kabelhaspel verzekert jouw veiligheid tijdens het gebruik. Weer of geen weer, zo ben je goed beschermd tegen schokken en andere calamiteiten tijdens buitenwerkzaamheden. De bescherming tegen deze invloeden van buitenaf wordt vaak aangegeven met een beschermingsklasse. De Thorsman haspels beschikken over klapdeksels en daarmee een IP44 beschermingsgraad tegen vocht en stof. Mogelijke plaatsen voor buitengebruik zijn:
- Bouwplaats
- Tuin
- Camping


Een kabelhaspel voor binnen
Kabelhaspels zijn niet ook erg geschikt om op een nette en veilige manier binnen te werken. Kabelhaspels voor binnen zijn over het algemeen gemaakt van lichter materiaal zoals kunststof, hebben een compacter design en hebben een kortere kabellengte dan een kabelhaspel voor buiten. Niettemin kan iedere verlengsnoer ook binnenshuis gebruikt worden. Mogelijke plaats van gebruik voor gebruik binnenshuis zijn:
- Opslagruimte
- Garage
- Hobbykamer
- Verbouwingswerkzaamheden in de keuken of badkamer