Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Vijf tips voor de beste spatwaterdichte buitenstopcontacten

Klussen rond het huis, een tuinfeest geven of de vijverpomp aansluiten? Stuk voor stuk zijn het uitstekende redenen waarom je ook buiten je woning elektra ter beschikking wilt hebben. Bij de keuze voor buitenstopcontacten komen nét wat andere dingen kijken dan bij schakelmateriaal voor binnen. Er is een aantal dingen waar je op moet letten. Lees daarom hier de uitgebreide checklist met vijf essentiële tips, waarmee je snel en makkelijk voor het beste stopcontact buiten kiest.
Tip 1. Kies altijd voor de beste degelijkheid
Stopcontacten die je buiten monteert worden blootgesteld aan een hoop factoren die van invloed kunnen zijn op de levensduur van het schakelmateriaal. Het laatste waar je zin in hebt is kortsluiting of elektrische fouten, met alle gevolgen van dien. Het liefst kies je voor een duurzame optie waar je jarenlang geen omkijken naar hebt.
De rol van weersinvloeden op buitenstopcontacten
Een van die invloedrijke factoren is het weer. Zeker in Nederland kan dat behoorlijk uiteenlopen. In de winter kunnen er hagelstenen zo groot als golfballen naar beneden komen. En in de zomer kan het zomaar 35 °C worden. De opbouw buitenstopcontacten van Schneider Electric zijn ontworpen om jarenlang mee te gaan onder alle omstandigheden. Zo is de behuizing vervaardigd uit hoogwaardig elastisch thermoplast (kunststof) dat bestand is tegen allerlei weersinvloeden.
Of het sneeuwt of hagelt, of de zon er vol op staat. De Schneider Electric buitenstopcontacten verweren niet en de behuizing droogt niet uit. En zelfs als de temperatuur sterkt stijgt of daalt, blijft het behuizingsmateriaal zijn beschermende werking houden.
Hoge slagvastheidsgraad voor mechanische belasting
Ook belangrijk is de robuustheid bij mechanische belasting. Wat als je een keer tegen het buitenstopcontact aanloopt. Of je laat er een hamer op vallen? Dan wil je niet dat het direct beschadigd is of van de muur af komt. Onder de robuuste behuizing van Schneider buitenstopcontacten vind je een versterkt mechanismebeslag en een robuust montageframe wat een hoge mate van slagvastheid heeft.


Bijvoorbeeld de serie Mureva Styl. Deze heeft een hoge slagvastheidsgraad van IK08. Dit staat gelijk aan een impact van 1,7kg massa die vanaf 30cm op het product valt. Dat betekent dat de mechanische belasting, voordat het product afbreekt of stuk gaat, zeer hoog is.
Ook de serie Slagvast heeft, zoals de naam al verraadt, een hoge slagvastheidsgraad. Tevens voorzien van een IK08 label is Slagvast eveneens bestand tegen zeer hoge mate van mechanische belasting.
Wandcontactdozen buiten vervaardigd uit roestvrijstaal
Een ander essentieel punt bij de degelijkheid van buitenstopcontacten is de roestgevoeligheid. De vochtige omstandigheden waarin de wandcontactdozen worden geplaatst, kunnen ook van invloed zijn op de levensduur. Zowel bij de Aquastar en Mureva Styl series van Schneider Electric zijn alle metalen componenten vervaardigd uit roestvrijstaal. Ook de veren van het afdekklepje zijn niet roestgevoelig. Daardoor blijft alles tot in lengte van jaren naar behoren werken, zelfs als de buitenlucht vochtig.
Tip 2. Kijk goed of jouw wandcontactdozen spatwaterdicht zijn
De meest belangrijke eigenschap van wandcontactdozen en schakelaars voor buiten is dat ze waterdicht zijn. Uiteraard worden ze buiten geplaatst, dus er kan altijd regen, sneeuw of hagel op terecht komen. Maar ook wanneer je met de tuinslang aan het spuiten bent wil je niet dat je elektrische installatie in de tuin kwetsbaar is.
Om te beoordelen of het stopcontact waterdicht is, moet je kijken welke IP-beschermingsraad van toepassing is op het schakelmateriaal. De IP-waarde geeft informatie over de bestendigheid tegen het binnendringen van vaste stoffen en vloeistoffen. Wil je de wandcontactdozen buiten monteren dan moeten ze minimaal een IP44 beschermingsgraad hebben.
Aquastar IP44 buitenstopcontacten
De Aquastar serie van Schneider Electric voldoet perfect aan deze vereiste. Alle producten van Aquastar zijn voorzien van een IP44 beschermingsgraad, waarmee het schakelmateriaal spatwaterdicht en stofdicht is. Of het nu gaat om regen, sneeuw, spatwater of vocht. De opbouw schakelaars en stopcontacten voor buiten van Aquastar zijn een duurzame en een betrouwbare keuze.
Mureva Styl IP55 buitenstopcontacten
Mureva Styl gaat hiermee nog een stapje verder. Deze serie design buitenstopcontacten is zelfs voorzien van een IP55 beschermingsgraad. Dat maakt de kans op stof, zand, of vocht in het stopcontact nog kleiner. En dat geldt niet alleen voor de voorzijde van de wandcontactdoos. Aan de achterzijde is het schakelmateriaal voor buiten namelijk voorzien van een flexibel siliconen membraan. Dat zorgt voor een volledige waterdichte afsluiting als de producten op een minder vlakke ondergrond worden gemonteerd.


Bestand tegen schoonmaak- en oplosmiddelen
Waterdichtheid is natuurlijk de minimale vereiste voor je wandcontactdozen buiten. Maar de producten van Schneider Electric gaan nog een stapje verder. De robuuste behuizing van thermoplast is namelijk ook bestand tegen schoonmaakmiddelen en oplosmiddelen. Zo hoef je je ook geen zorgen te maken als je de kozijnen, auto of ramen aan het schoonmaken bent.
Tip 3. Kies voor een eenvoudig te monteren buitenstopcontact
Het is natuurlijk ook fijn als de montage van het schakelmateriaal niet al te moeilijk is. Zeker wanneer je iets minder technisch bent onderlegd of als je het nog nooit eerder hebt gedaan, kan het aanleggen van een buitenstopcontact even duren. Het is slim om te kiezen voor een merk dat installatiegemak hoog in het vaandel heeft staan, zoals Schneider Electric.
Alle buitenstopcontacten van Schneider Electric hebben een bevestigingsmechanisme dat bestaat uit een gering aantal onderdelen. Deze kunnen eenvoudig worden vastgeklikt of vastgeschroefd voor een eenvoudige en foutloze montage. Ook zijn alle buitenstopcontacten en buitenschakelaars voorzien van een installatiehandleiding. Lees deze goed door en gebruik hem om de installatie mee uit te voeren. Daarnaast staan de indicatoren voor het aansluiten van de kabels op de sokkel van het product geprint.


Om je nog beter te begeleiden bij het aansluiten van je buitenstopcontact hebben we een handig artikel geschreven. Naast een uitgeschreven stappenplan vind je er ook een handige video waarin stap voor stap wordt getoond hoe je het stopcontact aansluit. Neem snel een kijkje: Hoe moet ik een buitenstopcontact aanleggen?
Tip 4. Functionele of design stopcontacten voor buiten
Een stopcontact voor in de tuin is uiteraard voornamelijk functioneel. Je legt hem aan omdat je een stroompunt buiten de woning wilt hebben. Maar net als bij schakelmateriaal voor binnen, is er ook voor buiten steeds meer te kiezen. Denk bijvoorbeeld aan stopcontacten die niet alleen robuust of duurzaam zijn, maar ook qua ontwerp goed voor de dag komen. Zo werkt het ook bij Schneider Electric: Wil je alleen een functioneel buitenstopcontact, dan volstaat Aquastar. En wil je ook in de tuin de mooiste stijl schakelmateriaal, kies dan voor Mureva Styl.
Design buitenstopcontacten van Mureva Styl
Met de serie Mureva Styl haal je een prachtig product in huis, of eigenlijk in de tuin. Deze reeks schakelaars en stopcontacten voor buiten combineert een robuust ontwerp met een stijlvol en luxe design. Zo hoef je niet meer te kiezen tussen de beste degelijkheid of een mooi design. Uitgevoerd in stijlvol wit of antraciet zijn de buitenstopcontacten van Mureva Styl een aanwinst voor je tuin!


Tip 5. Kies jouw kleur buitenstopcontact
Veel buitenstopcontacten worden standaard in een lichtgrijze kleur geleverd. Deze kleur wordt vaak onlosmakelijk verbonden met wandcontactdozen voor buiten. Lichtgrijs kan natuurlijk wel besmettelijk zijn.
Buitenschakelmateriaal in antraciet
Een stijlvol alternatief voor lichtgrijs schakelmateriaal is Mureva Styl. De design buitenstopcontacten en schakelaars zijn verkrijgbaar in lotuswit en antraciet. Deze laatste kleur is vooral het overwegen waard wanneer de kozijnen, houtwerk of muren ook donker zijn. Om hierop lichtgrijs of wit buitenschakelmateriaal te monteren is wellicht niet de meest stijlvolle keuze. Met Mureva Styl in antraciet kies je voor een echte eye-catcher voor buiten.
Opvallen met Slagvast in blauw
En wil je dat het schakelmateriaal echt opvalt in de tuin? Kies dan voor de robuuste stopcontacten en schakelaars van Slagvast. Deze zijn namelijk altijd uitgevoerd in het blauw. Een opvallende kleur waarmee je in één oogopslag de buitenstopcontacten kunt waarnemen.


Alle tips voor buitenstopcontacten op een rijtje
Nog even in het kort de vijf tips voor je zoektocht naar de beste stopcontacten voor buiten:
- Kies altijd voor de beste degelijkheid
- Kijk goed of jouw wandcontactdozen spatwaterdicht zijn
- Is het makkelijk een buitenstopcontact aanleggen en monteren?
- Maak de keuze tussen een functioneel of een design buitenstopcontact
- Bedenk welke kleur je het liefst in je tuin wilt




Ga voor de beste buitenstopcontacten met Schneider Electric
Kies je voor Aquastar, Slagvast of Mureva Styl van Schneider Electric dan weet je zeker dat het goed zit. De spatwaterdichte wandcontactdozen kunnen zonder problemen buiten of op andere elektrische kwetsbare ruimtes (zoals schuren, tuinhuisjes, garages of overkappingen) worden toegepast. Ze zijn robuust en zorgen dat je jarenlang geen omkijken hebt naar het schakelmateriaal voor buiten. Bekijk de producten in de shop.