Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.

Wat is het verschil tussen Polarwit, Actief Wit en Lotuswit?

Als je een beetje hebt rondgekeken op deze website, dan ben je waarschijnlijk diverse soorten wit schakelmateriaal tegengekomen. Sommige productlijnen zijn zelfs verkrijgbaar in twee verschillende wittinten. In dit artikel lees je alles over de verschillende tinten wit, en op welke lijnen schakelmateriaal ze verkrijgbaar zijn.
Van bakeliet naar crème-wit
Het eerste schakelmateriaal stamt uit de jaren 30 van de vorige eeuw. Misschien ken je ze nog wel: de oude bakeliet tuimelschakelaars met een rond ontwerp. Deze waren vaak uitgevoerd in het zwart. In de jaren 70 van de vorige eeuw maakte schakelmateriaal een ware transformatie door. Er werd gebruik gemaakt van kunststof, en ook de kleur veranderde. In de jaren 70 en 80 werd, geheel passend bij die periode, crème-wit de standaard voor schakelmateriaal.
Meerdere wittinten
In de jaren 90 moest alles strakker en moderner. Crème-wit schakelmateriaal werd in de schappen van de bouwmarkt vergezeld door varianten in andere wittinten. Tegenwoordig is schakelmateriaal in tal van kleuren verkrijgbaar, en ook met het gebruikte materiaal kan je experimenteren. Maar de wittinten blijven toch veruit het meest populair. Hier lees je alles over de aantrekkelijke wittinten die Schneider Electric aanbiedt.
Welke soorten wit schakelmateriaal zijn er?
Bij Schneider Electric maken we onderscheid in drie verschillende witte kleuren. Dit zijn Polarwit, Actief wit en Lotuswit/Wit. Deze kleuren hebben allemaal een eigen RAL kleurcode. RAL is het Europese systeem dat wordt gebruikt voor de kleuraanduiding van verf, coatings en oppervlaktebehandeling. Lees hieronder over welke RAL-kleuren we het hebben en op welke productlijnen deze wittinten verkrijgbaar zijn.


Wat is het verschil tussen RAL 9010, RAL 9016 en RAL 9003?
Wat is Polarwit?
Polarwit is de benaming die Schneider Electric geeft aan de kleur met kleurcode RAL 9010. RAL 9010 is een veelvoorkomende kleur voor verf, en wordt vaak gebruikt voor muren en plafonds. Niet gek dat ook het schakelmateriaal in die kleur erg populair is. RAL 9010 heet officieel ‘zuiver wit’, maar het is niet de meest heldere kleur wit.
Vergeleken met een heldere kleur wit (zoals Actief wit) is Polarwit namelijk een heel klein beetje gelig. Gelukkig zie je dat niet wanneer deze kleur op de muur zit. Maar omdat het iets zachter en warmer wit is, kan je de kleur wel combineren met een meer heldere wittint, zoals Actief wit. Polarwit is niet heel flets, en is daarom een veilige keuze in ieder interieur.
Welke productlijnen zijn in de kleur Polarwit verkrijgbaar?
Polarwit voor inbouwmontage
Polarwit is samen met Actief wit een van de kleuren die verkrijgbaar is op de reeks inzetstukken van Systeem M. Om een mooie set in Polarwit te maken zijn ook alle verschillende afdekramen die bij Systeem M passen verkrijgbaar in Polarwit. Dit zijn de afdekramen van Atelier M, M-Pure en onze hardloper M-Smart.
Ook zijn er enkele complete producten voor inbouwmontage verkrijgbaar in Polarwit. De complete wandcontactdozen van M-Smart maken het eenvoudig om een stopcontact te monteren, omdat deze een ingebouwd afdekraam hebben. En ook de ludieke Jumbo wisselschakelaar, die vier keer zo groot is als een normale wisselschakelaar, is in de kleur Polarwit verkrijgbaar.




Polarwit voor opbouwmontage
Als je in de muur geen gelegenheid hebt voor inbouwmontage, dan kan je het schakelmateriaal op de muur monteren. Daarvoor heeft Schneider Electric de Contura reeks ontwikkeld, die altijd in Polarwit is uitgevoerd. Met de opbouwbehuizingen van Systeem M, in Polarwit, kun je van iedere functie van Systeem M een opbouwproduct maken. Deze zijn te combineren met de afdekramen van M-Smart.
Polarwit voor buiten
Ook buiten kan je de kleur Polarwit terug laten komen in het schakelmateriaal. De stijlvolle designserie van Mureva Styl is namelijk ook in Polarwit verkrijgbaar.


Wat is Actief wit?
Actief wit is de benaming die Schneider Electric geeft aan de wittint met de kleurcode RAL 9016. RAL 9016 is een relatief nieuwe speler op de markt van wittinten. De populariteit van deze kleur neemt steeds meer toe. RAL 9016 wordt ook wel Verkeerswit genoemd. Een naam die hij te danken heeft omdat hij onder andere gebruikt wordt voor wegmarkeringen. Actief wit is de meest heldere kleur wit, die geen hints van andere kleuren bevat.
Vanwege zijn hoge helderheid springt Actief wit schakelmateriaal er echt uit, bijvoorbeeld op een gekleurde muur. RAL 9016 is een kleurcode die veel wordt toegepast bij huisrenovaties of nieuwbouwwoningen. Deze kleur is een fris alternatief voor de bestaande wittinten.
Extra hygiënisch dankzij antibacterieel oppervlak
Naast de helder witte kleur heeft Actief wit een andere kenmerkende eigenschap. Het schakelmateriaal is altijd voorzien van een antibacterieel oppervlak dat is verrijkt met actieve zilverionen. Deze helpt bij het verminderen van ziekteverspreiders die zich op het schakelmateriaal nestelen. Deze natuurlijke antibacteriële coating behoudt zijn werking de gehele levensduur van het schakelmateriaal. Ga voor de beste hygiëne, en kies voor Actief wit schakelmateriaal.


Welke productlijnen zijn in Actief wit verkrijgbaar?
Actief wit voor inbouwmontage
Actief wit is samen met Polarwit een van de kleuren die verkrijgbaar is op de reeks inzetstukken van Systeem M. Om een mooie set in Actief wit te maken zijn ook alle verschillende afdekramen die bij Systeem M passen verkrijgbaar in Actief wit. Dit zijn de afdekramen van Atelier M, M-Pure en M-Smart. Ook enkele complete producten voor inbouwmontage zijn verkrijgbaar in de kleur Actief wit. De complete wandcontactdozen van M-Smart maken het eenvoudig om een stopcontact te monteren, omdat deze een ingebouwd afdekraam hebben.


Actief wit voor opbouwmontage
Als je in de muur geen gelegenheid hebt voor inbouwmontage, dan kan je het schakelmateriaal op de muur monteren. Met de opbouwbehuizingen van Systeem M, uitgevoerd in Actief wit, kun je van iedere functie van Systeem M een opbouwproduct maken. Deze zijn te combineren met de afdekramen van M-Smart.
Het verschil tussen Polarwit en Actief wit
De inzetstukken van Systeem M, en de afdekramen van Atelier M, M-Smart en M-Pure zijn zowel in Polarwit als in Actief wit verkrijgbaar. Hieronder zie je de verschillen tussen deze twee kleuren.




Wat is Lotuswit?
Lotuswit is de naam die Schneider Electric geeft aan het wit met de kleurcode RAL 9003. De kleur RAL 9003 is in de volksmond ook bekend onder de naam signaalwit. De kleur heeft een klein beetje grijs in zich, waardoor hij zorgt voor een gedistingeerde look op een witte of gekleurde muur. Dankzij de iets minder fletse kleur, kan je dit schakelmateriaal goed toepassen in een modern interieur.
Welke productlijnen zijn in Lotuswit verkrijgbaar?
Lotuswit voor inbouwmontage
Lotuswit is de witte kleur die is toebedeeld aan de inzetstukken van Systeem Design. Deze productserie designschakelmateriaal herken je aan het grote bedieningsoppervlak. Ze kunnen worden gebruikt in combinatie met de afdekramen van D-Life, die ook in Lotuswit verkrijgbaar zijn. Deze producten zijn altijd uitgevoerd in kunststof en geven je schakelmateriaal een luxe uitstraling wanneer ze zijn uitgevoerd in Lotuswit.




Wit voor inbouwmontage
Ook het schakelmateriaal van Odace is verkrijgbaar in kleurcode RAL 9003. Hier heet de kleur geen Lotuswit, maar Wit. Odace is het schakelmateriaal met het kenmerkende ronde design. Een ontwerp dat goed tot zijn rechtkomt wanneer deze is uitgevoerd in het wit. Er zijn afdekramen verkrijgbaar in verschillende stijlen en hoogwaardige materialen. Deze geven een mooi effect aan de witte inzetstukken.
Kan je verschillende wittinten met elkaar combineren?
Vaak wordt gedacht dat alle wittinten in een woning hetzelfde moeten zijn. Wittinten die een klein beetje van elkaar afwijken, zouden vloeken met elkaar, wat voor onbalans in het interieur zorgt. Dit is echter niet waar. Het is juist heel verstandig om verschillende wittinten met elkaar te gebruiken. Wanneer je slechts één tint wit gebruikt, lijkt de ruimte flets en weinig diepte te hebben.
Ook kan een ruimte juist kleiner ogen, in plaats van ruimtelijker. Het is dus aan te raden om meerdere kleuren wit met elkaar te combineren. Heb je bijvoorbeeld verkeerswit (RAL 9016) op de muren, dan is het prachtig om dit te combineren met schakelmateriaal in Polarwit (zuiver wit, RAL 9010) of het wit uit de Odace-lijn (signaalwit, RAL 9003).
Tip: Bestel een testsetje in de kleur die jij mooi vindt
Bestel een afdekraam en een enkele wip in de kleur die jij mooi vindt. Thuis kan je deze voor de muur houden, of op de muur plakken met tape, om te kijken of de stijl past bij je interieur. Tevreden? Dan bestel je het overige schakelmateriaal dat je nodig hebt eenvoudig via de website.
Eenvoudig wisselen van stijl
Wil je graag van stijl wisselen zonder al te serieus te moeten klussen? Dan zijn de innovatieve QuickFlex sokkels van Schneider Electric een mooie uitkomst. Op deze universele sokkels kun je al het schakelmateriaal van Merten (Systeem D en Systeem M) eenvoudig monteren. Hierdoor kan je relatief voordelig van stijl wisselen zonder dat je alle sokkels moet vervangen.


Eenvoudig wit schakelmateriaal samenstellen
Wil je meer lezen over de verschillende series voor inbouwschakelmateriaal? Bekijk dan deze blog: Welk schakelmateriaal past bij mij? Of gebruik de handige keuzehulp. Kies eenvoudig uit alle beschikbare stijlen en kleuren. Ga voor een van de wittinten, of kies voor een van de andere aantrekkelijke kleuren.