Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Welke lichtschakelaar heb ik nodig voor mijn situatie?

Er zijn veel verschillende soorten lichtschakelaars op de markt. In eerste instantie lijken deze veel op elkaar. Toch verschillen ze van elkaar qua functie en toepassing. Je vraagt je waarschijnlijk af; welke soort schakelaar heb ik nodig voor mijn situatie? In dit artikel benoemen wij alle schakelaars van Schneider Electric Merten.
We vertellen precies hoe ze werken en waar je ze voor kunt gebruiken. Zo weet je precies welke soort lichtschakelaar je nodig hebt voor in de woonkamer, keuken, garage of welke ruimte dan ook.
Welke soorten lichtschakelaars vind je bij Schneider Electric?
1. Wisselschakelaar (ook wel enkele lichtschakelaar of enkelpolige schakelaar genoemd)
2. Serieschakelaar (ook wel dubbele lichtschakelaar genoemd)
3. Kruisschakelaar
4. Wissel-wisselschakelaar
5. Trekschakelaar (lichtschakelaar met touwtje)
6. Pulsschakelaar (werkt op basis van een puls)
1. Wisselschakelaar
Als je het over een lichtschakelaar hebt, dan is de wisselschakelaar een van de schakelaars die als eerste te binnen schiet. De wisselschakelaar is een van de meest voorkomende schakelaars. Deze wordt ook wel een enkelpolige schakelaar (1-polig) of enkele lichtschakelaar genoemd. Met de wisselschakelaar kan je één lichtbron aan- en uitzetten vanuit één of meerdere plaatsen in een ruimte.
Je komt de wisselschakelaar vaak tegen in de keuken, de woonkamer en op kantoor, maar ook op het toilet en in je slaapkamer. Kan je de lamp bedienen met een enkele schakelaar vanuit één positie? Dan spreken we van een enkelpolige schakeling. Wil je weten hoe je een wisselschakelaar aansluit in een enkelpolige schakeling? Lees er alles over in onze blog: Sluit eenvoudig zelf een wisselschakelaar aan in een enkelpolige schakeling
Wil je de lichtbron vanuit twee posities kunnen in- of uitschakelen? Dan heb je een wisselschakeling nodig. Deze bestaat uit twee wisselschakelaars die aan elkaar zijn gekoppeld. Als je de lichtbron vanuit drie plaatsen wilt bedienen, dan spreken we van een hotelschakeling of een kruisschakeling. Hiervoor heb je naast twee wisselschakelaars ook een kruisschakelaar nodig. In totaal heb je daarvoor dus drie lichtschakelaars nodig.
Schneider Electric heeft een zeer ruim aanbod aan wisselschakelaars, zowel voor inbouw als opbouw. Kies je voor inbouwmontage, dient de sokkel altijd afgedekt te worden met een afdekraam en een enkele wip. Bekijk ons assortiment van wisselschakelaars met onderstaande button.


2. Serieschakelaar
Een andere veelvoorkomende lichtschakelaar is de serieschakelaar, ook wel de dubbele schakelaar genoemd. Deze schakelaar maakt het in- en uitschakelen van twee lichtbronnen vanuit één plaats mogelijk. De serieschakelaar bestaat uit twee enkelpolige schakelaars in één behuizing. Beide lichtschakelaars bedienen hun eigen sctroomcircuit, maar ze zitten wel allebei in één sokkel. Voor een serieschakelaar heb je dus, net als een wisselschakelaar, maar één inbouwdoos nodig.
De serieschakelaar wordt vaak toegepast in de gang of in de woonkamer. Ook op de overloop op zolder kan je een serieschakelaar tegenkomen. De serieschakelaar voor inbouwmontage wordt altijd afgedekt met een dubbele wip met bijpassend afdekraam. Schneider Electric serieschakelaars voor opbouwmontage zijn als complete set voorgemonteerd in een behuizing en zijn daardoor direct te monteren.


3. Kruisschakelaar
Een kruisschakelaar is een lichtschakelaar die wordt gekenmerkt door vier aansluitpunten. De aansluitpunten komen samen in deze sokkel om zo een kruisschakeling te maken. Met een kruisschakeling kan je een lichtbron vanuit drie plekken bedienen. Dat is bijvoorbeeld erg handig voor jouw verlichting op de overloop of op zolder. Bedien zo het licht eenvoudig vanaf de gang op de begane grond, en vanuit de overloop op de eerste etage van jouw woning. Om een kruisschakeling (ook wel hotelschakeling genoemd) te maken, heb je ook twee wisselschakelaars nodig.
Het begin en het einde van het circuit van een kruisschakeling is voorzien van een wisselschakelaar. De kruisschakeling bevindt zich in het midden van de schakeling. Deze fungeert als een doorvoerpunt van de stroom en stelt je daardoor in staat om het licht vanuit drie plekken te bedienen. Heb je een kruisschakelaar nodig voor jouw woning? Bekijk al onze kruisschakelaars in onze shop met onderstaande button.


4. Wissel-wisselschakelaar
De wissel-wisselschakelaar is een lichtschakelaar die bestaat uit twee wisselschakelaars. Deze zijn samen in één behuizing gemonteerd. Hierdoor is het mogelijk om twee lichtbronnen vanuit twee plekken in huis in en uit te schakelen. Omdat het afzonderlijke wisselschakelaars zijn, bedienen ze ieder een eigen stroomcircuit. Zo kun je er twee verschillende lichtbronnen mee bedienen.
De wissel-wisselschakelaar verschilt hierdoor van een serieschakelaar, waarmee slechts vanuit één plaats bediend kan worden. Een inbouw wissel-wisselschakelaar wordt altijd afgedekt met een dubbele wip en een afdekraam. Ontdek al onze wissel-wisselschakelaars in onze webshop met onderstaande button.


5. Trekschakelaar
De trekschakelaar is een schakelaar die voorzien is van een touwtje voor de bediening van het licht. Deze trekschakelaar heeft exact dezelfde werking als een wisselschakelaar. Het enige verschil is dat je deze lichtschakelaar bedient met een trekkoord. Hiermee kan je op een leuke, speelse wijze een lichtpunt aan- en uitzetten.
Omdat hij de functie van een wisselschakelaar heeft, kan je hem ook in een wisselschakeling of kruisschakeling gebruiken. Een montagekoordje is inbegrepen bij de trekschakelaar. Zelf heb je nog een touwtje nodig om hem eenvoudiger mee te bedienen.
Een trekschakelaar kom je vaak tegen in de slaapkamer net naast je bed om eenvoudig het licht te bedienen. Ook kom je de trekschakelaar veel tegen op vochtige plekken zoals de badkamer of de wasmachine, waar het een aangename aanvulling is. Hier voegt de trekschakelaar namelijk extra veiligheid toe, aangezien je niet met je handen in de buurt van de eventueel vochtige lichtschakelaar komt. Wil je zelf een trekschakelaar aansluiten, maar weet je niet waar je moet beginnen? Wij leggen het uit in onze blog ''Zelf een trekschakelaar aansluiten in 5 simpele stappen''.


6. Pulsschakelaar
Impulsdrukker of pulsdrukker? Wellicht ben je deze twee termen wel eens tegengekomen. We hebben het natuurlijk over een pulsschakelaar! Het is een type lichtschakelaar dat je wellicht wat minder vaak tegenkomt. Met een pulsschakelaar kan je de verlichting in- en uitschakelen met behulp van een (im)puls. Tegenwoordig worden onze stroomaansluitingen steeds vaker gebruikt voor het opladen van smartphones, tablets, draadloze koptelefoons of oordopjes. Stuk voor stuk producten die gebruik maken van een USB-kabel om op te laden. Ook heb je altijd een adapter nodig om jouw apparaten te kunnen opladen.
Een pulsschakelaar wordt ook wel impulsschakelaar of pulsdrukschakelaar genoemd. Laat je niet gek maken door al deze verschillende benamingen. het gaat immers om een en dezelfde pulsschakelaar. Deze lichtschakelaar werkt met verlichting die op basis van een puls wordt geschakeld. Bij de lichtbron die je wilt aansturen staat het aangegeven als hij op basis van een puls werkt. Met een druk op de knop regel jij zo jouw verlichting in huis. Ontdek alle pulsschakelaars in onze webshop.


Dimmers (lichtschakelaar die ook kan dimmen)
Dimmers behoren feitelijk niet tot lichtschakelaars. Toch kun je ze ook gebruiken om verlichting met te schakelen in jouw huis. Met een dimmer voeg je eenvoudig sfeer toe aan de ruimte. Dat lukt met een normale lichtschakelaar niet. Schneider Electric heeft een uitgebreid assortiment aan dimmers.
Bekijk onze dimmers voor halogeen/gloeilamp of LED-verlichting. Hiermee kan je altijd in jouw lichtbehoefte voorzien. Veel van onze dimmers zijn ook ook als bundel verkrijgbaar met 5% extra korting.


Bewegingsmelders (automatische inschakeling van verlichting)
Een bewegingsmelder kan ook gezien worden als een lichtschakelaar, omdat hij wordt gebruikt om licht te schakelen. Het fijne van een bewegingsmelder is dat je hem niet handmatig hoeft te bedienen. De schakelaar neemt bewegingen waar en springt daarom automatisch aan als je langsloopt.
Een bewegingsmelder is vooral fijn voor in de gang, waar het donker kan zijn. Je hoeft dan niet op zoek naar het lichtknopje. Ook op het toilet komt een bewegingsmelder goed van pas. Hier zorgt het voor extra hygiène aangezien niemand een lichtschakelaar hoeft aan te raken. Er zijn verschillende soorten bewegingsmelders verkrijgbaar, voor zowel Odace, Systeem M en Systeem Design. Bekijk alle bewegingsmelders.