UPS-noodstroomvoorziening-stroomuitval

Tegenwoordig zijn bedrijven en huishoudens erg afhankelijk van stroom. Nagenoeg alle apparaten en installaties die wij dagelijks gebruiken zijn afhankelijk van het elektriciteitsnet. Aangezien de digitalisering toeneemt, worden we hier steeds meer afhankelijk van. De vraag naar elektriciteit groeit. Er wordt zelfs een verdrievoudiging van de stroombehoefte verwacht aan het eind van dit decennium.

Het uitvallen van kassasystemen, een complete IT-infrastructuur of elektrische deuren en liften is niet ondenkbaar. Het leveren van diensten of de productie van een bedrijf kan hierdoor in het geding komen, wellicht met grote economische schade als gevolg. Ook particulieren willen ten alle tijden kunnen rekenen op stroom. Zeker wanneer je in belangrijke werkdocumenten aan het werk bent op thuiskantoor, of als je bezig bent met het verbreken van je highscores tijdens het spelen van je favoriete gamespel. Het is duidelijk dat zowel particulieren als bedrijven niet willen dat ze voor verrassingen komen te staan.

Om stroomuitval te lijf te gaan is het fijn om te vertrouwen op een back-up oplossing zoals een noodstroomvoorziening. De productlijn Easy-UPS van Schneider Electric is uitermate geschikt voor continuïteit van stroom op cruciale momenten. Zo ben je altijd verzekerd van een betrouwbare stroomvoorziening. In dit blog gaan we in op fouten die worden gemaakt bij het kiezen van UPS noodstroomvoorzieningen en hoe je dit kunt voorkomen om de juiste noodstroomvoorziening te kiezen jouw situatie.

noodstroomvoorziening-stroomuitval-elektriciteitsnet noodstroomvoorziening-stroomuitval-elektriciteitsnet

Welke fouten worden gemaakt bij het kiezen van een juiste UPS noodstroomvoorziening? 

Er wordt onderscheid gemaakt in verschillende UPS types die ieder verschillen in beschermingsgraden. Er zijn verschillende factoren die van invloed zijn op het selecteren van de juiste UPS voor de behoeften van de klant. Voorbeelden van selectiecriteria zijn: betrouwbaarheid, beschikbaarheid, de producten die beschermd moeten worden door de UPS en de applicatie of omgeving waarin het product wordt geplaatst. Onderstaand staan een aantal veel voorkomende fouten toegelicht bij het selecteren van de juiste UPS.

1. Er wordt vaak niet gekeken naar het vermogen (Watt) dat opgevangen moet worden

Een veelvoorkomende fout is het onderschatten van het vermogen dat opgevangen dient te worden. Dit kan er uiteindelijk voor zorgen dat een UPS de aangesloten apparaten niet voldoende kan voorzien van stroom. Een UPS moet het gevraagde (piek)vermogen van de aangesloten apparatuur kunnen leveren. Het is hierbij aanbevolen om te kijken naar het werkelijk vermogen, dat wordt uitgedrukt in Watt. De UPS moet dus altijd meer vermogen kunnen leveren dan de aangesloten apparatuur kan vragen. Zorg dat je op de hoogte bent van het vermogen verbruik van jouw apparatuur. 

Een veelvoorkomende fout is het onderschatten van het vermogen dat opgevangen dient te worden. Dit kan er uiteindelijk voor zorgen dat een UPS de aangesloten apparaten niet voldoende kan voorzien van stroom. Een UPS moet het gevraagde (piek)vermogen van de aangesloten apparatuur kunnen leveren. Het is hierbij aanbevolen om te kijken naar het werkelijk vermogen, dat wordt uitgedrukt in Watt. De UPS moet dus altijd meer vermogen kunnen leveren dan de aangesloten apparatuur kan vragen. Zorg dat je op de hoogte bent van het vermogen verbruik van jouw apparatuur. 

Het vermogen van een UPS-systeem wordt uitgedrukt in voltampères (VA) en kan variëren van 300 VA tot 1500 kVA. Dit vermogen geeft de maximale belasting aan die een UPS kan beveiligen. Deze waarde mag nooit exact overeenkomen met het totale vermogen dat benodigd is. Het is verstandig om hierin een marge van minimaal 20% te behouden. Zo wordt er ruimte geboden voor piekbelasting en weet je zeker dat de UPS het vermogen kan opvangen.

Als de UPS apparaten moet beveiligen met een hoger vermogen zoals frequentieregelaars, medische apparatuur, motoren en lasterprinters, dan kies je voor een UPS met een hoger vermogen. Hoge inschakelpiekstromen die optreden bij het inschakelen van dergelijke apparaten kunnen op deze manier opgevangen worden. 

kassasysteem-noodstroomvoorziening-stroomuitval kassasysteem-noodstroomvoorziening-stroomuitval

2. De omvang van de problemen wordt in veel gevallen onderschat. 

Het installeren van een UPS wordt vaak gezien als een niet-noodzakelijke investering. Dat komt omdat men doorgaans geen idee heeft van de omvang van de eventuele problemen. Terwijl de gevolgen van stroomuitval toch grote impact kunnen hebben op bedrijfsprocessen en processen die zich thuis afspelen. Een voorbeeld daarvan is het kwijtraken van bedrijfsgevoelige informatie, of belangrijke gegevens van klanten omdat een computer uitvalt bij stroomverlies. Deze kunnen financiële of reputatieschade tot gevolg hebben.

Een ander voorbeeld zijn belangrijke apparaten die de veiligheid waarborgen. In het geval van noodverlichting, een draaideur of een slagboom wil je niet afhankelijk zijn van de werking van het stroomnet. Ook kun je denken aan bewakingscamera’s of inbraaksensoren die niets detecteren vanwege stroomuitval. Stuk voor stuk installaties waarvan je verwacht dat ze het altijd doen. Bij stroomverlies kan de bedrijfscontinuïteit en thuisveiligheid dus flink in gevaar komen. Bedenk daarom goed welke processen of apparatuur het meest belangrijk zijn, en dek de risico’s af met een UPS. Het is daarbij verstandig om alle factoren zoals veiligheid, bedrijfscontinuïteit en verlies van belangrijke data in overweging te nemen. 

kassasysteem-noodstroomvoorziening-stroomuitval kassasysteem-noodstroomvoorziening-stroomuitval

3. Er wordt niet gekeken naar de benodigde runtime van UPS 

Een ander veelvoorkomend probleem is dat de benodigde runtime van de UPS verkeerd wordt ingeschat. De runtime (gebruikstijd) is het aantal minuten dat een UPS-systeem de aangesloten apparaten van stroom kan voorzien tijdens een stroomstoring. De minimale runtime is de tijd die nodig is om apparatuur op de juiste manier uit te schakelen. Neem je een UPS met een te korte runtime, dan heeft het eigenlijk geen nut. Een computer heeft namelijk een bepaalde tijd nodig om correct af te sluiten zonder dataverlies. Of de tijd tot een andere bron van stroom (bijvoorbeeld een noodstroomaggregaat) wordt geactiveerd, dient te worden overbrugd. Bedenk daarom ook goed welk proces er plaats vindt nadat er sprake is van stroomuitval. Een aantal vragen is daarbij handig om te stellen.

  • Moeten de aangesloten apparaten veilig worden uitgeschakeld of dienen ze juist bepaalde storingen te overbruggen?
  • Hoeveel tijd kost het uitschakelen, of welke tijd moet worden overbrugd?
  • Is dit een automatisch of een handmatig proces?

Stuk voor stuk overwegingen voor het selecteren van een passende UPS. Heb je het antwoord op deze vragen, dan kan je de benodigde runtime voor jouw situatie vaststellen. Bereken vervolgens dat het aantal Watt dat wordt opgevangen. Dit is namelijk van invloed op de runtime. Hoe kleiner het aangesloten vermogen, des te langer de gebruikstijd van de batterijen. Hoe groter het aangesloten vermogen, hoe korter de gebruikstijd.

4. De veronderstelling dat een UPS ingebouwd moet worden of veel ruimte in beslag neemt

UPS-systemen zijn verkrijgbaar in verschillende formaten met passende bouwvormen bij hun prestaties. Dat houdt in dat relatief lichte UPS’en niet ingebouwd hoeven worden. Ze werken simpelweg volgens de plug-en-play methode. Slechts het aansluiten op het stroomnetwerk en het aansluiten van de betreffende elektrische apparaten is genoeg om de UPS werkend te krijgen. Zeker niet elke UPS hoeft dus te worden ingebouwd. Dit zijn de meest voorkomende bouwvormen van de UPS:

  • Desktop of compact
  • Toren of mini-toren
  • Rackmontage

Er zijn uitsluitend desktop of compact UPS noodstroomvoorzieningen verkrijgbaar op onze webshop. Hieronder volgt een korte toelichting van de veelvoorkomende bouwvormen van de UPS.

Wat zijn de verschillende vormen van UPS noodstroomvoorzieningen?

Desktop of compact 

Deze bouwvorm komt overeen met de kleinste UPS die verkrijgbaar is. Deze wordt voornamelijk toegepast voor enkele of meerdere kleine apparaten. De naam zegt het eigenlijk al, deze compacte UPS kan simpelweg op een bureau of counter worden geplaatst. 

Toren of mini-toren 

De toren-UPS is een maatje groter. Dit is een op zichzelf staande installatie voor middelgrote toepassingen. De toren of mini-toren kan op de grond worden geplaatst en heeft daar ook het juiste ontwerp voor. Je herkent deze bouwvorm aan de pootjes aan de onderzijde, waardoor de batterij niet direct op de grond staat. 

Rackmontage 

De UPS die geschikt is voor rackmontage is feitelijk de enige bouwvorm die echt wordt ingebouwd. Deze bouwvorm is ontworpen om te worden geïnstalleerd in serverruimtes. De UPS kan samen met andere apparaten in de racks worden gemonteerd. 

 

5. Er wordt niet stilgestaan bij het feit dat een grotere UPS moet worden aangesloten door een installateur

UPS-systemen zijn er in verschillende soorten en maten. Hoe meer vermogen de UPS heeft, hoe meer apparaten er voor een periode van stroom kunnen worden voorzien. Maar niet iedere UPS kan gewoon in het stopcontact worden aangesloten. De plug-en-play UPS-systemen die via een stekker gevoed worden, hebben een vermogen tot maximaal 3000VA. UPS-systemen met een vermogen van meer dan 3000VA dienen te worden aangesloten met een hard-wired connectie. Voor het aansluiten hiervan is de hulp van een elektricien of installateur geboden. Klanten die een grotere UPS-installatie willen, zijn dus altijd afhankelijk van een installateur voor de installatie.

Conclusie: Welke UPS heb ik nodig voor mijn situatie?

Op basis van dit artikel kunnen we concluderen dat bij het kiezen van een UPS noodstroomvoorziening voor jouw situatie enkele belangrijke punten moeten worden overwogen:

  • Zorg ervoor dat je het werkelijke vermogen (uitgedrukt in Watt) van je apparatuur kent en kies een UPS die meer vermogen kan leveren dan de gevraagde belasting. Een marge van minimaal 20% wordt aanbevolen.
  • Onderschat niet de omvang van de problemen die kunnen ontstaan bij stroomuitval. Overweeg de mogelijke impact op bedrijfsprocessen, gegevensverlies en veiligheid, zowel voor bedrijven als particulieren.
  • Schat de benodigde runtime (gebruikstijd) van de UPS correct in, rekening houdend met de tijd die nodig is om apparatuur veilig uit te schakelen of om een andere stroombron te activeren. Ga na of het automatische of handmatige processen betreft.
  • Realiseer je dat niet alle UPS-systemen ingebouwd hoeven te worden of veel ruimte in beslag nemen. Er zijn verschillende formaten en bouwvormen beschikbaar, waaronder desktop, compact, toren en rackmontage.

Om de juiste UPS noodstroomvoorziening voor jouw situatie te bepalen, is het belangrijk om deze aspecten te overwegen. Overweeg je om een UPS noodstroom aan te schaffen? Bekijk dan zeker onze producten in de webshop.

stroomuitval-kortsluiting-problemen stroomuitval-kortsluiting-problemen