dubbel-stopcontact-muur-dimmer-1300x800

Stopcontacten zijn er in alle soorten en maten voor elke kamer in huis. Stopcontacten zijn tegenwoordig voorzien van meer functies dan alleen stroomvoorziening. Van slimme inbouwstopcontacten tot veelzijdige USB-stopcontacten, we zullen de meest innovatieve en praktische oplossingen verkennen. Of je nu op zoek bent naar een buiten stopcontact voor je tuin of een handig dubbel stopcontact voor je kantoor, Schneider Electric helpt je daarbij. 

Maar welke soort stopcontact heb ik nodig voor mijn situatie? In dit blog vertellen we over de verschillende soorten stopcontacten die er zijn en de unieke functies die ze bieden. Of je nu op zoek bent naar specifieke beveiligingsfuncties, toepassingen in vochtige ruimtes, of gewoon nieuwsgierig bent naar extra oplaadmogelijkheden, wij nemen je mee door de kenmerken van elk soort stopcontact, zodat je de perfecte keuze kunt maken die aansluit bij jouw behoefte.

Inbouw of opbouw stopcontacten

De twee meest voorkomende stopcontacten zijn de inbouw en opbouw stopcontacten. Je komt ze veelal tegen in publieke gebouwen en natuurlijk in woningen. Ondanks dat ze verschillen van elkaar, voorzien ze beide jouw apparaten van stroom. 

De naam zegt veel over de eigenschappen van deze stopcontacten. Een inbouw stopcontact is een stopcontact dat netjes is weggewerkt in de muur waarbij de frontplaat op het oppervlakte zit. Om een inbouwstopcontact te installeren, is het nodig dat er een inbouwdoos is gemonteerd. Hierin zitten de stroomdraden afkomstig uit jouw groepenkast. Deze inbouwdoos is in het stucwerk ingebouwd en zit aan de voorzijde vlak op de muur gemonteerd. Lees hier hoe je eenvoudig zelf een inbouwstopcontact installeert.

contura-stopcontact-opbouw-randaarde-polarwit contura-stopcontact-opbouw-randaarde-polarwit

Is er geen inbouwdoos voorgemonteerd in de muur waar jij een stopcontact wil installeren? Dan kun je kiezen voor een opbouwstopcontact. Een opbouwstopcontact is een stuk eenvoudiger om te monteren omdat er niet in de muur geboord hoeft te worden, of draden aangelegd moeten worden. Zoals de naam al zegt, wordt een opbouwstopcontact op het oppervlak van de muur gemonteerd.

Zowel de inbouw- als opbouwstopcontact passen goed in huis, maar opbouwstopcontacten zijn meer geschikt voor gebruik in de garage en schuur. Opbouwcontactdozen kunnen ook een goede tijdelijke oplossing zijn voordat je inbouwcontactdozen installeert. Voor welk stopcontact je ook kiest, Schneider Electric heeft een groot assortiment aan in- en opbouw stopcontacten. Wil je zelf een opbouwstopcontact aansluiten? Lees hier hoe je eenvoudig zelf een opbouwstopcontact installeert.

Buiten stopcontacten

Wanneer je in de tuin wil werken met elektrisch gereedschap is een veilige stroomvoorziening erg belangrijk. Of je nou de vijverpomp wilt voorzien van stroom, het gras wil maaien in het zomerseizoen of jouw kerstverlichting wil aanzetten tijdens de wintermaanden, een buitenstopcontact komt het gehele jaar van pas. Met de enkelvoudige en meervoudige opbouw buitenstopcontacten van Schneider Electric weet je zeker dat je ongeacht het seizen goed voorbereid bent. 

Buitenstopcontacten dienen echter wel aan een aantal voorwaarden te voldoen. Allereerst moet het stopcontact weerbestendig zijn, zeker met het wisselvallige weer in Nederland. Ten tweede moet het stopcontact van dermate kwaliteit zijn dat het een veilige stroomdistributie kan garanderen.

mureva styl -buitenstopcontact-opbouw-randaarde mureva styl -buitenstopcontact-opbouw-randaarde

Hoe weet je zeker dat een buitenstopcontact weerbestendig en van goede kwaliteit is? Dat kan je weten door de beschermingsgraad (IP-waarde) en het slagvastheidsniveau (IK-waarde) van het materiaal. Bij Schneider Electric vind je buitenstopcontacten met een hoge IK-waarde en IP-waarde. Ze zijn niet alleen weerbestendig, maar ook stijlvol. Als je op zoek bent naar een buitenstopcontact dat goed tegen water kan, dan is Aquastar perfect voor jou.

Als je een krachtig stopcontact nodig hebt dat goed bestand is tegen mechanische belasting, kies dan voor de Slagvast buitenstopcontacten. Beiden hebben een IP44-beschermingsgraad en zijn voorzien van een klapdeksel. Voor een stijlvolle tuinervaring biedt de Mureva Styl-serie de perfecte combinatie van design en duurzaamheid. Ze zijn ook bestand tegen de invloed van de zon met een sterke thermoplast behuizing en een IP55-beschermingsgraad, waardoor ze zeer goed bestand zijn tegen krachtige waterstromen.

USB stopcontacten

Stopcontacten met ingebouwde USB-aansluitingen zijn erg handig om in huis te hebben. Met de snelle USB-C stopcontacten van Schneider Electric Met de introductie van een nieuwe wet wil de Europese Unie mobiele opladers verminderen door een universeel oplaadmethode toe te staan in de markt. Dit is de zogenoemde USB-C poort. Een stopcontact met USB-C oplaadfunctie zullen daardoor enorm toekomstbestendig zijn voor het opladen van elektronische apparaten. Bovendien zijn ze beter voor het milieu, omdat je geen nieuwe opladers hoeft te kopen voor kleine elektronische apparaten. Je hebt alleen een USB-C oplaadkabel nodig!

De innovatieve USB-stopcontacten bevatten standaard stopcontacten en USB-A en USB-C laadpoorten, zodat je meerdere apparaten rechtstreeks kunt opladen. De USB-stopcontacten zijn in verschillende stijlen en kleuren te kiezen en zijn geschikt voor elke kamer in je huis.

Hoe-hoog-plaats-je-een-stopcontact-rond-de-douchecabine Hoe-hoog-plaats-je-een-stopcontact-rond-de-douchecabine
systeem m-stopcontact-inbouw-randaarde-usb type a+c systeem m-stopcontact-inbouw-randaarde-usb type a+c

Heb je al een oplader en vraag je je af wat het verschil is tussen de adapter en het USB-stopcontact? De USB-stopcontacten hebben een meestal hoger vermogen en laden jouw apparaten sneller op dan gewone USB-opladers. Er zijn namelijk 2 soorten beschikbare USB-poorten bij de USB-stopcontacten: de USB-poort type A met een maximaal vermogen van 2,4A per uitgang en de USB-poort type C met maximaal een vermogen van 3A. Ook is het stopcontactgedeelte voorzien van randaarde, wat elektrische schokken voorkomt en extra veiligheid biedt.

Dit multifunctionele stopcontact is ook verkrijgbaar in verschillende stijlen, namelijk Systeem M en Systeem Design. Heb je een trendy kleur in huis en weet je niet hoe je deze moet matchen? Lees dan onze blog 'Kies in vier stappen het schakelmateriaal dat bij jou past', of bekijk ons assortiment van USB-stopcontacten met onderstaande knop.

Dubbele stopcontacten

Is één stopcontact niet genoeg? Kies dan voor een dubbel stopcontact. Je kunt eenvoudig een enkel stopcontact vervangen door een dubbel stopcontact zonder extra bedrading of ingrijpende aanpassingen, omdat er aan de achterzijde slechts één aansluitpunt is, vergelijkbaar met een enkel stopcontact. Bij Schneider vind je zowel inbouw- als opbouw dubbele stopcontacten, waarmee je meer aansluitpunten kunt creëren in elke hoek van je huis. 

m-smart -dubbel-stopcontact-serieschakelaar-inbouw-randaarde-polarwit m-smart -dubbel-stopcontact-serieschakelaar-inbouw-randaarde-polarwit

Stopcontacten met extra functionaliteiten

Schneider Electric heeft een uitgebreid gamma aan stopcontacten met extra functionaliteiten. Denk aan stopcontacten met een geïntegreerde lichtschakelaar. Deze stopcontacten zijn uitgerust met een serieschakelaar waarmee je twee lampen vanuit één punt kunt bedienen, of een wisselschakelaar waarmee je een lamp vanuit één of twee plaatsen kunt bedienen. Deze stopcontacten met schakelaar zijn verkrijgbaar in twee montagesoorten, inbouw en opbouw.  

Daarnaast zijn er ook stopcontacten met ledverlichting. Met deze handige stopcontacten heb je 's nachts een herkenningspunt door de ingebouwde oriëntatieverlichting. Dit voorkomt potentieel gevaarlijke situaties doordat de verlichting wordt automatisch geactiveerd wanneer je langs het stopcontact loopt. 

m-smart -stopcontact-serieschakelaar-inbouw-randaarde-beveiliging- polarwit m-smart -stopcontact-serieschakelaar-inbouw-randaarde-beveiliging- polarwit

Stopcontacten met klapdeksel

Er is een ruim assortiment aan schokbestendige stopcontacten bij Schneider. Je kunt kiezen voor een stopcontact met beveiliging of een stopcontact met klapdeksel. Deze stopcontacten zijn vooral handig in vochtige ruimtes, om kortsluitingen in het elektrische systeem te voorkomen. Stopcontacten met klapdeksel zijn niet alleen geschikt voor buiten, maar ook voor gebruik binnenshuis. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een inbouwstopcontact met klapdeksel in ruimtes zoals de badkamer, wasruimte of keuken. De stopcontacten hebben een IP44-beschermingsgraad, waardoor ze beschermd zijn tegen het binnendringen van stoffen groter dan 1 mm en ze zijn ook spatwaterdicht. 

Stopcontacten met beveiliging

Er is een ruim assortiment aan schokbestendige stopcontacten bij Schneider. Je kunt kiezen voor een stopcontact met beveiliging of met een klapdeksel, vooral handig in vochtige ruimtes. Klapdeksel-stopcontacten zijn niet alleen geschikt voor buiten, maar ook voor gebruik binnenshuis. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een inbouwstopcontact met klapdeksel in ruimtes zoals de badkamer, wasruimte of keuken, om kortsluitingen in het elektrische systeem te voorkomen. Deze stopcontacten hebben een IP44-beschermingsgraad, waardoor ze beschermd zijn tegen het binnendringen van stoffen groter dan 1 mm en spatwaterdicht zijn. Met deze hoogwaardige stopcontacten kun je lang mee gaan. 

systeem design-stopcontact-inbouw-randaarde-beveiliging-klapdeksel systeem design-stopcontact-inbouw-randaarde-beveiliging-klapdeksel

Schneider electric schakelmateriaal keuzehulp

Ontdek onze schakelmateriaal keuzehulp en stel zelf jouw set stopcontacten of ander schakelmateriaal samen. Met de schakelmateriaal keuzehulp van Schneider Electric kun je makkelijk complete sets samenstellen. Swipe, switch en vergelijk alle opties in kleur, materiaal en functies.