Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Eenvoudig zelf een wisselschakelaar aansluiten in een wisselschakeling

Schneider Electric heeft in haar assortiment verschillende soorten wisselschakelaars. De meest verkochte wisselschakelaar is de Merten wisselschakelaar. Deze kan je op verschillende manieren aansluiten.
- Enkelpolige schakeling
- Wisselschakeling
- Hotelschakeling
Deze blog gaat over het aansluiten van de wisselschakelaar in een wisselschakeling. We leggen je stap voor stap uit hoe je de Merten Wisselschakelaar op een correcte manier aansluit in deze schakeling. Deze handleiding geldt voor de volgende producten:
Overige wisselschakelaars bij Schneider Electric
In het assortiment vind je overigens nog meer wisselschakelaars dan alleen die van Merten. Er zijn namelijk ook wisselschakelaars van de series Odace en Contura. En verder zijn er ook waterdichte wisselschakelaars van Aquastar en Mureva Styl. De sokkels van deze producten zien er wellicht iets anders uit, maar de manier van aansluiten is ongeveer gelijk. Ook voor die producten kan dit stappenplan je verder helpen.
Wat is een wisselschakelaar?
De wisselschakelaar maakt het in- en uitschakelen van één lichtpunt vanuit één of meerdere plaatsen mogelijk. Een wisselschakelaar bestaat altijd uit een enkele schakelaar die zijn eigen behuizing heeft. Een wisselschakelaar wordt gebruikt om een enkelpolige schakeling, wisselschakeling of een hotelschakeling te maken. In dit stappen plan behandelen we de vraag: Hoe kun je een wisselschakeling aansluiten?


Wat is een wisselschakeling?
Een wisselschakeling is een zeer veel voorkomende schakeling. Met een wisselschakeling kun je één lichtpunt in- of uitschakelen vanaf twee plaatsen in je woning. Bijvoorbeeld aan twee kanten van de kamer. Hiervoor heb je dan wel twee wisselschakelaars nodig. Op beide plekken waar je de lamp wilt bedienen installeer je een wisselschakelaar.
Deze zijn met elkaar verbonden via een tweetal schakeldraden. Daardoor kan op beide plekken het circuit gesloten en geopend worden. Het maakt dus niet uit in welke stand de beide schakelaars staan. Vanaf beide plekken kan de het licht worden ingeschakeld of uitgeschakeld.
Wisselschakelaar met oriëntatieverlichting helpt je in het donker
De wisselschakelaar van Schneider Electric is ook verkrijgbaar als variant met oriëntatieverlichting.. Deze wisselschakelaar is voorzien van een LED-element in de schakelaar dat brandt als de schakelaar is uitgeschakeld. Daardoor kan je de lichtschakelaar eenvoudig vinden op donkere plaatsen, bijvoorbeeld op het toilet of op de gang.
Wisselschakelaar met controlelampje
De wisselschakelaar is ook verkrijgbaar als variant met controleverlichting. Deze wisselschakelaar is voorzien van een LED-element in de schakelaar dat brandt als de schakelaar is ingeschakeld. Je kunt daarmee dus controleren of de verlichting is ingeschakeld of niet. Handig, als de lichtschakelaar zich niet in dezelfde ruimte bevindt als de verlichting zelf.
Kies jouw stijl en kleur wisselschakelaar
De Merten wisselschakelaars zijn onderdeel van de lijn Merten QuickFlex sokkels en bieden daarmee vele voordelen. Zo biedt deze het beste installatiegemak, slimme functies voor het aansluiten, een torenhoge kwaliteit en de flexibiliteit om je eigen stijl en kleuren te kiezen. De Merten wisselschakelaar (ook met oriëntatieverlichting of controleverlichting) kan worden afgedekt met de inzetstukken en afdekramen van Merten Systeem M en Merten Systeem Design.


Welke kleur draden voor een wisselschakeling?
Als je een wisselschakelaar in een wisselschakeling gaat aansluiten, heb je twee kleuren draden nodig. Dat zijn een bruine (fase)draad en een zwarte (schakel)draad. Op de plek waar je de wisselschakeling gaat aalsuiten, zorg je dus dat de juiste kabels uit de inbouwdoos komen.
De zwarte schakeldraad gaat naar de lamp die je wilt bedienen. De bruine fasedraad wordt gebruikt voor de stroomtoevoer naar de schakelaar vanuit je groepenkast. Voor verdere toepassing van de draden bekijk je stap 2 en stap 3 van het stappenplan hieronder.
Wisselschakeling aansluitschema


Wat heb ik nodig voor een wisselschakeling?
- Twee complete wisselschakelaars. Deze bestaat uit een sokkel, een bedieningselement (enkele wip) en een afdekraam
- Twee voorgemonteerde inbouwdozen
- Voldoende zwart en bruin schakeldraad
- Een spanningszoeker
- Een striptang
- Kleine stelschroeven
- Een waterpas
Wisselschakeling aansluiten: Stap 1
Ga je met elektra aan de slag? Dan is veiligheid het belangrijkste aspect. Daarom moet je altijd eerst de spanning van het stroomcircuit halen voordat je aan de slag gaat. Je doet dit door de betreffende installatieautomaat (groep) in de groepenkast uit te schakelen. Weet je niet op welke groep de schakelaar is aangesloten? Zet dan de hoofdschakelaar uit. Controleer altijd met een spanningszoeker om er zeker van te zijn dat het circuit echt spanningsvrij is. Staat er geen spanning meer op? Dan kan je veilig aan het werk!
Gebruik twee wisselschakelaars en twee inbouwdozen
Bij het maken van een wisselschakeling leg je op twee plekken een wisselschakelaar aan. Deze worden met elkaar verbonden. Beide wisselschakelaars worden op een andere manier aangesloten. In dit stappenplan noemen we ze wisselschakelaar 1 en wisselschakelaar 2. Beiden hebben hun eigen inbouwdoos in de muur.
Wisselschakeling aansluiten: Stap 2
Begin met het aansluiten van wisselschakelaar 1. Hiervoor moeten er twee zwarte draden en een bruine draad uit de inbouwdoos komen. De bruine draad is de fasedraad, die voor de stroomvoorziening uit de groepenkast komt. Beide zwarte draden sluit je later aan op wisselschakelaar 2.
Knip de draden in de inbouwdoos niet te kort af zodat je nog voldoende werkruimte hebt. Zorg dat alle draden zijn gestript op 1 centimeter (10 mm). Bekijk je de sokkel van de voorzijde, sluit dan de bruine draad aan linksboven in de sokkel (L). Deze draad klemt vanzelf vast. De beide zwarte draden monteer je aan de onderzijde van de sokkel, in de openingen (1) en (2). Als alle kabels goed zijn aangesloten, dan kan je verder met de volgende schakelaar.
Wisselschakelaar 1 ziet er vanaf de voorzijde als volgt uit.


Vanaf de achterzijde ziet wisselschakelaar 1 er zo uit.


Wisselschakeling aansluiten: Stap 3
Om wisselschakelaar 2 aan te sluiten is het noodzakeljk dat er drie zwarte draden uit de inbouwdoos komen. Twee daarvan worden doorgetrokken vanuit wisselschakelaar 1. De andere zwarte draad is de schakeldraad die naar het lichtpunt gaat. De twee doorgetrokken zwarte draden worden aangesloten op openingen (1) en (2) aan de onderzijde van de sokkel. De zwarte schakeldraad naar de lamp sluit je aan op de (L). Ook hier klemmen alle draden vanzelf vast.
Als je de draden juist hebt aangesloten, ziet de voorzijde van wisselschakelaar 2 er nu als volgt uit.


De achterzijde van wisselschakelaar 2 ziet er zo uit.


Tip: Heb je de draden per ongeluk op de verkeerde plek gemonteerd? Of heb je ze te ver of te weinig gestript? Druk dan op de veerklem om de draad los te halen zonder deze te beschadigen.


Wisselschakeling aansluiten: Stap 4
Als alle draden juist zijn aangesloten kunnen beide sokkels in de inbouwdoos worden geplaatst. Met behulp van de openingen aan de zijkant, kan je de schakelaar stellen. Schroef de sokkel vast en stel hem keurig horizontaal in met behulp van een waterpas. Monteer hem stevig door de sokkel met twee kleine schroeven goed vast te draaien.
Wisselschakeling aansluiten: Stap 5
De laatste stap is het afdekken van beide wisselschakelaars. Houd daarvoor het afdekraam met 1 hand vast en klik met de andere hand de enkele wip vast in de sokkel. De metalen klemmetjes druk je aan in de daarvoor bestemde opening. Door de wip vast te klikken, wordt ook het afdekraam op zijn plek gehouden. Doe dit uiteraard bij beide schakelaars en je wisselschakeling is klaar voor gebruik.
Vergeet niet de betreffende installatieautomaat (groep) in de groepenkast weer in te schakelen. Als het goed is, kun je de lamp nu vanaf twee plaatsen in huis bedienen met de Schneider Electric wisselschakelaar.
Bekijk ons assortiment wisselschakelaars voor inbouw binnen
Direct 5% korting op de mooiste wisselschakelaars
Ben je op zoek naar een mooie wisselschakelaar voor in jouw woning? Schneider Electric biedt veel keuze in kleuren, stijlen en materialen. De Merten wisselschakelaars van Schneider Electric zijn ook als complete bundel verkrijgbaar. Daarmee selecteer je eenvoudig alle componenten die je nodig hebt voor een complete wisselschakelaar. En bovendien krijg je direct 5% korting op alle componenten.
Wil je de wisselschakelaar toch in een andere schakeling aansluiten? Bekijk dan hier de handleiding voor het aansluiten van een wisselschakelaar in een enkelpolige schakelaar.
We wensen je veel plezier met je Schneider Electric wisselschakelaar!