Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Sluit eenvoudig zelf een wisselschakelaar aan in een enkelpolige schakeling

Schneider Electric heeft in haar assortiment verschillende soorten wisselschakelaars. De meest verkochte wisselschakelaar is de Merten wisselschakelaar. Deze kan je op verschillende manieren aansluiten:
- Enkelpolige schakeling
- Wisselschakeling
- Hotelschakeling
Deze blog gaat over het aansluiten van de wisselschakelaar in een enkelpolige schakeling. We leggen je stap voor stap uit hoe je de Merten Wisselschakelaar op een correcte manier aansluit in deze schakeling. Deze handleiding geldt voor de volgende producten:
Overige wisselschakelaars bij Schneider Electric
In het assortiment vind je overigens nog meer wisselschakelaars dan alleen die van Merten. Er zijn namelijk ook wisselschakelaars van de series Odace en Contura. En verder zijn er ook waterdichte wisselschakelaars van Aquastar en Mureva Styl. De sokkels van deze producten zien er wellicht iets anders uit, maar de manier van aansluiten is ongeveer gelijk. Ook voor die producten kan dit stappenplan je verder helpen.
Wat is een wisselschakelaar?
De wisselschakelaar maakt het in- en uitschakelen van één lichtpunt vanuit één plaats mogelijk. Een wisselschakelaar bestaat altijd uit een enkele schakelaar die zijn eigen behuizing heeft. Een wisselschakelaar wordt gebruikt om een enkelpolige schakeling, wisselschakeling of een hotelschakeling te maken.


Wat is een enkelpolige schakeling
Een enkelpolige schakeling is de meest eenvoudig schakeling die we kennen. De enkelpolige schakeling is bedoeld om één lichtpunt mee in of uit te schakelen vanaf één plaats. Hiervoor gebruik je alleen een wisselschakelaar. Vroeger bestond er ook een enkelpolige schakelaar, maar vanwege zijn beperkte functionaliteit is een wisselschakelaar hier de standaard voor geworden.
Wisselschakelaar met oriëntatieverlichting helpt je in het donker
De wisselschakelaar van Schneider Electric is ook verkrijgbaar als variant met oriëntatieverlichting. Dit led-element in de schakelaar brandt als de schakelaar is uitgeschakeld. Daardoor kan je de lichtschakelaar eenvoudig vinden op donkere plaatsen, bijvoorbeeld op het toilet of op de gang.
Wisselschakelaar met controlelampje
De wisselschakelaar is ook verkrijgbaar als variant met controleverlichting. Deze wisselschakelaar is voorzien van een LED-element in de schakelaar dat brandt als de schakelaar is ingeschakeld. Je kunt daarmee dus controleren of de verlichting is ingeschakeld of niet. Handig, als de lichtschakelaar zich niet in dezelfde ruimte bevindt als de verlichting zelf.
Kies jouw stijl en kleur wisselschakelaar
De Merten wisselschakelaars zijn onderdeel van de lijn Merten QuickFlex sokkels en bieden daarmee vele voordelen. Zo biedt deze het beste installatiegemak, slimme functies voor het aansluiten, een torenhoge kwaliteit en de flexibiliteit om je eigen stijl en kleuren te kiezen. De Merten wisselschakelaar (ook met oriëntatieverlichting of controleverlichting) kan worden afgedekt met de inzetstukken en afdekramen van Merten Systeem M en Merten Systeem Design.


Welke kleur draden voor een enkelpolige schakeling?
Als je een wisselschakelaar enkelpolig gaat aansluiten, heb je twee kleuren draden nodig. Dat zijn een bruine (fase)draad en een zwarte (schakel)draad. Op de plek waar je de wisselschakelaar gaat inbouwen, zorg je dus dat deze kabels uit de inbouwdoos tevoorschijn komen. De zwarte schakeldraad gaat naar de lamp die je wilt bedienen. De bruine fasedraad wordt gebruikt voor de stroomtoevoer naar de schakelaar vanuit je groepenkast.
Aansluitschema van een wisselschakelaar in een enkelpolige schakeling


Wat heb ik nodig voor een enkelpolige schakeling?
- Een complete Merten wisselschakelaar, deze bestaat uit een sokkel, een bedieningselement (enkele wip) en een afdekraam.
- Een spanningszoeker
- Een striptang
- Twee kleine schroeven
- Een waterpas
Direct 5% korting op de mooiste wisselschakelaars
Ben je op zoek naar een mooie wisselschakelaar voor in jouw woning? Schneider Electric biedt veel keuze in kleuren, stijlen en materialen. De Merten wisselschakelaars van Schneider Electric zijn ook als complete bundel verkrijgbaar. Daarmee selecteer je eenvoudig alle componenten die je nodig hebt voor een complete wisselschakelaar. En bovendien krijg je direct 5% korting op alle componenten.
Enkelpolige schakeling aansluiten: Stap 1
Ga je met elektra aan de slag? Dan is veiligheid het belangrijkste aspect. Daarom moet je altijd eerst de spanning van het stroomcircuit halen voordat je aan de slag gaat. Je doet dit door de betreffende installatieautomaat (groep) in de groepenkast uit te schakelen. Weet je niet op welke groep de schakelaar is aangesloten? Zet dan de hoofdschakelaar uit. Controleer altijd met een spanningszoeker om er zeker van te zijn dat het circuit echt spanningsvrij is. Staat er geen spanning meer op? Dan kan je veilig aan het werk!
Enkelpolige schakeling aansluiten: Stap 2
Zorg dat alle draden zijn gestript op 1 centimeter (10 mm). Bekijk je de sokkel van de achterzijde, sluit dan de bruine draad aan rechtsboven in de sokkel (L). Je klemt deze draad vast door de rode veerklem in te drukken als je de draad erin steekt.
Enkelpolige schakeling aansluiten: Stap 3
In een enkelpolige schakeling, hoef je maar één schakeldraad (zwart) aan te sluiten. Deze zwarte draad gaat naar rechtsonder in de sokkel (1). Ook dit aansluitpunt is voorzien van witte veerklemmen.
Als je de draden juist hebt aangesloten, ziet de wisselschakelaar er van de achterzijde nu als volgt uit.


Zitten de draden niet goed, of heb je ze te ver of te weinig gestript, druk dan de veerklem in om de draad los te halen zonder deze te beschadigen.
Enkelpolige schakeling aansluiten: Stap 4
Als alle draden juist zijn aangesloten, kan de sokkel terug in de inbouwdoos. Met behulp van de openingen aan de zijkant, kan je de schakelaar stellen. Door een waterpas te gebruiken plaats je de wisselschakelaar keurig horizontaal. Monteer hem stevig door de sokkel met twee kleine schroeven goed vast te draaien.
Enkelpolige schakeling aansluiten: Stap 5
De laatste stap is het afdekken van de sokkel. Houd daarvoor het afdekraam met 1 hand vast en klik met de andere hand de enkele wip vast in de sokkel. De metalen klemmetjes druk je aan in de daarvoor bestemde opening. Nu zitten zowel het afdekraam als de enkele wip vast aan de sokkel en is de wisselschakelaar klaar voor gebruik.
Vergeet niet de betreffende installatieautomaat (groep) in de groepenkast weer in te schakelen. Als het goed is, kun je nu je lamp bedienen met de Schneider Electric wisselschakelaar.


We wensen je veel plezier met je Schneider Electric wisselschakelaar!