Telefoon wordt opgeladen via een USB-adapter en USB-kabel

De afgelopen jaren groeit de hoeveelheid elektrische apparaten zoals tablets, telefoons, smartwatches en spelcomputers in onze huishoudens enorm. Al deze apparaten moeten worden opgeladen om te kunnen gebruiken, dus hebben we in huis altijd talloze USB-kabeltjes en USB-adapters liggen.

Maar het gebruik van USB-adapters is misschien niet zo slim als dat het lijkt. We hebben zes redenen op een rijtje gezet waarom je beter geen losse adapters kan gebruiken. En we hebben verschillende alternatieven om alle risico’s te vermijden. Lees snel verder!

Dit zijn de zes redenen waarom je beter geen USB-adapters kunt gebruiken

1. Voorkom het risico op oververhitting en brandgevaar

2. Gegarandeerd beste veiligheid voor jou en je gezin

3. Voorkom sluipverbruik van de USB-adapters

4. Maak slimmer gebruik van het aantal stopcontacten in huis

5. Verleng de levensduur van je devices voor overbelasting te voorkomen

6. Nooit meer op zoek naar een adapter als je snel wilt opladen

1. Voorkom het risico op oververhitting en brandgevaar

USB-adapters zijn een groot risico op het gebied van brandveiligheid in huis. Zeker goedkope en merkloze namaak-adapters of oude adapters vormen een groot probleem. Deze USB-adapters kunnen eenvoudig oververhit raken, met brandgevaar als gevolg. Er zijn zelfs adapters die door de NVWA (Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit) uit de verkoop zijn gehaald vanwege brandgevaar. Kies je er toch voor om een USB-adapter te gebruiken? Neem dan altijd de originele adapter die voor dat apparaat bedoeld is.

Wist je dat de helft van alle woningbranden trouwens wordt veroorzaakt door elektrische apparaten? Het opladen van elektrische devices is dus een groot risico, wat eenvoudig te vermijden is. Nu we meer thuiswerken is het aantal in de brand vliegende opladers flink toegenomen. Dat maakt het gebruik van deugdelijke oplaadmogelijkheden nog belangrijker.

De inbouw USB-opladers en USB-stopcontacten van Schneider Electric bieden altijd bescherming tegen thermische overbelasting. Daarmee wordt het risico op brandgevaar tot een minimum beperkt. Speciaal voor de thuiswerkplek hebben we stijlvolle bureastopcontacten in ons assortiment. Deze vergroten de flexibiliteit van je bureau, en verminderen het aantal kabels en opladers.

USB-adapter in de fik gelvogen USB-adapter in de fik gelvogen

2. Gegarandeerd beste veiligheid voor jou en je gezin

Onderzoek van de NVWA (Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit) toont aan dat veel USB-adapters niet deugen. Het gaat daarbij niet alleen om brandgevaar, maar ook om het risico op menselijk letsel. USB-adapters die niet deugdelijk zijn, kunnen ervoor zorgen dat de gebruiker een elektrische schok krijgt.

Een adapter heeft als taak de standaard 230V uit het stopcontact om te vormen naar 5-15V. Merkloze of versleten adapters hebben een werken minder goed en kunnen de stroom minder goed omvormen. Hierbij ontstaat het risico dat je een schok krijgt bij het gebruiken van de adapter.

De USB-stopcontacten van Schneider Electric zijn altijd geaard, waardoor het risico op een elektrische schok wordt vermeden. Zo sluit je altijd op een veilige manier jouw USB-kabeltjes aan.

Adapter met oplaadsnoertje op een gele achtergrond Adapter met oplaadsnoertje op een gele achtergrond

3. Voorkom sluipverbruik van de USB-adapters

Een-derde van alle Nederlanders haalt USB-adapters nooit uit het stopcontact als ze niet worden gebruikt. Niet alleen loop je daarmee risico op brand of andere onveilige situaties, maar hij verbruikt ook nog energie. Dit verbruik, wat je eigenlijk niet merkt, noemen we sluipverbruik. Een ongebruike oplader gebruikt ongeveer 2W per uur, wat jaarlijks neerkomt op 2 á 4 Euro. Op zich niet veel geld, maar toch zonde om weg te gooien. Zeker wanneer het om meerdere opladers in huis gaat.

Dat de adapter stroom verbruikt kan je voelen. Zelfs een ongebruikte adapter is namelijk warm. Het kan een aardig vervelend zijn om de hele tijd te checken of je adapters uit het stopcontact zijn gehaald. Een inbouw USB-contactdoos of USB-stopcontact zijn slimme oplossingen die sluipgebruik voorkomen. Deze verbruiken nagenoeg geen stroom als ze niet gebruikt worden. En bovendien zijn deze opties ook een stuk veiliger dan losse adapters.

4. Maak slimmer gebruik van het aantal stopcontacten in huis

Stel je voor: bij het hoofdeind van je bed zit slechts één stopcontact. Dan is het opladen van je smartphone knap lastig als je ook nog een nachtlampje hebt aangesloten. De hele boel verbouwen om een dubbel stopcontact aan te leggen is een flinke klus. Maar een stopcontact met twee ingebouwde USB-aansluitingen vergroot de mogelijkheden aanzienlijk.

Daarmee laad je zonder zorgen je telefoon en je tablet op in de USB-poorten, terwijl je het nachtlampje gewoon kunt laten branden! En dat alles in een modern en stijlvol jasje, prachtig geïntegreerd met het overige schakelmateriaal in huis. Ook heeft Schneider Electric inbouw USB-opladers waarmee één of twee apparaten in zeer hoog tempo opgeladen kunnen worden.

5. Verleng de levensduur van je devices voor overbelasting te voorkomen

Een USB-adapter is niet een heel slim apparaat. De meeste USB-adapters trekken energie als er een telefoon of andere apparaat is aangesloten om op te laden. Dat betekent dat er ook nog stroom wordt gebruikt als de batterij van je smartphone of tablet al op 100% staat. Dit sluipverbruik is één van de nadelen, maar daarnaast heeft het ook effect op de accu van je device.

Het apparaat dat je hebt aangesloten kan hier namelijk niet zo goed tegen. In principe wordt de accu overbelast en daarvan gaat de levensduur helaas achteruit. Je kan dat ook merken aan het feit dat je apparaat behoorlijk warm kan worden. De slimme inbouw USB-opladers van Schneider Electric herkennen het wanneer er overbelasting plaatsvindt. Het vermogen en de stroom worden door de laders automatisch aangepast aan het op te laden apparaat.

De USB-oplader beschermt tegen elektronische overbelasting en temperatuurbeveiliging voor een verbeterde veiligheid. Daarmee wordt de levensduur van je device verlengd en verbruik je bovendien minder sluipstroom.

6. Nooit meer op zoek naar een adapter als je snel wilt opladen

Tegenwoordig worden onze stroomaansluitingen steeds vaker gebruikt voor het opladen van smartphones, tablets, draadloze koptelefoons of oordopjes. Stuk voor stuk producten die gebruik maken van een USB-kabel om op te laden. Ook heb je altijd een adapter nodig om jouw apparaten te kunnen opladen.

Met een USB-contactdoos kies je voor een stijlvolle oplossing, waarbij de USB-aansluiting direct in de muur zit. Hierdoor heb je nooit meer last van slingerende adapters in huis. En heb je alleen maar een kabeltje nodig om al je apparaten op te laden. Met de juiste oplaadpunten in huis kun je vaarwel zeggen tegen al je oude en rondslingerende adapters.

Drie stijlvolle en veilige alternatieven voor USB-adapters

1. Merten USB-Stopcontacten - Creëer maximale flexibiliteit als je weinig plek hebt voor extra stopcontacten.

2. Merten High-power USB-Opladers - Zeer veilige en snelle oplaadpunten tot maar liefst 65W (USB Type C).

3. Unica Bureaustopcontacten - Minder kabels en adapters op iedere (thuis)werkplek.