Led-Dimmer Merten D-Life Header Ambiance Picture

In veel woningen vind je dimmers die zijn gemaakt voor gloeilampen of halogeenlampen. Maar tegenwoordig komt led-verlichting een stuk vaker voor. Wil je led-lampen dimmen dan heb je daarvoor een specifieke led-dimmer nodig. Het dimmen van led-lampen is iets gecompliceerder dan het dimmen van gloei- of halogeenlampen. In dit artikel lees je waar je op moet letten voor een probleemloze led-dimmer.

Is led-verlichting dimbaar? 

Veel mensen vragen zich af of led-verlichting überhaupt wel dimbaar is, en het antwoord daarop is simpel: Ja, led-verlichting is dimbaar. Er zijn een paar dingen waar je op moet letten. Bijvoorbeeld of je wel de juiste led-lampen hebt. Niet alle led-lampen kunnen gedimd worden. Daarnaast heb je ook een passende led-dimmer nodig. En uiteraard moet de led-dimmer overweg kunnen met jouw led-lampen.

Led-Dimmer Merten Odace Systeem Design Systeem M Led-Dimmer Merten Odace Systeem Design Systeem M

Waarom heb ik een led-dimmer nodig?

Kan mijn led-verlichting niet met een gewone dimmer worden gebruikt? In de meeste gevallen is dat niet mogelijk. Bestaande dimmers zijn bedoeld voor halogeen- of gloeilampen en hebben vaak een minimum vermogen van bijvoorbeeld 50 watt. Omdat led-lampen een veel lager wattage hebben, is de kans klein dat het vermogen minimale wattage van de dimmer haalt. Dit kan ervoor zorgen dat de dimmer in de war raakt en de lampen gaan knipperen of oververhit raken. Daarom is het belangrijk dat je kiest voor een specifieke dimmer voor led-verlichting. 

Led-Dimmer Merten Odace Systeem M Systeem Design Led-Dimmer Merten Odace Systeem M Systeem Design

Ook voor led-dimmers geldt: Goedkoop is vaak duurkoop

Op het internet of in de bouwmarkt kun je allerlei soorten led-dimmers vinden. Sommige daarvan zijn spotgoedkoop, maar ze kunnen ook wat duurder zijn. Voor veel soorten dimmers, en zeker voor led-dimmers geldt: Goedkoop is vaak duurkoop. Het laatste wat je wilt is dat de led-verlichting knippert of de dimmer gaat zoemen. Door te kiezen voor een hoge kwaliteit led-dimmer worden deze risico’s beperkt.

De led-dimmer die niet knippert of zoemt

Schneider Electric heeft de led-dimmer waar je verder geen omkijken naar hebt. Wanneer je de juiste led-lampen aansluit op deze led-dimmer ben je verzekerd van een volkomen egale lichtbundel. Ook is de universele led-dimmer van Schneider Electric volledig traploos instelbaar. Zelfs op de laagste stand gaat de verlichting niet knipperen. Ook is de led-dimmer van Schneider Electric volledig geruisloos. Je hebt dus geen last van irritant gezoem uit de dimmermodule.

Merten Led-Dimmer MTN5134-0000 Draaiknop Dimmer Merten Led-Dimmer MTN5134-0000 Draaiknop Dimmer

De led-dimmer die automatisch lichtwaarde herkent

De universele led-dimmer van Schneider Electric is uitgerust met lichtwaardeherkenning. Dat betekent dat de dimmer herkent welk type verlichting is aangesloten en daar automatisch de stroomsterkte op aanpast. Je kunt dit ook handmatig instellen. Het maximaal belastbare vermogen van de dimmer is afhankelijk van het soort verlichting en het aantal lampen dat je wilt dimmen.

Wanneer je meerdere lampen wilt dimmen met dezelfde dimmer, dan bereken je het gecombineerde vermogen. Houd rekening met het minimaal en maximaal belastbare vermogen van de dimmer. Bekijk hieronder het overzicht van het belastbare vermogen per type verlichting.

Welke led-lampen kan ik dimmen met de Schneider Electric led-dimmer?

Het is belangrijk dat je ook de juiste led-lampen kiest om te dimmen. Niet alle led-lampen zijn namelijk geschikt om gedimd te worden. Hieronder lees je een overzicht van alle lampen die gedimd kunnen worden met de Schneider Electric led-dimmer:

 

  • Led-lampen RL (4 - 40W)
  • Led-lampen RC (4 - 200W)
  • Gloeilampen 230V (4 - 400W)
  • Halogeenlampen 230V (4 - 400W)
  • Halogeenlampen 12V - gewikkelde trafo (4 - 400W)
  • Halogeenlampen 12V - elektronische trafo (4 - 400W)

 

Draaiknop Led-Dimmer Odace Aluminium Draaiknop Led-Dimmer Odace Aluminium

Naast led-lampen is het ook mogelijk om met deze universele led-dimmer gloeilampen en halogeenlampen te bedienen. Let er bij ieder type lichtbron op dat het belastbare vermogen tussen de aangegeven wattages valt. Anders kan de lamp alsnog oververhit raken of gaan knipperen.

Led-dimmer voor fase-aansnijding en fase-afsnijding

Zoals je ziet is de led-dimmer van Schneider Electric geschikt voor zowel het dimmen van RL als RC led-lampen. Dat betekent dat hij zowel geschikt is voor schakelingen met fase-aansnijding (RL) als fase-afsnijding (RC). Deze twee manieren van schakelen hebben een andere werking, waardoor er verschillende soorten lampen voor nodig zijn. Fase-afsnijding is daarbij het meest energiezuinig, aangezien hierbij de gebruikte stroom wordt beperkt wanneer de lamp wordt gedimd. Het is wel belangrijk dat je daarvoor de juiste led-lampen monteert.

Smart Led-Dimmer Merten Dimmerkit Smart Led-Dimmer Merten Dimmerkit

De beste smart led-dimmer

Led-dimmers zijn er in een variant die je alleen met een draaiknop kunt bedienen, maar je hebt ook slimme versies van de dimmer. Naast de reguliere bediening is het ook mogelijk om de dimmer met je smartphone te bedienen. Ook kun je met de smart led-dimmer scenes instellen voor automatische in- of uitschakeling. En wil je meerdere slimme dimmers monteren? Dan kan je deze eenvoudig vanuit dezelfde intuïtieve app aansturen! De smart led-dimmer is zelf samen te stellen maar hij is ook verkrijgbaar in een kant-en-klare set voor een aantrekkelijke prijs.

Slimme led-dimmer getest door blogger Interiorjunkie

Blogger Elisah van Interiorjunkie.com is altijd op zoek naar de laatste trends op het gebied van wonen. We vroegen haar om onze Bluetooth led-dimmerkit te testen en te beoordelen. Ze schreef twee blogs over onze dimmerkit waarin ze uitgebreid beschrijft wat haar bevindingen zijn. Waar Elisah direct heel blij mee was, is dat ze haar verlichting niet hoeft te vervangen als ze de slimme led-dimmer installeert. De bluetooth-functionaliteit zit in de sokkel, en niet in de lamp zelf. Je kunt dus je huidige gloei-, halogeen- of ledlampen gewoon behouden. Je hoeft ze niet te vervangen door dure ‘slimme’ lampen. Lees hier al haar bevindingen. 

Led Dimmerkit  Merten D-Life Lotuswit Interior Junkie Led Dimmerkit  Merten D-Life Lotuswit Interior Junkie

“Ook in dit huis geldt: Zelfs de meest functionele apparaten moeten er mooi uit zien dus ook slimme verlichting. Ook al kan het nog zo goed werken, als het niet mooi is, komt het ook zeker mijn huis niet in.”

Elisah Jacobs van Interiorjunkie.com

Led-dimmer in mooi design

De universele led-dimmer van Schneider Electric is een sokkel die behoort tot het assortiment van de QuickFlex sokkels. Daardoor is deze led-dimmer, net als alle andere QuickFlex sokkels, eenvoudig te monteren en installeren. Wil je de universele led-dimmer volledig in lijn hebben met je overige schakelmateriaal? Dat kan! De sokkels zijn namelijk te combineren met alle draaiknoppen en afdekramen uit het Systeem M- en Systeem Design-assortiment van Schneider Electric. Ook in de ronde Odace-reeks zijn led-dimmers verkrijgbaar. Hierbij is de draaiknop al voorgemonteerd op de sokkel. Je hoeft dus alleen een passend afdekraam uit te kiezen.  

Draaiknop Led-Dimmer Merten Systeem M Antraciet Draaiknop Led-Dimmer Merten Systeem M Antraciet
Draaiknop Led-Dimmer Merten Systeem M Antraciet
Draaiknop Led-Dimmer Merten Systeem Design Nikkel Metallic Draaiknop Led-Dimmer Merten Systeem Design Nikkel Metallic
Draaiknop Led-Dimmer Merten Systeem Design Nikkel Metallic
Draaiknop Led-Dimmer Odace Wit Draaiknop Led-Dimmer Odace Wit
Draaiknop Led-Dimmer Odace Wit

Eenvoudig een led-dimmer samenstellen

Wil je naast de led-dimmer ook nog ander schakelmateriaal samenstellen? Met de handige schakelmateriaal keuzehulp stel je eenvoudig de mooiste sets schakelmateriaal inclusief led-dimmer samen. Probeer hem direct!

Stel eenvoudig sets samen

Met de keuzehulp schakelmateriaal