Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Zo maak je de perfecte UTP-aansluiting in de muur!

Valt je Teams weer uit tijdens een belangrijke meeting? Of hapert Lord of the Rings voor de zoveelste keer terwijl je deze aan het streamen bent? Niets is zo vervelend als een instabiele internetverbinding in huis. Gelukkig kan je vrij eenvoudig kiezen voor een stabielere en meer betrouwbare verbinding.
Meer betrouwbaarheid met een UTP-aansluiting
Dit doe je namelijk door jouw netwerkapparaten direct met een internetkabel op je router of modem aan te sluiten. Hierbij kan je denken aan apparaten zoals je computer, mediabox, gameconsole of smart-televisie. Wil je deze internetkabel mooi wegwerken in de muur, dan heb je daar een speciaal aansluitpunt voor nodig. In dit artikel helpen we jou met het maken van de beste keuze voor je RJ45 of UTP-aansluiting.
Wanneer het over internetaansluitingen gaat, kom je niet om het technische taalgebruik heen. Ook worden er regelmatig afkortingen gebruikt die wellicht onbekend zijn voor je. Het is wel handig als je de termen begrijpt. Gelukkig worden alle veelgehoorde afkortingen over dit onderwerp uitgebreid toegelicht in dit artikel.




RJ45-kabel, internetkabel of ethernetkabel
Als eerste RJ45. Dit is feitelijk het type stekker dat gebruikt wordt om een internetkabel mee aan te sluiten. Een internetkabel wordt daarom ook wel een RJ45-kabel of een ethernetkabel genoemd. Maar eigenlijk is dat dus allemaal hetzelfde. De aansluiting in de muur wordt om die reden ook een internetaansluiting of RJ45-aansluiting genoemd. Ook de benaming UTP-aansluiting kan je tegenkomen. Deze slaat op het type internetkabel dat wordt gebruikt, maar daarover lees je hieronder meer.
Vaak zie je bij het type ethernetkabel een categorie staan, en een afkorting (UTP en STP). Hieronder leggen we uit wat de verschillen zijn tussen deze categorieën en het verschil tussen UTP en STP. Maar we beginnen eerst met de categorieën.
Welke categorie internetkabel heb ik nodig?
De categorie internetkabel en contactdoos die je kiest zeggen iets over de snelheid van data, en de hoeveelheid data die er tegelijkertijd doorheen kan. Dit laatste wordt ook wel de bandbreedte genoemd. De internetsnelheid wordt aangeduid in Megabits per seconde (Mbit/s) en de bandbreedte wordt aangeduid in Megahertz (MHz). Er zijn verschillende soorten kabels die een andere internetsnelheid of bandbreedte hebben.
Categorie internetkabel |
Internetsnelheid |
Bandbreedte |
CAT5 |
100 Mbit/s |
100 Mhz |
CAT5E |
1000 Mbit/s |
100 Mhz |
CAT6 |
1000 Mbit/s |
250 Mhz |
CAT6A |
10000 Mbit/s |
500 Mhz |
Zoals je in het overzicht hierboven ziet, nemen de internetsnelheid en de bandbreedte toe als je een netwerkkabel uit een hogere categorie kiest. Vanaf een CAT5E internetkabel kan er meer dan 1000 Mbit per seconde door de kabel. 1000 Mbit wordt ook wel een Gigabit of Gbit genoemd. Dit staat gelijk aan een snelheid van 125 MB per seconde.


UTP-aansluiting voor Gigabit-netwerken
Sokkels die in categorie CAT5E of hoger vallen, zijn dus geschikt voor Gigabit-netwerken. Deze snelle netwerken zorgen voor een razendsnelle downloadsnelheid, zodat je direct grote hoeveelheden data tegelijk kan binnenhalen. Vanaf CAT6 neemt niet alleen de internetsnelheid toe, maar ook de bandbreedte, waardoor je probleemloos nog grotere hoeveelheden data kan downloaden. De toegenomen bandbreedte vertaalt zich terug in de hoeveelheid data die de internetkabel, maar ook de aansluiting kan verwerken. Kies daarom altijd een aansluiting die qua categorie overeenkomt met de kabel.
De internetaansluiting die past bij jouw situatie
In principe is een CAT 5E al voldoende voor gebruikelijke werkzaamheden, zoals thuiswerken of een film kijken. Toch kan het in sommige gevallen verstandig zijn om voor een CAT6 of CAT6A-aansluiting te kiezen. Niet alleen wanneer je vaak online gamet of hoge resolutie films wilt streamen, maar ook wanneer je met meerdere mensen in je huishouden gebruik maakt van dezelfde internetaansluiting. Deze kan de netwerkaansluiting of bandbreedte behoorlijk belasten, waardoor een hogere categorie uitkomst biedt.
Wat is het verschil tussen UTP en STP?
Een aanduiding die je ook vaak tegenkomt is UTP of STP. Dit zegt iets over het type internetkabel. UTP staat voor Unshielded Twisted Pair. Dit houdt in dat het een niet-afgeschermde netwerkkabel is. STP staat voor Shielded Twisted Pair, wat betekent dat het een afgeschermde netwerkkabel betreft.


De voordelen van een STP-kabel
Woon of werk je in een omgeving waar de signalen eenvoudig verstoord kunnen worden, dan is het raadzaam te kiezen voor een STP-internetkabel. Elektromagnetische signalen of verstoringen kunnen grote impact hebben op de stabiliteit van je netwerk. Door te kiezen voor een STP-kabel worden deze interferenties voorkomen, en kun je zorgeloos gebruik maken van je betrouwbare netwerk.
Een afgeschermde kabel voor een beschermde verbinding
Deze verstoringen kunnen optreden als de internetkabel bijvoorbeeld vlak langs een kabel met een ander signaal loopt. Bijvoorbeeld als de ethernetkabel door dezelfde buis loopt als een stroomkabel of een antennekabel. Is dit het geval, dan kun je met een STP-kabel jouw internetverbinding beschermen.
Wanneer je kiest voor een UTP- of een STP-kabel is het belangrijk dat je deze ook goed kunt bevestigen op de aansluiting in de muur. Daarom kies je op basis van de kabel voor een UTP-contactdoos of een STP-contactdoos. Heb je je keuze gemaakt? Dan is het tijd om jouw internetaansluiting te monteren. Hoe dat moet leggen we stap voor stap uit.
STP- of UTP-aansluiting monteren
Wanneer je een UTP/STP-aansluitpunt in huis wil maken, is het essentieel dat er ook een netwerkkabel naartoe loopt. In sommige gevallen is deze al aanwezig van de vorige contactdoos die op de muur zat. In dat geval hoef je alleen de aansluiting te vervangen. Als dat niet het geval is, dan zal de internetkabel nog getrokken moeten worden. Voor de complete installatie van een internetaansluiting heb je een aantal attributen nodig. We hebben alvast een boodschappenlijstje voor je gemaakt.


Dit heb je nodig om een UTP-aansluitpunt te maken
- Buizen in de muur
- Trekveer
- Geschikte internetkabel
- LSA montagetang (punch down tool of impact tool) of een kleine combinatietang
- Kruiskopschroevendraaier
- Sokkel voor internetaansluiting
- Inzetstuk voor een internetaansluiting
- Afdekraam passend bij het inzetstuk
Stap 1
De eerste stap is het aanleggen van de juiste buizen in de muur. Deze moeten in de muur worden gefreesd zodat ze keurig zijn weggewerkt. Zorg dat je de buizen aanlegt vanaf de plek waar je modem of router staat tot het punt waar je de aansluiting in de muur wilt hebben. Kies de plek van de aansluiting zorgvuldig.
Stap 2
Is het aanleggen van de buizen gelukt, dan is de volgende stap het aanleggen van de internetkabel. Daarvoor heb je een zogeheten trekveer nodig. Deze kan je eenvoudig online kopen in verschillende lengtes. Een trekveer is een lange dunne veer die gebruikt wordt om kabels door een buis te trekken. Deze kan worden gebruikt voor UTP-kabels, maar uiteraard ook voor andere draden die getrokken moeten worden, zoals elektriciteitsdraden.
Stap 3
Is er een buis waarvan je niet precies weet waar deze uitkomt? Dan kan je de trekveer gebruiken om dit te controleren. Heb je de juiste buis gevonden, trek dan met de trekveer je internetkabel door de buis heen. Als het goed is loopt de UTP-kabel nu van de plek van de modem of router, naar de plek waar de UTP-aansluiting moet komen.




Stap 4
Plug nu de internetkabel in de modem of router, en monteer de UTP- of STP-kabel aan de andere kant in de sokkel van de contactdoos. Dankzij het slimme Actassi systeem van Schneider Electric is dat erg intuïtief en eenvoudig. Het beste kan je hiervoor een LSA montagetang gebruiken, maar met een kleine combinatietang lukt het wellicht ook. Deze tang is speciaal geschikt voor het bevestigen van netwerkkabels en is ook makkelijk online te vinden.
Stap 5
Met een kruiskopschroevendraaier kan de sokkel in de muur worden gemonteerd. Hierop klik je simpelweg het inzetstuk en het afdekraam vast. Je UTP-aansluiting is nu klaar en je kunt hem gebruiken om jouw favoriete apparaten te bedraden!


Complete set internetaansluiting
Een aantal onderdelen die je nodig hebt voor het aanleggen van een internetaansluiting zijn de sokkel (contactdoos), het inzetstuk en het afdekraam. Deze vormen een set waarbij het belangrijk is dat je de juiste componenten bij elkaar selecteert. Zo zijn er verschillende sokkels verkrijgbaar, maar ook verschillende inzetstukken. De inzetstukken hebben vaak één of meerdere afdekramen waarmee deze gecombineerd kan worden. Deze zijn verkrijgbaar in verschillende stijlen en kleuren.


Enkelvoudige of dubbelvoudige internetaansluiting
Bij Schneider Electric kan je bovendien kiezen voor een enkelvoudige of een dubbelvoudige UTP-aansluiting. Een dubbelvoudige past in een enkele inbouwdoos, en kan ook met een enkelvoudig afdekraam worden afgewerkt. Als je kiest voor een dubbelvoudige aansluiting, houd er dan ook rekening mee dat er twee kabels getrokken moeten worden.




De beste bescherming van je RJ45-contactdoos
Een UTP-aansluitpunt is behoorlijk kwetsbaar voor verstoringen. De aansluiting bevat veel kleine openingen die vatbaar zijn voor het vangen van stof of kruimels. Daarom zijn alle RJ45 inzetstukken van Schneider Electric uitgerust met een handige stofschuif. Gebruik je de aansluiting niet, dan weet je zeker dat er geen stof in de kwetsbare UTP-poort komt. Dat is een fijne gedachte.
UTP-aansluiting set maken met de keuzehulp
Op de productpagina’s van de componenten vind je altijd de andere producten waarmee het betreffende component te combineren is. Vind je het moeilijk om een set samen te stellen? Neem dan eens een kijkje bij onze handige keuzehulp! Hiermee stel je eenvoudig en snel een complete set samen met jouw UTP-aansluiting, maar ook met andere functies.