Merten M-Smart Polarwit Serieschakelaar MTN3115-0000

Schneider Electric heeft in haar assortiment verschillende soorten serieschakelaars. In deze blog leggen we je stap voor stap uit hoe je de Merten Serieschakelaar op een correcte manier aansluit. Deze handleiding geldt voor de volgende producten:

Wat is een serieschakelaar?

De serieschakelaar maakt het in- en uitschakelen van twee lichtpunten vanuit één plaats mogelijk. Feitelijk bestaat een serieschakelaar dan ook uit twee losse schakelaars, maar dan gemonteerd in één behuizing. Je gebruikt een serieschakelaar om een serieschakeling te maken. Ook is de serieschakelaar beschikbaar als variant met oriëntatieverlichting. Dit led-element in de schakelaar brandt als de schakelaars uitgeschakeld zijn. Daardoor kan je de lichtschakelaar eenvoudig vinden op donkere plaatsen, bijvoorbeeld op het toilet of op de gang.

Kies jouw stijl en kleur serieschakelaar

De Merten serieschakelaar is onderdeel van de lijn Merten QuickFlex sokkels, en bieden daarmee vele voordelen. Zo biedt deze het beste installatiegemak, slimme functies voor het aansluiten, een torenhoge kwaliteit en de flexibiliteit om je eigen stijl en kleuren te kiezen. De Merten serieschakelaar (met oriëntatieverlichting) kan worden afgedekt met de inzetstukken en afdekramen van Merten Systeem M en Merten Systeem Design.

Welke bedrading voor het aansluiten van een serieschakelaar? 

Voor het aansluiten van een serieschakelaar heb je altijd een bruine (fase)draad en twee zwarte (schakel)draden nodig. Op de plek waar je de serieschakelaar gaat inbouwen, zorg je dus dat deze kabels uit de inbouwdoos tevoorschijn komen. De zwarte schakeldraden gaan beiden naar de afzonderlijke lampen die je wilt bedienen. De bruine fasedraad wordt gebruikt voor de stroomtoevoer vanuit je groepenkast. 

Hoe ziet het aansluitschema van een serieschakelaar eruit?

Merten Serieschakelaar aansluitschema MTN3115-0000 Merten Serieschakelaar aansluitschema MTN3115-0000

Wat heb ik nodig om een serieschakelaar aan te sluiten? 

  • Een complete Merten serieschakelaar, deze bestaat uit een sokkel, een bedieningselement (dubbele wip) en een afdekraam.
  • Een spanningszoeker
  • Een striptang
  • Twee kleine schroeven
  • Een waterpas

Direct 5% korting op de mooiste serieschakelaars

Ben je op zoek naar een mooie serieschakelaar voor in jouw woning? Schneider Electric biedt veel keuze in kleuren, stijlen en materialen. De Merten serieschakelaars van Schneider Electric zijn ook als complete set verkrijgbaar. Daarmee krijg je direct 5% korting op alle componenten in de set!

Serieschakelaar Merten M-Pure Decor MTN3115-0000 Serieschakelaar Merten M-Pure Decor MTN3115-0000

Serieschakelaar aansluiten: Stap 1

Als je met elektra aan de slag gaat, is veiligheid het belangrijkste aspect. Daarom moet je altijd eerst de spanning van het stroomcircuit halen voordat je echt aan de slag kunt. Je doet dit door de betreffende installatieautomaat (groep) in de groepenkast uit te schakelen. Weet je niet op welke groep de schakelaar is aangesloten? Zet dan de hoofdschakelaar uit. Controleer altijd met een spanningszoeker om er zeker van te zijn dat het circuit echt spanningsvrij is. Staat er geen spanning meer op? Dan kan je veilig aan het werk!

Serieschakelaar aansluiten: Stap 2

Zorg dat alle draden zijn gestript op 1 centimeter (10 mm). Bekijk je de sokkel van de voorzijde, sluit dan de bruine draad aan linksboven in de sokkel (L). Je klemt deze draad vast door de rode veerklem in te drukken als je de draad erin steekt.

Serieschakelaar aansluiten: Stap 3

Vervolgens sluit je de twee zwarte draden aan. Een daarvan gaat naar linksonder in de sokkel (1) en de andere rechtsboven in de sokkel (2). Deze aansluitpunten zijn voorzien van witte veerklemmen.

Als je de draden juist hebt aangesloten, ziet de achterzijde van de serieschakelaar er nu zo uit. 

Serieschakelaar Merten MTN3115-0000 Aansluiten bedrading achterkant Serieschakelaar Merten MTN3115-0000 Aansluiten bedrading achterkant

De voorzijde van de serieschakelaar ziet er als volgt uit. De bedrading zit aan de achterzijde van de metalen grondplaat.

Serieschakelaar Merten MTN3115-0000 Aansluiten bedrading voorkant Serieschakelaar Merten MTN3115-0000 Aansluiten bedrading voorkant

Zitten de draden niet goed, of heb je ze te ver of te weinig gestript, druk dan de veerklem in om de draad los te halen zonder deze te beschadigen.

Serieschakelaar aansluiten: Stap 4

Als alle draden juist zijn aangesloten, kan je de sokkel terug in de inbouwdoos duwen. Met behulp van de openingen aan de zijkant, kan je de schakelaar stellen. Door een waterpas te gebruiken plaats je de serieschakelaar keurig horizontaal. Monteer hem stevig door de sokkel met twee kleine schroeven goed vast te draaien.

Serieschakelaar aansluiten: Stap 5

De laatste stap is het keurig afdekken van de sokkel. Houd daarvoor het afdekraam met één hand vast en klik met de andere hand de dubbele wip vast in de sokkel. De metalen klemmetjes druk je aan in de daarvoor bestemde opening. Nu zitten zowel het afdekraam als de dubbele wip vast aan de sokkel en is deze schakelaar klaar voor gebruik.

Vergeet niet de betreffende installatieautomaat (groep) in de groepenkast weer in te schakelen. Als het goed is, kun je nu beide lampen afzonderlijk bedienen met de Schneider Electric serieschakelaar.

Installateur installeert Merten serieschakelaar Installateur installeert Merten serieschakelaar

We wensen je veel plezier met je Schneider Electric serieschakelaar!

Stel eenvoudig sets samen

Met de keuzehulp schakelmateriaal