Man in design interieur met zwart schakelmateriaal

Vroeger was het schakelmateriaal in je woning iets puur functioneels. Je wilde een stopcontact of lichtschakelaar hebben, dus dan legde je dat aan. Tegenwoordig is het design van het schakelmateriaal minstens net zo belangrijk als de functionaliteit ervan. Door te kiezen voor stijlvol, eigenzinnig of juist stoer schakelmateriaal geef je echt de finishing touch aan je interieur. Niet voor niets dat zwart en antraciet schakelmateriaal aan een enorme opmars bezig zijn. In dit artikel lees je alles over deze trend.

Meer kleuren wit

Zoals gezegd, vroeger legde je schakelmateriaal alleen voor de functionaliteit aan. En omdat de muren veelal wit waren, volstond het altijd om wit schakelmateriaal te hebben. Dan viel het schakelmateriaal in ieder geval niet zo op. Een van de eerste trends binnen het schakelmateriaal was een variatie op wittinten. Wit werd crème-wit en er kwamen diverse varianten op de markt die puurder wit waren.

Zwart schakelmateriaal geeft een moderne aan ieder ieterieur Zwart schakelmateriaal geeft een moderne aan ieder ieterieur

Zwart schakelmateriaal als stijlicoon

Tegenwoordig is schakelmateriaal niet alleen functioneel maar vormt een belangrijk onderdeel binnen de stijl en uitstraling van het interieur. De behoefte aan schakelmateriaal als opvallend stijlicoon aan de muur is gegroeid. Naast het gebruik van mooiere materialen is ook het spectrum aan beschikbare kleuren enorm toegenomen. Het meest aan populariteit wint donker schakelmateriaal dat is uitgevoerd in het zwart of antraciet.

Zwart en antraciet is de trend

Antraciet schakelmateriaal van Schneider Electric is zo donker dat het dicht in de buurt van zwart schakelmateriaal komt. Het schakelmateriaal is bovendien afgewerkt in een prachtige matte finish. Zo geef je met antraciet schakelmateriaal een compleet andere uitstraling aan je interieur. Het kan bijvoorbeeld heel opvallend zijn wanneer het op een lichte muur wordt gebruikt. Maar op een donkere muur kan het juist heel discreet en stijlvol staan. Afhankelijk van de stijl van je interieur creëer je met antraciet of zwart schakelmateriaal een luxe en moderne look, of juist een stoere industriële look.

Zwart schakelmateriaal in een mooi interieur met een groene muur Zwart schakelmateriaal in een mooi interieur met een groene muur
Zwart schakelmateriaal is een van de grootste trend van dit moment Zwart schakelmateriaal is een van de grootste trend van dit moment
Zwart schakelmateriaal is een van de grootste trends van dit moment

D-Life Kunststof Antraciet

D-Life Kunststof Antraciet is een prachtige lijn afdekramen die je woning een verzorgde en stijlvolle uitstraling geven. De afdekramen van D-Life zijn te herkennen aan het ontbreken van een centraal brugdeel, waardoor de inzetstukken direct tegen elkaar aan zitten. Deze inzetstukken meten 71mm x 71mm en zijn daarmee een stukje groter dan normaal. Uitgevoerd in kunststof antraciet zorgen ze voor een fraaie uitstraling in al je leefruimtes.

M-Pure Kunststof Antraciet

De kunststof antraciet afdekramen van M-Pure lijken erg op de afdekramen van M-Smart Kunststof Antraciet. M-Pure onderscheidt zich hiervan met zijn strakke hoeken en een kleine opstaande rand. In combinatie met de mat antraciet afwerking zorgt dat voor een moderne uitstraling. Ook M-Pure afdekramen zijn te combineren met de (antraciet) inzetstukken van Systeem M, met een afmeting van 55mm x 55mm.

D-Life Steen Antraciet

Naast kunststof afdekramen is er ook een hoop te experimenteren met andere materialen. Bijvoorbeeld met leisteen, dat van nature een donkergrijze look heeft. De steen antraciet afdekramen van D-Life zijn altijd uit één stuk leisteen vormgegeven. Hiermee creëer je een stoere en industriële look in je woning. De inzetstukken van D-Life zijn te herkennen aan het grote oppervlak van 71mm x 71mm. Bij het afdekraam ontbreekt daarom het centrale brugdeel.

D-Life Glas Zwart

Met de zwart glazen afdekramen van D-Life creëer je een ongekend luxe uitstraling in je woonruimte. Het glossy glasoppervlak straalt pure elegantie uit. Samen met de antraciet kunststof inzetstukken is dit gegarandeerd een aanwinst voor een hoogwaardig interieur. Ook hier geldt, de inzetstukken van D-Life zijn te herkennen aan het grote oppervlak van 71mm x 71mm. Bij het afdekraam ontbreekt het centrale brugdeel, wat zorgt voor een extra elegante uitstraling.

Wil je meer lezen over de verschillende series voor inbouwschakelmateriaal? Bekijk dan deze blog: Welk schakelmateriaal past bij mij? Of gebruik de handige keuzehulp. Ook daarmee stel je eenvoudig de mooiste sets antraciet en zwart schakelmateriaal samen!

Stel eenvoudig sets samen

Met de keuzehulp schakelmateriaal

Eenvoudig wisselen van stijl

Wil je graag van stijl wisselen zonder al te serieus te moeten klussen? Dan zijn de innovatieve QuickFlex sokkels van Schneider Electric een mooie uitkomst. Op deze universele sokkels kun je al het schakelmateriaal van Merten (Systeem D en Systeem M) eenvoudig monteren. Hierdoor kan je relatief voordelig van stijl wisselen zonder dat je alle sokkels moet vervangen.

Mureva Styl: Antraciet opbouwschakelmateriaal

Ook het schakelmateriaal van Mureva Styl is in stijlvol antraciet uitgevoerd. Zo creëer je in de tuin, schuur of garage dezelfde luxe en stoere uitstraling als binnenhuis. Mureva Styl is een elegante en solide serie compleet opbouwschakelmateriaal die is ontworpen voor buitengebruik. De serie is voorzien van een robuust ontwerp en een afgerond design die een moderne stijl combineert met een maximale degelijkheid.

Zwarte wisselschakelaar van Schneider Electric Zwarte wisselschakelaar van Schneider Electric
Zwarte wisselschakelaar van Schneider Electric

M-Smart Kunststof Antraciet

Ook de populaire M-Smart afdekramen zijn verkrijgbaar in prachtig mat antraciet. De afdekramen van M-Smart zijn tijdloos, functioneel en eenvoudig vormgegeven. Je herkent ze aan de afgeronde hoeken en de vlakke voorzijde. M-Smart afdekramen bewijzen dat een hoge kwaliteit donker schakelmateriaal helemaal niet kostbaar hoeft te zijn. De afdekramen zijn te combineren met de (antraciet) inzetstukken van Systeem M, met een afmeting van 55mm x 55mm.