schakelmateriaal

Laden...
  1. Schakelmateriaal

    Zo maak je de perfecte UTP-aansluiting in de muur!

    Niets is zo vervelend als de Wifi die uitvalt. Bekabeld internet (UTP) zorgt voor een stabielere verbinding. Lees hier hoe je de perfecte UTP-aansluiting maakt.

    Lees meer
  2. Schakelmateriaal

    Mureva Styl: De mooiste buitenstopcontacten en schakelaars

    De stijlvolle reeks buitenschakelmateriaal van Mureva Styl is uitgebreid met een groot aantal modulaire componenten. Ontdek alle voordelen! 

    Lees meer
  3. Schakelmateriaal

    Hoe moet ik een buitenstopcontact aanleggen?

    Het aanleggen van buitenstopcontacten werkt net even anders dan het monteren van stopcontacten binnen. In dit artikel leggen we stap voor stap uit hoe je buitenstopcontacten plaatst.

    Lees meer
  4. Schakelmateriaal

    De trends in schakelmateriaal van 2021

    Scandinavisch design, thuiskantoor, ambient vintage, duurzaam, aardse bruintinten, hygiëne, buitenwoonkamer en antraciet. Het schakelmateriaal van Schneider Electric voldoet volledig aan de acht woontrends van 2021.

    Lees meer
  5. Schakelmateriaal

    Zo kies je eenvoudig voor de beste led-dimmer

    Ben je op zoek naar een probleemloze led-dimmer die niet knippert of zoemt? Dan zit je goed met de hoogwaardige universele led-dimmer van Schneider Electric.

    Lees meer
  6. Schakelmateriaal

    Antibacterieel schakelmateriaal: de nieuwe hygiënenorm voor kantoren, horeca en openbare gebouwen

    Veel bedrijven nemen extra hygiënemaatregelen en schakelen over naar antibacterieel schakelmateriaal van Schneider Electric Actief Wit.

    Lees meer
  7. Schakelmateriaal

    Vijf tips voor de beste spatwaterdichte buitenstopcontacten

    Bij buitenstopcontacten moet je op iets andere dingen letten dan bij stopcontacten voor binnen. In dit artikel vind je vijf tips voor de beste spatwaterdichte buitenstopcontacten.

    Lees meer
  8. Schakelmateriaal

    Antibacterieel schakelmateriaal van Schneider Electric

    Schakelmateriaal is een vaak vergeten plek waar ziektekiemen zich prima thuis voelen. Om dat tegen te gaan heeft Schneider Electric antibacterieel schakelmateriaal ontwikkeld.

    Lees meer
Pagina