Keuzehulp: In drie stappen jouw schakelmateriaal samenstellen

In drie stappen jouw schakelmateriaal samenstellen

Heb je hulp nodig bij het samenstellen van je schakelmateriaal? Wij helpen je er graag bij! Met de schakelmateriaal keuzehulp van Schneider Electric stel je eenvoudig complete sets schakelmateriaal samen. Swipe, switch en vergelijk alle mogelijkheden in kleur, materiaal en functionaliteit. Met onderstaand stappenplan wordt het samenstellen van sets schakelmateriaal kinderspel.

Kies jouw stijl en kleur

Kies jouw gewenste stijl en kleur. Vierkant of rond schakelmateriaal? Antraciet of toch gewoon wit? Met een ruim aanbod aan stijlen en kleuren weet je zeker dat jouw ideale schakelmateriaal set altijd mogelijk is.

Kies de functies die je nodig hebt

Vul het afdekraam met een van de vele functies waaronder verschillende typen schakelaars, dimmers (ook voor ledverlichting), stopcontacten met USB-poorten of bewegingsmelders. De keuze is aan jou!

Voeg toe aan je winkelwagen

Met één druk op de knop voeg je al jouw sets eenvoudig toe aan je besteloverzicht. Heb je alle sets samengesteld? Klaar! Je kan nu je bestelling plaatsen.

Het maakt niet uit of je met een grote of een kleine verbouwing bezig bent. Er komt een moment dat je ook moet kiezen welk schakelmateriaal je in je woning wilt aanleggen. Wellicht kies je alleen voor een mooi nieuw design in een kleur die past bij je interieur. Of kijk je verder, naar bijvoorbeeld nieuwe functies of een beter gebruiksgemak? In alle gevallen is het noodzakelijk dat je per aansluitpunt kiest wat je daar wilt hebben.

Je kiest een serie uit die jij mooi vindt en je kiest voor een fraaie kleur. Vervolgens maak je een selectie van de functies die je nodig hebt. En zo creëer je sets schakelmateriaal die je per aansluitpunt kunt installeren. Aan beide zijden van je bed wil je misschien een lichtschakelaar en twee stopcontacten. Deze sets stel je eenvoudig samen met de schakelmateriaal keuzehulp van Schneider Electric. In drie simpele stappen kies je daarmee de mooiste sets voor jouw gerenoveerde of net gebouwde woning.  

Eenvoudig schakelmateriaal sets samenstellen

De product selector helpt eenvoudig complete sets schakelmateriaal samen te stellen. Kies een stijl, vul het raam met een breed assortiment aan functies en voeg deze eenvoudig toe aan jouw besteloverzicht. Swipe, switch en vergelijk alle mogelijkheden in kleur, materiaal en functionaliteit.

Swipe, switch en vergelijk je schakelmateriaal met de keuzehulp van de Schneider Electric Webshop Swipe, switch en vergelijk je schakelmateriaal met de keuzehulp van de Schneider Electric Webshop