The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken.Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Met deze complete kruisschakelaar van Merten Ocean Plastic hoef je zelf niks meer samen te stellen. Deze complete set bestaat uit de sokkel voor een kruisschakelaar, een enkele wip en een enkelvoudig afdekraam van M-Pure. Deze set is gemaakt van gerecycled kunststof en is uitgevoerd in de kleur matzwart. Kies je voor deze complete set, dan ontvang je direct 5% korting ten opzichte van de losse onderdelen!
Functie van de complete kruisschakelaar
Je gebruikt deze complete kruisschakelaar om één lichtpunt vanuit drie plaatsen in je woning in en uit te schakelen. Hiervoor heb je aanvullend ook twee wisselschakelaars nodig om een kruisschakeling te maken.
Merten Ocean Plastic: van visnet tot schakelmateriaal
Schneider Electric bewijst met Merten Ocean Plastic dat duurzaamheid niet ten koste hoeft te gaan van een stijlvol design. De nieuwe schakelaars en stopcontacten van M-Pure zijn uitgevoerd in elegant matzwart, maar zijn duurzaam tot op het bot. Ze zijn gemaakt met gerecycled visnetten uit de oceaan en ander gerecycled plastic. Perfect voor iedereen die waarde hecht aan een modern en milieuvriendelijk alternatief.
Voordelen en eigenschappen
Complete M-Pure kruisschakelaar uitgevoerd in de kleur matzwart
Kies voor een complete bundel en bespaar direct 5% ten opzichte van de losse componenten
Deze bundel bestaat uit een sokkel, een enkele wip en een enkelvoudig afdekraam
Merten Ocean Plastic is duurzaam schakelmateriaal gemaakt van gerecycled kunststof, uitgevoerd in stijlvol matzwart
Ideaal voor het bedienen van één lichtpunt vanuit drie plaatsen in je woning