Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Dynamic Load Controllers
Beheer piekstromen tijdens elektrisch laden
Dynamic load balancing is een techniek die wordt gebruikt om de verdeling van de belasting over verschillende systemen te optimaliseren. Daarmee zorgt de load balancer voor een goede energiebalans als je elektrische auto aan het opladen is.
-
SaleEVA1HPC1Dynamic Load Controller 1-fase - EVlink Home
- Load controller beheert piekstromen
- Geschikt voor 1-fase netwerken
- Past real time het vermogen voor het laadstation aan
- Eenvoudig lokaal status uit te lezen
Direct leverbaarNormale prijs € 144,62 Speciale prijs € 130,68 € 108,00 excl. BTW Incl. BTW -
SaleEVA1HPC3Dynamic Load Controller 3-fase - EVlink Home
- Load controller beheert piekstromen
- Geschikt voor 3-fase netwerken
- Past real time het vermogen voor het laadstation aan
- Eenvoudig lokaal status uit te lezen
Direct leverbaarNormale prijs € 153,98 Speciale prijs € 139,15 € 115,00 excl. BTW Incl. BTW
Wat is load balancing?
Load balancing is een term die we steeds vaker tegenkomen nu de elektrificatie van onze samenleving nieuwe vormen aanneemt. Je hoort de term load balancing in tal van omgevingen. Denk bijvoorbeeld aan datacenters, energienetwerken of -infrastructuur en wanneer het gaat om het opladen van elektrische voertuigen. Load balancing draait om het herstellen van de energiebalans in het elektrische systeem. Dat kan een groot systeem zijn, maar ook een klein systeem zoals je eigen thuisinstallatie. Het herstellen van deze energiebalans wordt load balancing genoemd.
Wat is het grootste voordeel van load balancing?
Een van de belangrijkste voordelen van load balancing is het verminderen van piekbelasting. Piekbelasting ontstaat wanneer diverse apparaten veel stroom gebruiken. Door de piekbelasting kan het energiesysteem overbelast raken, waardoor functies uitvallen of apparaten beschadigd raken. Niet geheel toevallig vraagt een laadpaal voor een elektrische auto veel van de elektrische installatie. Dit kan piekstromen en overbelasting tot gevolg hebben. Vandaar dat je de term load balancing vaak hoort in combinatie met elektrisch laden.
In het kort opgesomd zijn dit de voordelen van load balacing
- Voorkomt piekbelasting in het elektrische systeem
- Vermindert de uitval van (essentiële) apparaten in huis
- Verbetert de stabiliteit van het energienetwerk
- Voorkomt schade aan aangesloten apparaten
Hoe werkt dynamic load balancing?
Met dynamic load balancing wordt de energiebelasting over verschillende systemen verdeeld. Hierdoor wordt de piekbelasting verminderd. De load balancing wordt geregeld door een dynamic load controller. Het woordje dynamic (dynamisch) houdt in dat de controller afhankelijk van de gevraagde stroom, de belasting kan aanpassen. Hierdoor krijgt de laadpaal tijdelijk minder stroom en laadt je auto wat minder snel op. Een groot voordeel is dat andere apparaten die op de stroominstallatie zijn aangesloten, gewoon blijven werken. Het verminderen van piekbelasting wordt in het Engels ook wel “peak shaving” genoemd.
Hoe werkt de dynamic load controller van EVlink Home?
De dynamic load controller van Schneider Electric werkt nauwkeurig samen met de EVlink Home wallbox. Er wordt real-time data verzameld over de hoeveelheid stroom die de rest van je elektrische systeem vraagt. De load controller past daarop de hoeveelheid stroom aan die naar de elektrische auto gaat. Dit gaat helemaal automatisch en je merkt er zelf niets van. De beveiliging wordt door de installateur ingesteld door 6 maximaal toegestane stromen te kiezen tussen 16A en 50A, zodat je elektrische systeem nooit overbelast wordt.
Is de EVlink Home load controller ook te gebruiken met andere merken laadpalen?
Helaas is de dynamic load controller alleen te gebruiken in combinatie met de wallbox van EVlink Home. De communicatietaal is specifiek afgestemd op optimaal gebruik in combinatie met onze laadpaal. Het maakt echter niet uit van welk merk de componenten in je groepenkast zijn. De load balancing module kan dus zonder problemen in een groepenkast zonder componenten van Schneider Electric worden geplaatst.
Heb ik 1-fase of 3-fase load balancing nodig?
Wel belangrijk is de keuze voor een 1-fase of een 3-fase load balancing controller. Dit is afhankelijk van laadpaal die je hebt gekozen. Heb je een 1-fase hoofdaansluiting en laadpaal? Dan kies je voor een 1-fase load controller. En hebben je hoofdaansluiting en laadpaal 3-fase? Dan kies je voor een 3-fase load controller. Het is overigens mogelijk om je hoofdaansluiting te verzwaren. Lees daarover meer in deze blog.
Waar en hoe wordt dynamic load balancing geïnstalleerd?
De dynamic load controller installeer je in de groepenkast en is bestemd voor montage op een 35 mm DIN-rail. Omdat je zelf geen aanpassingen aan je groepenkast mag doen, moet je dit laten uitvoeren door een gecertificeerd installateur. De load controllers van EVlink Home zijn 4 modules van 18 mm (in totaal 72 mm) breed. Heb je hiervoor niet meer genoeg plaats in de groepenkast, dan bieden wij ook kleine Kaedra installatiekasten als uitbreiding aan.
-
Waarom is zwart schakelmateriaal zo populair?
Zwarte accenten en details zijn de absolute woontrend van dit moment. De opvallende accentkleur zorgt ervoor dat details in het interieur worden benadrukt. En dat zie je ook terug in het schakelmateriaal. Waar vroeger wit de standaardkleur was, is antraciet of zwart schakelmateriaal tegenwoordig ongeveer net zo populair.
-
Is er ook zwart schakelmateriaal dat ik buiten kan plaatsen?
Jazeker, in het uitgebreide aanbod van Schneider Electric vind je ook een serie genaamd Mureva Styl. Dit buitenschakelmateriaal is uitgevoerd in zeer donker antraciet en is daarmee erg stijlvol voor in de tuin. Dit schakelmateriaal is spuitwaterdicht en kan dus zonder problemen buiten worden geplaatst.