Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Lichtbundel Actie


Gratis Thorsman handlamp bij Schneider Electric schakelmateriaal
Bij een minimale besteding van €350 (inclusief BTW) aan schakelmateriaal ontvang je gratis de Thorsman handlamp (t.w.v. €39.26).
Hoe werkt de actie?
Selecteer voor tenminste €350 aan Schneider Electric schakelmateriaal in deze webshop, en de Thorsman handlamp wordt automatisch aan je winkelwagen toegevoegd! Je hoeft dus zelf niks meer te doen. Bekijk alle actievoorwaarden onderaan de pagina.
Ontdek het innovatieve schakelmateriaal!
Stopcontacten met USB-oplader
Twee apparaten tegelijk opladen terwijl het stopcontact nog beschikbaar is. Dat kan met de USB-stopcontacten van Merten.
Mureva Styl
Ook buiten de mooiste stopcontacten? Het modulaire Mureva Styl buitenschakelmateriaal is geschikt voor inbouw en opbouw.
Goed voorbereid aan iedere klus beginnen!
Kabelhaspels
Geen stroom in de buurt? De handige kabelhaspels van Thorsman zorgen voor betrouwbare stroom bij jouw renovatie of verbouwing.
Bouwlampen
De heldere en energiezuinige bouwlampen van Thorsman zijn onmisbaar als je graag in de avonduren klust!
Een greep uit het meest populaire schakelmateriaal
Gebruik de handige keuzehulp om je schakelmateriaal eenvoudig samen te stellen!
De innovatieve en efficiënte Thorsman handlamp
Met de energiezuinige LED bouwlampen van Thorsman ben je verzekerd van de beste werkverlichting bij iedere klus. Met de slimme handlamp heb je altijd een maatje bij de hand, die jou helpt op de donkerste plekken! Lees meer over de handlamp!




Actievoorwaarden Lichtbundel Actie
- Bij een besteding van minimaal €350 (inclusief BTW) wordt de handlamp IMT47238 (t.w.v. €39.26) automatisch aan je winkelwagen toegevoegd.
- Deze actie is alleen geldig binnen de gestelde actieperiode, van dinsdag 12 januari 2021 tot en met woensdag 31 maart 2021.
- Na de verloopdatum van de actie kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op de handlamp.
- De actie is niet te verrekenen met een eerder geplaatste order die buiten de looptijd van de campagne valt.
- Alle artikelen die behoren tot de categorie schakelmateriaal op nlshop.se.com zijn te gebruiken voor de actie.
- De actie geldt alleen voor schakelmateriaal dat wordt gekocht via nlshop.se.com.
- De actie is gekoppeld aan een minimale bestelwaarde van €350. Als er artikelen geretourneerd worden, moet de minimale bestelwaarde nog steeds behaald worden. Komt de totale waarde van de bestelde producten onder de €350, dan vervalt jouw recht op de handlamp en dient deze geretourneerd te worden.
- Schneider Electric is gerechtigd de voorwaarden van deze actie te allen tijde te wijzigen.