Merten Ocean Plastic schakelmateriaal

Nu verkrijgbaar in de webshop!

Merten Ocean Plastic is als eerste schakelmateriaal ter wereld volledig vervaardigd uit gerecycled plastic! Uitgevoerd in elegant matzwart zijn de stopcontacten en schakelaars naast duurzaam ook erg stijlvol. Merten Ocean Plastic is de ideale keuze voor iedereen die waarde hecht aan milieuvriendelijk design, maar toch een stijlvolle eye-catcher in huis wil hebben. Bekijk alle producten.

Nu verkrijgbaar: Een breed scala aan Merten Ocean Plastic


Circulair schakelmateriaal: Van visnet tot lichtschakelaar

Herwonnen_Merten-Ocean-Plastic-banner-650x350 Herwonnen_Merten-Ocean-Plastic-banner-650x350

De visnetten worden verzameld uit de zee en op stranden langs de kust van India. Ook worden afgedankte visnetten rechtstreeks opgehaald bij lokale vissers.

De netten worden schoongemaakt, gesorteerd en versnipperd. Het plastic wordt door DSM verwerkt tot Akulon RePurposed, 100% gerecycled polymeer versterkt met glasvezel.

Hergebruikt_Merten-Ocean-Plastic-banner-650x350 Hergebruikt_Merten-Ocean-Plastic-banner-650x350
HerkenbaarMerten-Ocean-Plastic-banner-650x350 HerkenbaarMerten-Ocean-Plastic-banner-650x350

Gerecyclede kunststof Akulon RePurposed korrels worden gebruikt om schakelmateriaal componenten voor Merten Ocean Plastic te maken.

Nu verkrijgbaar: Een breed scala aan Merten Ocean Plastic

Merten Ocean Plastic matzwart stopcontact Merten Ocean Plastic matzwart stopcontact

Stopcontacten 

Merten Ocean Plastic matzwarte wisselschakelaar Merten Ocean Plastic matzwarte wisselschakelaar

Schakelaars 

Merten Ocean Plastic matzwarte dimmer Merten Ocean Plastic matzwarte dimmer

Dimmers

Merten Ocean Plastic matzwarte USB-oplader Merten Ocean Plastic matzwarte USB-oplader

Multimedia


Kies jij voor duurzaamheid en een schonere oceaan?

Schneider Electric bewijst met Merten Ocean Plastic dat duurzaamheid niet ten koste hoeft te gaan van een stijlvol design. De nieuwe schakelaars en stopcontacten van M-Pure zijn uitgevoerd in elegant matzwart, maar zijn duurzaam tot op het bot. Ze zijn gemaakt met gerecycled visnetten uit de oceaan en ander gerecycled plastic. Perfect voor iedereen die waarde hecht aan een modern en milieuvriendelijk alternatief.

Bekroond met de CES Innovation Award 

Merten Ocean Plastic is door de CES bekroond met een Innovation Award in de categorie Duurzaamheid. Deze award is een mooie toevoeging aan de duurzame impact van Merten schakelmateriaal. Zo behaalde het Merten assortiment vorig jaar als eerste in de branche de internationale Cradle to Cradle Silver-certificering

Jaarlijks 640.000 ton plastic uit de oceaan

De visserijsector is met maar liefst 10% een grote boosdoener in het veroorzaken van plasticsoep in de wereldwijde oceanen. Door de nieuwe Merten Ocean Plastic range wordt er jaarlijks 640.000 ton aan visnetten uit de oceaan gehaald. Deze worden duurzaam hergebruikt en vinden een tweede leven in het stijlvolle schakelmateriaal van Schneider Electric Merten.

Duurzaamheid bij Schneider Electric

Op een duurzame manier gebruikmaken van grondstoffen is onderdeel van de filosofie van Schneider Electric. We streven ernaar minder natuurlijke grondstoffen te gebruiken en bouwen actief aan een groenere keten. Volgens het Schneider Sustainability Impact-programma moet 50% van de gebruikte materialen in onze producten milieuvriendelijk zijn in 2025. 

Ook werken we eraan om alle verpakkingen van onze producten vrij te maken van plastic. Op termijn worden al onze verpakkingen vervangen door gerecycled karton. De nieuwe M-Pure matzwarte stopcontacten en schakelaars zijn een perfecte belichaming van deze principes. De componenten zijn vervaardigd uit gerecycled plastic.

Hou jij ervan om zelf te klussen of te sleutelen? Dan breng je vast graag tijd door in de garage of de schuur. Met de handige stopcontacten van Mureva Styl heb je altijd een veilige stroomvoorziening bij de hand. Niet alleen handig voor de klusapparatuur, maar ook voor goede verlichting voor jouw hobby. Zo worden je hobbyuurtjes in de garage nog aangenamer!

.


Elektra in de keuken gaat zoveel verder dan alleen je inbouwapparatuur. Ook de blender en de staafmixer hebben stroom nodig. En uiteraard een opgeladen telefoon om je favoriete recepten te bekijken. Met de slimme USB-stopcontacten heb je altijd een oplaadpunt binnen handbereik. En het stopcontact is nog gewoon beschikbaar.

Stel eenvoudig sets samen

Met de keuzehulp schakelmateriaal