Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Merten schakelmateriaal
Merten is een bekende merknaam als het aankomt op schakelmateriaal. Het merk Merten is onderdeel van Schneider Electric. Daarom wordt het ook vaak Schneider Electric Merten genoemd. Merten bestaat uit moderne en veelzijdige series schakelmateriaal die zowel voor binnen als buiten bestemd zijn. De meest populaire series schakelmateriaal behoren tot het merk Merten. Daarom bieden de stopcontacten en schakelaars een passende oplossing voor iedere huiseigenaar.
Bekijk de Merten schakelmateriaal series
De populairste producten van Merten
Vijf redenen om te kiezen voor Merten schakelmateriaal
1. Innovatie
Schneider Electric Merten biedt innovatieve en veelzijdige oplossingen voor het beste comfort in jouw woning.
2. Kwaliteit
Het schakelmateriaal van Merten is van hoogwaardige kwaliteit en mee tot in lengte van jaren.
3. Stijlvol ontwerp
Binnen de series van Merten schakelmateriaal kies je altijd voor een stijlvol ontwerp dat past bij jouw interieurstijl.
4. Diversiteit
Het assortiment van Merten biedt een breed scala aan schakelmateriaal en functionaliteiten voor vele toepassingen.
5. Eenvoudig combineren
Dankzij de universele sokkels is het eenvoudig om sets te maken met de verschillende inzetstukken en afdekramen.
Merten: Al 110 jaar een begrip in schakelmateriaal
Wist je dat het merk Merten al 110 jaar bestaat? Voordat Merten in 2006 als merk werd overgenomen door Schneider Electric, was Merten schakelmateriaal al een begrip. Sinds jaar en dag staat Merten voor baanbrekende en designtechnisch sterke oplossingen voor woningen en gebouwen.
Het productaanbod bestaat uit schakelaars, stopcontacten, bewegingsmelders en meer oplossingen voor stroomdistributie in woningen.
Merten heeft door de jaren heen talloze prijzen gewonnen voor het design, het gebruiksgemak en de functionaliteiten van het schakelmateriaal. Merten biedt oplossingen voor de perfecte besturing van licht, zonwering en multimedia voor individuele ruimtes of voor complete woningen.


Merten schakelmateriaal series voor binnen
Het schakelmateriaal van Merten is onderverdeeld in verschillende series. Hieronder leggen we kort de verschillen uit.
Merten M-Smart Simpele en vriendelijk geprijsde afdekramen met afgeronde hoeken, verkrijgbaar in de kleuren actief wit en polarwit. Ze passen bij de inzetstukken van Systeem M.
Merten M-Pure Strakke en moderne afdekramen met rechte hoeken. Beschikbaar in veelzijdige kleuren: actief wit, polarwit, antraciet en aluminium. Net als M-Smart te combineren met de inzetstukken van Systeem M.
Merten M-Pure Ocean Plastic Duurzaam onderdeel van de M-Pure serie. Merten Ocean Plastic is gemaakt van gerecyclede visnetten uit de oceaan. Draag een steentje bij en kies voor duurzaam matzwart schakelmateriaal.
Merten Atelier M Liever een klassieke look? De afdekramen van Atelier M hebben ronde hoeken en je kunt kiezen uit de kleuren actief wit en polarwit. Ook hierbij combineer je met de inzetstukken van Systeem M.
Merten D-Life Een luxe serie schakelmateriaal met slanke randen. Een stijlvol alternatief dat te combineren is met de inzetstukken van Systeem Design. Deze inzetstukken kenmerken zich door een grotere omvang en daardoor een eenvoudige bediening. Kies bovendien uit veelzijdige kleuren en luxe materialen zoals edelmetaal.
Merten spatwaterdicht schakelmateriaal voor buiten
Veiligheid boven alles! Dat geldt aboluut voor de stopcontacten en lichtschakelaars voor buiten. Met de Merten Aquastar IP44 serie kun je met een gerust hart buitenverlichting, tuinaccessoires en andere elektrische apparaten gebruiken.
De bekende serie buitenschakelmateriaal van Merten is bestand tegen vocht, spatwater en zelfs chemische stoffen. Dankzij de beschermingsgraad IP44 is de Aquastar serie de ideale oplossing voor vochtige en veeleisende omgevingen.
De schakelaars en wandcontactdozen hebben een breukvaste kunststof behuizing, waardoor ze bestand zijn tegen mechanische belastingen. Het is dan ook niet voor niets dat de Aquastar serie van Schneider Electric Merten veel wordt gebruikt in de industrie, bijvoorbeeld in fabrieken en werkplaatsen.