Duurzaamheid


20% korting op alles van Mureva Styl 

Maak je tuin helemaal klaar voor het voorjaar met Schneider Electric. Al het buitenschakelmateriaal van Mureva Styl shop je nu extra voordelig. 

Actie geldig tot 30 april 2023

 

De populairste producten van Mureva Styl

Drie redenen om te kiezen voor Mureva Styl

Stijlvol

Buitenstopcontacten hoeven niet lelijk te zijn. Met Mureva Styl kies je voor een uitermate stijlvol alternatief voor jouw tuin. Verkrijgbaar in de kleuren polarwit en antraciet, onze bestseller.

Duurzaam en bestendig

Met Mureva Styl kies je voor stopcontacten en schakelaars die bestand zijn tegen water (IP55) en een hoge slagvastheid hebben (IK08). Ze gaan lang mee en verkleuren niet in de zon.

Installatiegemak

Buitenstopcontacten moeilijk om te installeren? Mureva Styl niet! Naast het uitgebreide stappenplan en de video werkt het aanleggen van de buitenstopcontacten en schakelaars erg intuïtief.

Handige blogartikelen om te oriënteren 

Vijf tips voor de beste spatwaterdichte buitenstopcontacten 

Bij de keuze voor buitenstopcontacten is er een aantal dingen waar je op moet letten. Lees daarom onze uitgebreide checklist met vijf essentiële tips, waarmee je eenvoudig het beste waterdichte stopcontact kiest.

Hoe moet ik zelf een buitenstopcontact aansluiten?

Het aanleggen van elektra is ook buiten het huis een slimme zet! Het aansluiten van een buitenstopcontact werkt net even anders dan een regulier stopcontact voor binnen. Dit handige stappenplan legt je stap voor stap uit hoe je Mureva Styl buiten monteert.