Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Asfora schakelmateriaal
Ontdek Asfora, een nieuwe reeks schakelmateriaal van Schneider Electric.
De Asfora-reeks is gemaakt van hoogwaardige materialen die niet snel verkleuren na verloop van tijd. Met een reeks functies die ontworpen zijn voor uw comfort, blijft Asfora de prestaties dag in, dag uit leveren. Het gestroomlijnde, elegante ontwerp past perfect bij vrijwel elk interieur. Als het gaat om betrouwbaar schakelmateriaal voor in huis, is Asfora is de juiste keuze.
Dagelijkse stijl
De Asfora reeks is vervaardigd uit hoogwaardig kunstof en is verkrijgbaar in een verfijnde, witte uitvoering met glanzende afwerking. Door het gebruik van hoogwaardige materialen in de Asfora-reeks, gaat het schakelmateriaal gegarandeerd lang mee. Met een reeks functies die ontworpen zijn voor comfort, blijft Asfora de prestaties dag in, dag uit leveren. Als het gaat om betrouwbare schakelmateriaal voor in huis, is Asfora heel eenvoudig de juiste keuze voor de juiste prijs.
Maak het leven eenvoudiger met Asfora
Asfora levert alles wat het schakelmateriaal van vandaag moeten doen. Het gestroomlijnde, elegante ontwerp past perfect bij vrijwel elk interieur, zowel in een woning als in een klein kantoor. Asfora-producten zijn gemaakt van hoogwaardige materialen die in de loop der tijd niet afbreken of geel worden, en voelen zo goed aan als ze er uitzien. Asfora is een juiste keuze voor kostenefficiënte, betrouwbaar schakelmateriaal voor in jouw woning of kantoor.
Hoogwaardige bescherming
De stopcontacten met klapdeksel beschermen tegen het aanraken van de metalen onderdelen die onder spanning staan. Met de Asfora-reeks geniet je van IP44-bescherming dat handig van pas komt in de badkamer en keuken. Zo ben je beschermd tegen elektrsiche spanningen bij waterspatten. Voel je veilig in vochtige ruimtes of omstandigheden met schakelaars en stopcontacten die voldoen aan strikte reguleringsnormen.
Eenvoudige installatie
Geniet van een snelle en gemakkelijke installatie met een duidelijk verbindingsdiagram, verbeterde kabelingangen voor schakelaars en beter gevormde hefbomen voor schroefloze schakelaars. De stopcontacten hebben als voordeel dat ze universeel zijn, zelfs voor niet-vlakke oppervlakken. Bovendien is de tussenlaag van het stopcontact flexibel in de buurt van de schroeven van de doos, zodat de schroeven niet hoeven te worden verwijderd voor installatie. Dit maakt de installatie snel en eenvoudig.
De voordelen van Asfora
- De Asfora-lijn omvat stijlvolle functies voor schakelaars en stopcontacten, dimmers voor binnenverlichting en oppervlakteverlichting, rolluiken en stopcontacten voor TV/R/SAT, stroom, gegevens en luidsprekers.
- Alle Asfora producten voldoen aan de nieuwste standaarden en zijn gemaakt van robuuste materialen die jarenlang bestand zijn tegen dagelijks gebruik.
- Verbeter de sfeer in huis en verlicht de omgeving van je woning door natuurlijke en interne lichtbronnen aan te passen via tal van functies binnen de Asfora-reeks.
- Elektrische en communicatiestopcontacten bieden ondersteuning voor uw favoriete activiteiten die connectiviteit vereisen, van videospelweergave tot TV/video tot streaming van je favoriete muziek.
- Het Asfora-gamma levert de kwaliteit van de materialen en productie die u gewend bent van Schneider Electric.
- Afgedekte stopcontacten (IP44) zijn ook beschikbaar.
- Vind eenvoudig lichtschakelaars in het donker dankzij schakelaars met orientatieverlichting.