Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Blindplaten
Een blindplaat gebruik je om een ongebruikte plek in de inbouwdoos op een veilige manier af te dekken. Omdat de blindplaten dezelfde stijl hebben als het overige schakelmateriaal, zie je niet dat er een lege inbouwdoos onder schuil gaat. En toch zijn alle gevaarlijke kabels keurig weggewerkt. Ideaal dus!
-
MTN391860Blindplaat - Aluminium - Systeem M
- Netjes een ongebruikte ruimte afdekken
- Voorzien van ingebouwd draagframe
- Geen aanvullende sokkel nodig
- Past in alle Systeem M afdekramen
Direct leverbaar€ 13,69 € 11,31 excl. BTW Incl. BTW -
S530666Blindplaat - Aluminium - Odace
- Compleet product: Sokkel + inzetstuk
- Direct te monteren in het afdekraam
- Herkenbaar aan het ronde design
- Verkrijgbaar in wit en aluminium
Direct leverbaar€ 5,43 € 4,49 excl. BTW Incl. BTW
Wat is een blindplaat?
Een blindplaat, ook wel een afdekplaat of elektra afdekplaat genoemd, wordt gebruikt om een ongebruikte inbouwdoos netjes af te dekken. Door een blindplaat te monteren gebeurt dit op een veilige manier. Alle gevaarlijke kabels verdwijnen keurig achter de blindplaat. Een blindplaat is altijd uitgevoerd in dezelfde stijl en kleur als het overige schakelmateriaal. Daardoor valt het niet op dat er een ongebruikte centraaldoos achter schuil gaat. Qua ontwerp lijkt een blindplaat een beetje op een lichtschakelaar. Alleen steekt de blindplaat niet uit en zit hij volledig vast gemonteerd.
Blindplaten zorgen voor extra flexibiliteit
Een blindplaat komt overigens niet alleen van pas bij renovatieprojecten. Ook bij het aanleggen van nieuwe elektra kan een blindplaat handig zijn. Aangezien je druk bezig bent met het trekken van kabels en de muur dan toch helemaal openligt. Dit geeft je de mogelijkheid om direct voorbereidingen te treffen voor als je later eventueel het schakelmateriaal wilt uitbreiden. Stel je voor, naast je bed monteer je een dimmer en een stopcontact. Maar misschien wil je daar in de toekomst nog een stopcontact aan toevoegen. Het is dan raadzaam om alvast een inbouwdoos en de benodigde kabels aan te leggen. Je dekt deze nog ongebruikte inbouwdoos af met een afdekplaat. In plaats een set die bestaat uit dimmer - stopcontact, maak je een set die bestaat uit dimmer - blindplaat - stopcontact. Zo is het geen doorn in het oog, maar heb je wel de flexibiliteit voor latere uitbreiding van het inbouwschakelmateriaal.
Een blindplaat in perfecte harmonie
Uiteraard pas je een blindplaat toe die dezelfde stijl en kleur heeft als de rest van het schakelmateriaal. De blindplaten vormen daarmee een perfecte harmonie met de andere schakelaars en stopcontacten. De blindplaat van Systeem M is verkijgbaar in vier gangbare kleuren, passend bij de afdekramen en overige inzetstukken. Hetzelfde geldt voor de luxe serie Systeem Design, waarbij je uit zeven stijlvolle kleuren kunt kiezen. Tenslotte zijn de Odace blindplaten in aluminium en wit verkrijgbaar om met het ronde schakelmateriaal van Odace te gebruiken. Het maakt dus niet uit welke serie je kiest, er is altijd een matchende blindplaat beschikbaar!
Geen stopcontact of schakelaar? Plaats een afdekplaat
Monteer je een blindplaat, dan is het doorgaans om een ongebruikt stopcontact of schakelaar af te dekken. De blindplaat wordt daarom ook wel een stopcontact afdekplaat genoemd. Het is echter wel essentieel om deze te plaatsen, aangezien je hiermee een veilige situatie creëert. Eventuele blootliggende kabels worden hiermee keurig afgedekt. Een blindplaat kan je prima zelf monteren. Zorg wel altijd dat de stroom van de kabels in de centraaldoos is gehaald wanneer je een blindplaat gaat monteren.
Een blindplaat monteren
Het monteren van een blindplaat is eenvoudig. Er komt namelijk geen elektra bij kijken. Iedere blindplaat is voorzien van een verzonken metalen draagframe, net als iedere andere sokkel of stopcontact van Merten en Odace. Daarmee kan de blindplaat net als het overige schakelmateriaal eenvoudig worden vastgeschroefd op de centraaldoos. Met de stelschroeven links en rechts kan je de blindplaat goed horizontaal monteren, zodat deze in lijn is met de andere functies van het schakelmateriaal.
Ook een blindplaat in de keuzehulp
Gebruik je de keuzehulp om jouw ideale sets schakelmateriaal samen te stellen? Dan hebben we goed nieuws. Alle blindplaten zijn namelijk ook beschikbaar in de keuzehulp. Zo stel je in een handomdraai de mooiste sets schakelmateriaal samen. Kies een stijl, vul het afdekraam met jouw gewenste functies en neem waar nodig ook de blindplaten mee. Je voegt vanuit de keuzehulp eenvoudig alles toe aan je besteloverzicht.