Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
HDMI Inbouwdozen
HDMI Inbouwdozen in diverse kleuren en materiaalsoorten
Ben je op zoek naar een HDMI inbouwdoos? Met de Merten HDMI inbouwdozen creëer je overal in huis een handige HDMI aansluiting. Verkrijgbaar in alle Merten kleuren.
-
MTN4250-6050Inzetstuk HDMI - Metaal - Nikkel Metallic - Systeem Design
- Inzetstuk voor HDMI-aansluiting
- Zowel voorgemonteerd als nieuw
- Kies een bijpassende sokkel
- Past in alle Systeem D afdekramen
Direct leverbaar€ 42,23 € 34,90 excl. BTW Incl. BTW
Hiervoor gebruik je een HDMI-aansluiting
Bijna ieder media-apparaat heeft tegenwoordig minimaal één HDMI-aansluitpunt. Deze kan worden gebruikt om media die bestaat uit zowel video- als audiosignalen over te brengen van een drager naar een apparaat voor weergave. Zo gebruik je bijvoorbeeld een HDMI-kabel om je PlayStation aan te sluiten op de televisie. Maar je gebruikt hem ook om een laptop aan te sluiten op een tweede beeldscherm, zodat je ook daarop kan werken bijvoorbeeld. Daarmee is de HDMI-aansluiting niet meer weg te denken uit het landschap van hedendaagse mediaspelers.
De oorsprong van de HDMI-aansluiting
HDMI kent door de jaren heen verschillende verbeterde versies, maar het origineel stamt al uit 2002. Destijds kwam HDMI 1.0 op de markt. Dit was een innovatieve media-aansluiting die de SCART-aansluiting moest doen vergeten. Deze werd vooral in de jaren 90 populair voor het afspelen van videobanden en oude spelcomputers. De HDMI-aansluiting was de eerste digitale oplossing voor het streamen van media.
Nieuwe functionaliteiten en grotere bandbreedte
De eerste HDMI-aansluiting had dezelfde functies als de HDMI die we nu gebruiken, maar was een stuk beperkter in capaciteit. Inmiddels maken we volop gebruik van HDMI 2.1, wat een veel grotere bandbreedte en diverse andere verbeterde eigenschappen heeft. Oudere versies ondersteunen bepaalde features niet zoals meerdere audio- of videostreams. De afkorting HDMI staat voor High Definition Multimedia Interface.
Gebruik een HDMI-kabel die niet te lang is
Het gebruik van een HDMI-kabel kan helaas ook storingen met zich meebrengen. Hoe langer de gebruikte kabel is, des te groter is de kans dat het signaal tussen de invoer en de uitvoer verschilt. Om dit te voorkomen kan je het beste een HDMI-kabel gebruiken die niet langer is dan 5 meter. Gebruik je een kabel die langer is dan die afstand, dan is de kans op merkbare storingen aanzienlijk groter.
Een HDMI-contactdoos in de muur maken
Dit kan een goede reden zijn om te kiezen voor een HDMI-contactdoos die in de muur is weggewerkt. Zo hoeft de kabel niet om muren heen om het signaal vanaf bijvoorbeeld een mediabox of computer te versturen.
Mooi design HDMI-contactdoos in de muur
Uiteraard zijn de HDMI-contactdozen van Schneider Electric Merten prachtig te combineren met het overige schakelmateriaal. Je hebt hierbij de keuze uit zowel Systeem M als Systeem Design. De sokkel en het inzetstuk sluiten uiteraard naadloos aan in de bijpassende afdekramen.
HDMI-contactdozen als onderdeel van een mooie set schakelmateriaal
Heb je naast een HDMI-aansluitpunt ook nog ander schakelmateriaal nodig? Voor het samenstellen van de mooiste sets schakelmateriaal kan je ook de handige schakelmateriaal keuzehulp gebruiken. Met de keuzehulp kies je eenvoudig uit de mooiste kleuren en stijlen voor jouw schakelmateriaal. Kies een stijl, vul het afdekraam met een HDMI-contactdoos of een van de andere talloze functies, en voeg deze eenvoudig toe aan je besteloverzicht.
Andere multimedia van Schneider Electric
Naast de handige HDMI-contactdozen heeft Schneider Electric ook aansluitpunten voor andere multimedia. Zo kun je met schakelmateriaal ook aansluitpunten creëren voor UTP (internetkabels), COAX (antenne en televisie), USB, en zijn er inzetstukken voor het afwerken van een bestaande telefoonaansluiting verkrijgbaar.