UTP Contactdozen

Kies voor een prachtig weggewerkte internetkabel

Ben je op zoek naar een UTP contactdoos voor een razendsnelle verbinding? Met de RJ45-contactdozen Actassi van Merten creëer je overal in huis een handig netwerkingang. Verkrijgbaar in alle Merten kleuren en in 1- en 2-voudige uitvoering.

Filter 29 items
Aflopende volgorde instellen
Pagina
per pagina

Wat is een UTP-contactdoos?

Met een UTP-contactdoos wordt een internetaansluiting bedoeld die is weggewerkt in de muur. De benaming contactdoos komt voort uit het feit dat de aansluiting in de muur is weggewerkt. Dit kom je ook bij andere soorten schakelmateriaal tegen, zoals bij een stopcontact wat ook een wandcontactdoos wordt genoemd. In het geval van de UTP-contactdoos, die ook wel internetcontactdoos of RJ45-contactdoos wordt genoemd, wordt de kabel mooi weggewerkt in de muur, zodat je geen rondslingerende kabels vanaf je router of modem door je woning hebt lopen.

De voordelen van een UTP-contactdoos

Het rondslingeren van de kabel geeft een rommelige uitstraling, en daarom is het mooi als deze wordt weggewerkt achter de muur. Maar waarom kies je voor een bekabelde internetverbinding? De reden is simpel, namelijk dat je verbinding dan veel stabieler en betrouwbaarder is. Niets is zo vervelend als een instabiele internetverbinding, bijvoorbeeld als je een video streamt of in een vergadering zit.

UTP-contactdoos of STP-contactdoos

Een aanduiding die je ook bij internetaansluitingen vaak tegenkomt is UTP of STP. Dit zegt iets over het type internetkabel. UTP staat voor Unshielded Twisted Pair. Dit houdt in dat het een niet-afgeschermde netwerkkabel is. STP staat voor Shielded Twisted Pair, wat betekent dat het een afgeschermde netwerkkabel betreft. Die laatste biedt een betere bescherming tegen verstoringen. Meer weten over UTP en STP? Lees dit artikel!

CAT5, CAT5E, CAT6 of CAT6A

De categorie internetkabel en contactdoos die je kiest zeggen iets over de snelheid van data, en de hoeveelheid data die er tegelijkertijd doorheen kan. Dit laatste wordt ook wel de bandbreedte genoemd. De internetsnelheid wordt aangeduid in Megabits per seconde (Mbit/s) en de bandbreedte wordt aangeduid in Megahertz (MHz). Er zijn verschillende soorten kabels die een andere internetsnelheid of bandbreedte hebben.

 

Categorie internetkabel

Internetsnelheid

Bandbreedte

CAT5

100 Mbit/s

100 Mhz

CAT5E

1000 Mbit/s

100 Mhz

CAT6

1000 Mbit/s

250 Mhz

CAT6A

10000 Mbit/s

500 Mhz

 

De beste bescherming voor je internetaansluiting in de muur

Bij Schneider Electric kan je bovendien kiezen voor een enkelvoudige of een dubbelvoudige RJ45-contactdoos. Ook zijn alle RJ45 inzetstukken van Schneider Electric uitgerust met een handige stofschuif. Gebruik je de aansluiting niet, dan weet je zeker dat er geen stof in de kwetsbare UTP-poort komt. Zo worden verstoringen in de aansluiting voorkomen.

Alles over het maken van een internetcontactdoos

Wil je meer weten over de keuze voor een bepaalde aansluiting, bekijk dan dit uitgebreide artikel over UTP-aansluitingen: Zo maak je de perfecte UTP-aansluiting in de muur! Ook hebben we in het artikel beschreven hoe je eenvoudig en foutloos een UTP-contactdoos monteert en hoe je een complete set kunt samenstellen.

Complete set met UTP-contactdoos

Vind je het moeilijk om een complete set samen te stellen? Kijk dan eens bij onze handige keuzehulp! Hiermee stel je eenvoudig en snel een complete set samen met jouw UTP-contactdoos, maar ook met andere functies.

Stel eenvoudig sets samen

Met de keuzehulp schakelmateriaal

  • Hoe sluit ik een UTP-contactdoos aan?

    Het aansluiten van een UTP of STP-contactdoos is (zeker voor de geoefende klusser) geen heel ingewikkelde klus. Eigenlijk werkt het bijna hetzelfde als bij een stopcontact of ander schakelmateriaal. In het artikel; Zo maak je de perfecte UTP-aansluiting leggen we alles stap voor stap uit. 

  • Wat is het verschil tussen een UTP-kabel en een STP-kabel?

    Het verschil tussen een UTP-kabel en STP-kabel geeft aan om wat voor type internetkabel het gaat. UTP staat voor Unshielded Twisted Pair, wat betekent dat de kabel niet afgeschermd is. Dit is ook niet nodig wanneer je in een omgeving woont waar geen sterke signalen zijn. Of wanneer je slechts één internetkabel door de buis laat lopen. STP staat voor Shielded Twisted Pair, wat betekent dat de kabel beter beschermd is. Je kunt het best kiezen voor deze geïsoleerde kabel als er veel signalen zijn die het internet kunnen verstoren. Ook wanneer je meerdere internetkabels door dezelfde buis laat lopen kan er storing optreden. Een STP-kabel voorkomt dat.

  • Wat zijn de belangrijkste redenen om te kiezen voor een bekabelde internetverbinding?

    De keuze voor een bekabelde internetverbinding kan verschillende aanleidingen hebben. Bekabeld internet zorgt voor een sterkere en betrouwbaardere verbinding. Wellicht heb je last van een slecht signaal op je computer omdat je ver van de router zit. Dat is vervelend als je bijvoorbeeld vanuit huis moet werken. Ook voor hobby’s zoals gamen en (HD) films kijken is een internetkabel een must!

  • Wat is een Gigabit-netwerk?

    Een Gigabit-netwerk is een netwerk dat een internetsnelheid heeft van 1000 Mbit per seconde. Je hebt hiermee toegang tot een zeer snelle internetverbinding. Om dit te kunnen gebruiken, moet de internetkabel, maar ook je aansluitpoort in de muur dit wel ondersteunen. Er zijn meerdere soorten internetkabels voor een Gigabit-netwerk. CAT5E, CAT6 en CAT6A ondersteunen dit allemaal. Een CAT5 internetkabel en aansluitpunt ondersteunen dus geen Gigabit-netwerk. Het verschil tussen de netwerkkabels zit onder andere in de bandbreedte. Wil je er meer over lezen? Bekijk dan het artikel; Zo maak je de perfecte UTP-aansluiting

  • Welk gereedschap heb ik nodig om een UTP-contactdoos aan te sluiten?

    Om een UTP-contactdoos van A tot Z aan te sluiten heb je een aantal componenten en gereedschap nodig. Om te beginnen moeten er buizen in de muur aanwezig zijn om een internetkabel doorheen te trekken. Hiervoor gebruik je een trekveer. Verder is een LSA montagetang of combinatietang nodig om de internetkabel aan te sluiten op een sokkel die past bij het type internetkabel. Met een kruiskopschroevendraaier kan de sokkel bevestigd worden. Dan ontbreken enkel nog het inzetstuk en het afdekraam die je eenvoudig op de sokkel kan klikken. In het artikel; Zo maak je de perfecte UTP-aansluiting, leggen we alles stap voor stap uit.