Schakelmateriaal

Selecteer op kleur, materiaal en stijl

  1. Merten D-Life

    Design afdekramen van hoogwaardige materialen

    Lees meer
  2. Kunststof Sahara
    Merten D-Life Kunststof Sahara
  3. Steen Antraciet
    Merten D-Life Steen Antraciet
  4. Metaal Champagne
    Merten D-Life Metaal Champagne
  5. Metaal Nikkel
    Merten D-Life Metaal Nikkel
  6. Metaal Mocca
    Merten D-Life Metaal Mocca
  7. Glas Wit
    Merten D-Life Glas Wit
  8. Glas Zwart
    Merten D-Life Glas Zwart
  1. Merten Atelier M

    Klassieke afdekramen binnen de Merten Systeem-M reeks

    Lees meer
  2. Kunststof Actief Wit
    Merten Atelier M Kunststof Actief Wit
  3. Kunststof Polarwit
    Merten Atelier M Kunststof Polarwit
  1. Merten M-Smart

    Eenvoudige lijn afdekramen binnen de Merten Systeem-M reeks

    Lees meer
  2. Kunststof Polarwit
    Merten M-Smart Kunststof Polarwit
  1. Merten M-Pure

    Design afdekramen binnen de Merten Systeem-M reeks

    Lees meer
  2. Decor Metaal
    Merten M-Pure Decor Metaal
  3. Decor Leisteen
    Merten M-Pure Decor Leisteen
  4. Decor Hout Eiken
    Merten M-Pure Decor Hout Eiken
  5. Decor Hout Wenge
    Merten M-Pure Decor Hout Wenge
  1. Odace Touch

    De onmiskenbaar ronde lijn schakelmateriaal

    Lees meer
  2. Wit
    Odace Touch Wit
  3. Aluminium
    Odace Touch Aluminium
  4. Leisteen/Wit
    Odace Touch Leisteen/Wit
  1. Merten Basiselementen

    Basiselementen te combineren met Systeem-M en Systeem Design

    Lees meer
  1. Opbouw Schakelmateriaal

    Onmisbaar tijdens iedere renovatie of verbouwing

  1. Buiten Schakelmateriaal

    Krachtpatsers voor binnen en buiten

Schakelmateriaal voor binnen en buiten

Het mooiste schakelmateriaal voor binnen en buiten koop je bij Schneider Electric. Je vindt hier een uitgebreid assortiment Merten schakelmateriaal dat volledig naar eigen wens is samen te stellen. Creëer eenvoudig de mooiste sets, voorzien van stopcontacten, lichtschakelaars, dimmers en andere functies. Het inbouwschakelmateriaal is kwalitatief van hoogstaand niveau en altijd vervaardigd uit de mooiste materialen, zoals kunststof, metaal, steen, hout of glas. Bovendien zijn de afdekramen en inzetstukken verkrijgbaar in de meest uiteenlopende kleuren, zoals: Wit, aluminium, antraciet, zwart, maar ook sahara, mocca, nikkel of champagne. 

Diverse stijlen Schakelmateriaal

Ook in de shop: Opbouwschakelmateriaal voor binnengebruik of toepassing in de tuin. Je vindt hier schakelmateriaal van de bekende series van Schneider Electric: D-Life, M-Smart, M-Pure, Atelier M, Odace, Mureva Styl, Slagvast, Aquastar en Contura. Bijna altijd op voorraad en snel geleverd. 

Schakelmateriaal sets samenstellen

Meerdere sets nodig voor een nieuwbouw of woningrenovatie project? Als je verschillende afdekramen met diverse inzetstukken wilt comineren, gebruik dan onze keuzehulp schakelmateriaal. De product selector helpt eenvoudig om complete sets schakelmateriaal samen te stellen. Kies een stijl, vul het raam met een breed assortiment aan functies en voeg deze eenvoudig toe aan uw besteloverzicht.