Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Argus Schemerschakelaars
De bestverkochte schemerschakelaars van Nederland
-
Best verkochtMTN544894Schemerschakelaar Schakelvertraging - Grijs - Argus
- Meest verkochte schemerschakelaar
- Met slimme schakelvertraging
- Automatische lichtinschakeling in het donker
- Geschikt voor binnen- en buitenmontage
Direct leverbaar€ 93,84 € 77,55 excl. BTW Incl. BTW -
MTN544829Schemerschakelaar - Grijs - Argus
- Meestverkochte schemerschakelaar
- Uitvoering zonder schakelvertraging
- Automatische lichtinschakeling in het donker
- Geschikt voor binnen- en buitenmontage
Direct leverbaar€ 83,21 € 68,77 excl. BTW Incl. BTW -
MTN544819Schemerschakelaar - Wit - Argus
- Geen omkijken meer naar tuinverlichting
- 3 - 2000 Lux inschakelhelderheid
- Automatische lichtinschakeling
- 2300W schakelvermogen
Direct leverbaar€ 94,38 € 78,00 excl. BTW Incl. BTW -
MTN544890Schemerschakelaar Tijdfunctie - Grijs - Argus
- Meestverkochte schemerschakelaar van NL
- Uitgerust met handige timer-functie
- Automatische lichtinschakeling in het donker
- Geschikt voor binnen- en buitenmontage
Direct leverbaar€ 119,00 € 98,35 excl. BTW Incl. BTW
Schemerschakelaar
De schemerschakelaar, wellicht heb je er wel eens van gehoord. Een schemerschakelaar is het perfecte apparaat waarmee je geen omkijken meer hebt naar je (buiten)verlichting. Dat is niet alleen heel comfortabel, maar ook nog eens goed voor je energierekening. Het licht hoeft immers niet te branden als het toch niet donker is. Een schemerschakelaar is voorzien van een lichtgevoelig component. Deze sensor meet continu de hoeveelheid licht erop terechtkomt. Is de hoeveelheid licht minder dan de (ingestelde) drempelwaarde, dan sluit hij het stroomcircuit. Op die manier gaat de verlichting branden. Bekijk ook eens de bewegings- en aanwezigheidsmelders uit de Argus-reeks.
Merten Argus schemerschakelaar
Grote kans dat je wel eens van de Argus schemerschakelaar van Merten hebt gehoord. De Argus schemerschakelaar is namelijk al jarenlang de meestverkochte schemerschakelaar van Nederland! En niet zonder reden uiteraard. De Argus schemerschakelaar is zeer gedetailleerd in te stellen en hij heeft een nauwkeurige werking. De schemerschakelaar doet precies wat jij wilt. Ook is de inschakelhelderheid over een breed bereik te configureren, en is de duurzame behuizing bestand om jarenlang mee te gaan.
Schemerschakelaar met tijdfunctie
Schneider Electric heeft een gevarieerd aanbod aan schemerschakelaars. De Argus schemerschakelaars zijn in verschillende varianten verkrijgbaar. Naast een standaard-variant is er ook een type met schakelvertraging. Dat betekent dat hij niet direct inschakelt als de inschakelhelderheid wordt bereikt. De derde variant is het type schemerschakelaar met een tijdfunctie. Dit wordt ook wel een schemerschakelaar met timer genoemd. De timer houdt in dat het licht een tijdje kan blijven branden na een waarneming van de inschakelhelderheid.
De grootste voordelen van een schemerschakelaar
- Geen omkijken naar je verlichting
- Werkt energiebesparend, omdat je verlichting nooit onnodig brandt
- Je hoeft geen rekening te houden met kortere of langere dagen
- Automatisch aanpassen aan zomer en wintertijd
Argus schemerschakelaar buiten
Of het nu regent, sneeuwt, andere weersinvloeden of een vochtige werkomgeving: De robuuste Argus schemerschakelaar van Merten is een betrouwbare keuze. Alle schemerschakelaars zijn voorzien van een IP54-beschermingsgraad. Daarmee is Argus berekend op zware weersinvloeden, en kan je hem zonder problemen buiten plaatsen.
Schemerschakelaar aansluiten
Het plaatsen en correct aansluiten van een schemerschakelaar is voor de ene persoon een eenvoudige klus, en voor de ander een lastig karwei. Het aansluiten van een schemerschakelaar wordt doorgaans niet als heel lastig ervaren, en als je een beetje handig bent dan moet het zeker lukken. Om je een handje te helpen hebben we een handig artikel geschreven. Daarin nemen we je stap voor stap mee in het aansluiten van een Argus schemerschakelaar. Bekijk het artikel: Zo sluit je de Argus schemerschakelaar aan! Weet je niet precies of je wel het juiste doet? Laat de klus dan uitvoeren door een elektricien of installateur.
-
Wat is een schemerschakelaar?
Een schemerschakelaar is een apparaat dat automatisch de aangesloten verlichting inschakelt als het donker wordt. Als het weer lichter wordt, dan zorgt de schemerschakelaar ervoor dat de verlichting weer uitgaat. Zo ben je altijd voorzien van verlichting in het donker, maar brandt hij niet wanneer dat niet nodig is. Op die manier zorgt een schemerschakelaar niet alleen voor gemak, maar kan je ook flink besparen op je energierekening!
Meer weten over de schemerschakelaar? Bekijk het artikel: Alles wat je wilt weten over de schemerschakelaar
-
Hoe werkt een schemerschakelaar?
Een schemerschakelaar is voorzien van een lichtgevoelig component. Deze sensor meet continu de hoeveel licht erop terechtkomt. Als de hoeveelheid licht minder is dan de (ingestelde) drempelwaarde, dan sluit hij het stroomcircuit. Op die manier gaat de verlichting branden. Een schemerschakelaar dankt zijn naam aan het feit dat hij doorgaan wordt gebruikt om bij schemering in te schakelen, en weer automatisch uit te schakelen als het weer lichter wordt.
Meer weten over de schemerschakelaar? Bekijk het artikel: Alles wat je wilt weten over de schemerschakelaar
-
Welke typen schemerschakelaars zijn er?
Schneider Electric heeft een gevarieerd aanbod aan schemerschakelaars. De Argus schemerschakelaars zijn in verschillende varianten verkrijgbaar. Naast een standaard-variant is er ook een type met schakelvertraging en een type met een tijdfunctie verkrijgbaar. Dankzij zijn hoge duurzaamheid en nauwkeurigheid is de Argus bovendien de meest verkochte schemerschakelaar van Nederland.
-
Hoe sluit ik een schemerschakelaar aan?
Voor het aansluiten van de Argus schemerschakelaar hebben we een handig artikel geschreven. Bekijk het artikel: Zo sluit je de Argus schemerschakelaar aanl:
-
Waar kan ik mijn schemerschakelaar het beste plaatsen?
De schemerschakelaar kan het best gemonteerd worden aan een wand aan de noord- of oostzijde van het gebouw. Afdaken en soortgelijke overdekkingen zijn goede opties om de schemerschakelaar te monteren. De schemerschakelaar is waterdicht (IP54), maar krijgt het zwaarder te verduren onder weersinvloeden. Het plaatsen van een schemerschakelaar op een droge plaats komt de levensduur ten goede.
Meer weten over het plaatsen van een schemerschakelaar? Bekijk het artikel: Zo sluit je de Argus schemerschakelaar aan
-
Kan een schemerschakelaar ook buiten worden gebruikt?
Ja, de Argus schemerschakelaar is waterdicht (IP54) en kan zowel binnen als buiten worden gebruikt.